Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Аналитика

Greentech использует новейшие технологии автоматизации

Используя новейшие технологии автоматизации, мобильное решение для вертикального земледелия GreenBox поставляет органические, свежие и местные продукты в любом месте, в любых климатических условиях, круглый год, с меньшим количеством воды и удобрений и меньшими выбросами CO2, чем при традиционном полевом земледелии.

Идея создания GreenTech родилась

Человек вытаскивает базилик из ящика для цветов, чтобы показать его корневую систему.

Когда Дмитрий Липовский захотел открыть новые возможности для своей компании, родилась идея Greentech.

«Я занимался техническим контейнерным бизнесом, и мне пришла в голову идея повысить эффективность предлагаемых нами решений: что еще мы можем сделать, чтобы поместить их в контейнер?» говорит Липовский, ныне генеральный директор GreenTech. «А потом, почти случайно, я наткнулся на вертикальное земледелие и подумал: «Это интересно»».

Он обсудил эту идею с бывшим коллегой Миланом Соучеком, и они вместе решили воплотить ее в жизнь. Оба они имеют опыт работы в области машиностроения и электротехники и видели потенциал идеи, но нуждались в дополнительном опыте в сфере сельского хозяйства.

Еще одна счастливая случайность произошла, когда Липовский связался с Каролиной Пумпрловой, которая основала первую городскую ферму в Праге и является пионером вертикального земледелия и гидропоники в Чешской Республике.

Вместе три эксперта создали GreenTech с целью создания высококачественных, полнофункциональных мобильных гидропонных ферм. Всего через год первый сельскохозяйственный контейнер был установлен на рынке Manifesto в Праге.

Наши клиенты — это не фермеры, а отели, рестораны и супермаркеты, которые хотят предлагать свежие продукты местного производства.
Дмитрий Липовский, CEO, GreenTech

Подходящая технология для роста

Зелено-белое изображение продукта на белом фоне и зеленой рамке.

Гидропоника уже много лет используется в качестве метода ведения сельского хозяйства на коммерческих фермах и теплицах. Но между этими коммерческими установками и системами, доступными в сегменте мобильного фермерства, существовал большой разрыв с точки зрения технологий и удобства использования.

По словам Соучека, ныне технического директора GreenTech, компания GreenTech хотела устранить этот пробел с помощью отраслевого решения, которое обеспечивало бы тот же уровень качества, услуг и возможностей, что и современные промышленные системы, включая высококачественную систему автоматизации.

Растения выращиваются на гидропонных грядках без почвы, что помогает растениям оптимально использовать питательные вещества и снижает потребление воды до 90% по сравнению с полевым земледелием.

«В сотрудничестве с Siemens мы определили оптимальное решение для подключения к различным датчикам, системам управления освещением и циркуляции воды», — добавляет Соучек. «Кроме того, мы хотели иметь удаленный доступ к системам автоматизации. И наконец, нам нужно было удобное и интуитивно понятное решение для управления фермой.

«Вместе с вертикальной фермой мы также предлагаем пакет услуг, в соответствии с которым мы берем на себя все сельскохозяйственные операции, и это осуществляется с помощью удаленного подключения к системе автоматизации.

«Этот бизнес, основанный на данных, повышает ценность наших решений для сельского хозяйства двумя способами: мы можем помочь нашим клиентам обеспечить здоровье и процветание сельскохозяйственных культур, а также оптимизировать наше решение с точки зрения энергопотребления и ресурсов».

Интегрированное решение для автоматизации и эксплуатации

Человек настраивает умный выключатель света на стене, а смартфон находится рядом

В настоящее время GreenTech предлагает два типа вертикальных ферм:

• GreenBox помещен в стандартный контейнер 40HC и может производить до 3200 кочанов салата в месяц.

• Urbinio был разработан для использования внутри помещений и, по сути, представляет собой уменьшенную версию GreenBox, но без контейнера.

В обеих системах используется одно и то же решение по автоматизации: компактное ПЛК SIMATIC S7-1200 контролирует систему гидропоники, включая вентиляцию, температуру, освещение, а также pH и проводимость питательного раствора.

Через 10-дюймовая унифицированная панель комфорта SIMATIC HMI, пользователи могут контролировать ферму, настраивать индивидуальные параметры и выбирать программы сопоставления для выращиваемых растений.

Ферма подключена к решению удаленного мониторинга и управления, основанному на SIMATIC WinCC Unified, которая позволяет использовать GreenTech, а также осуществлять мониторинг и управление с любого мобильного устройства, на котором установлен веб-браузер.

По словам Соучека, высокая степень интеграции, обеспечиваемая решением Siemens, упростила внедрение системы автоматизации и управления. «С TIA Portal, мы могли получить доступ ко всем системам и функциям в одном программном обеспечении, которое очень удобно и очень просто в использовании», — добавляет он. «Что мне особенно понравилось, так это отличная документация и поддержка, которые вы получаете по системам Siemens, а если у нас возникнут какие-либо проблемы, мы могли найти решение в онлайн-поддержке».

От местных продуктов до более широкой картины

На изображении показан зеленый контейнер Siemens с логотипом.

После успешного запуска GreenBox в Праге компания GreenTech вышла на мировую арену, представив свое решение на Всемирной выставке Expo 2022, которая проходила в Дубае.

Его влияние было широким. Система Urbinio, представленная на выставке, останется в Дубае, где будет выращиваться свежие местные овощи для гостей отелей.

По словам Пумпрловой, технического директора Greentech, подобные разработки помогают показать, как роскошь крытой фермы пересекается с глобальными проблемами. Pumprlová отвечает за подразделение Grow, которое занимается сельскохозяйственным аспектом вертикальных ферм. «Люди смотрят на полевое земледелие и считают, что это лучший способ производства продуктов питания», — говорит она. «Но это не всегда так».

Во всем мире многие регионы непригодны для ведения сельского хозяйства, и изменение климата и деградация почв усугубят эту реальность. Методы орошения часто неустойчивы, и скоропортящиеся продукты перевозятся на большие расстояния с большим количеством выбросов CO2, что приводит к образованию отходов. Гидропонные фермы могут производить больше продукции с гектара, используя до 90% меньше воды и удобрений по сравнению с полевым земледелием, а их продукция часто также содержит больше питательных веществ.

Все это жизненно необходимо. Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году производство продуктов питания должно увеличиться на 70%, чтобы обеспечить мир продовольствием.

«Контейнеры GreenTech — это решение, которое позволяет выращивать урожай в любое время и в любом месте, в городе или пустыне», — говорит Пумпрлова. «Таким образом, хотя наше решение невелико, оно все же является частью очень широкой картины достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций по ответственному потреблению и производству, здоровью и благополучию и искоренению голода».

Как это работает: мобильное фермерское решение GreenTech

Мужчина использует сенсорный интерфейс на унифицированной панели комфорта Siemens GreenTech HMI.

В мобильных сельскохозяйственных системах GreenTech используются вертикальные гидропонные системы выращивания. Грядки расположены вертикально сложенными слоями, где растения выращиваются без почвы в питательном растворе, который непрерывно циркулирует через корни.

Поскольку посевы выращиваются в контролируемой среде с оптимальной температурой, влажностью, освещением и питательными веществами, растения будут расти намного быстрее, что позволит собирать урожай повторно круглый год. Более того, сельскохозяйственные культуры, как правило, становятся более здоровыми, если их не обрабатывать гербицидами или пестицидами.