Skip to main content

Биогазовая установка Gasum Götene

Стабильность и управление на основе данных закладывают основу энергетических систем будущего.

Биогаз все чаще рассматривается в качестве ключевого фактора перехода к энергетической системе, не содержащей ископаемого топлива. В Гетене компания Gasum реализует один из крупнейших и самых передовых биогазовых проектов Швеции. Эта инициатива не только приносит пользу местному климату, но и служит ярким примером того, как цифровизация, автоматизация и использование ресурсов замкнутого цикла могут способствовать развитию всей отрасли.

Шаг к энергетической независимости от ископаемого топлива

Недавно открытое крупное предприятие компании Gasum в Гетене ежегодно производит 120 ГВтч жидкого биогаза, что делает его одним из крупнейших в Швеции в своем роде. Завод основан на циркулярной системе: 400 000 тонн навоза и сельскохозяйственных отходов с близлежащих ферм превращаются в возобновляемую энергию и биоудобрения, которые затем возвращаются в сельское хозяйство. Это означает не только сокращение выбросов для транспортных и промышленных потребителей (более 30 000 тонн углекислого газа в год), но и значительные экологические преимущества в сельском хозяйстве, где биоудобрение повышает эффективность питательных веществ для растений.

Долгосрочное видение и стратегические решения

С самого начала при создании современной биогазовой установки основное внимание уделялось цифровизации и автоматизации, которые занимали центральное место на протяжении всего процесса. С помощью подходящих цифровых инструментов такие предприятия, как Götene, могут не только максимизировать производство, но и создать гибкую основу для будущего расширения и технологического развития.

Системы управления Siemens позволяют объединить весь производственный процесс — от потоков сырья до газообмена и распределения энергии — обеспечивая высокую эксплуатационную надежность, эффективность использования ресурсов и минимизацию сбоев. С помощью технологии Real Digital Twin от компании AFRY можно было протестировать установку, а также проверить ее функциональность и качество еще до ввода в эксплуатацию. Это обеспечивает высокую точность поставок и эффективный ввод в эксплуатацию, а также снижает потребность в работах на месте.

«Мы используем системы управления Siemens на всех наших объектах и очень довольны функциональностью и надежностью. Система предоставляет хорошие возможности для замены и модернизации устройств по мере необходимости, даже в случае постепенного вывода компонентов из эксплуатации.

Современные инструменты, такие как TIA Selection Tool и TIA Portal, обеспечивают эффективный и согласованный рабочий процесс на протяжении всего процесса — от проектирования электрооборудования до программирования, проверки и ввода в эксплуатацию ПЛК. Для выявления и устранения ошибок на ранней стадии мы использовали цифровой двойник на основе SIMIT, который способствовал более плавному и эффективному вводу в эксплуатацию на объекте. Мы уверены в том, что система управления является долгосрочным решением, отвечающим как сегодняшним, так и завтрашним потребностям. Она стабильна, удобна в использовании и дополнена мощными инструментами визуализации процессов в системе SIMATIC WinCC SCADA», — говорит Рикард Норман, специалист по системам управления в Gasum.

A person at an outdoor industrial site wears a hard hat, glasses, headphones, dark shirt, and high-visibility yellow jacket.

Рикард Норман (Rikard Norman), специалист по системам управления в Gasum

Ускоренный энергетический переход

Проект в Гётене наглядно демонстрирует, что промышленное, устойчивое и циркулярное производство энергии полностью возможно в больших масштабах, где сотрудничество и цифровизация являются фундаментальными факторами успеха. Биогаз играет важную роль в переходе Швеции к энергетике, поскольку он зависит от внутренних ресурсов и снижает зависимость от импорта ископаемого топлива. Это укрепляет торговый баланс, повышает устойчивость экономики и создает новые рабочие места, особенно в сельской местности.

Технология Siemens предлагает передовые цифровые инструменты, которые упрощают процесс разработки и оптимизируют производительность, что в конечном итоге ускоряет переход к энергосистеме, не использующей ископаемое топливо. Решения основаны на проверенной технологии, которая может быть специально адаптирована для всех типов энергоемких экологически чистых процессов.

«Поддержка проектов, которые действительно способствуют энергетическому переходу, полностью соответствует целям компании Siemens, и мы рассматриваем возможность делать это как большую честь для нас. Вместе со специализированными экспертами в области энергетики, такими как Gasum, и компетентными партнерами, такими как AFRY, мы можем создавать решения, которые действительно изменят мир к лучшему. В рамках этого проекта компания Gasum приняла мудрые решения по подготовке своего объекта к вызовам будущего. Мы надеемся, что в будущем отрасль получит необходимые политические условия, в том числе для решений P2X, чтобы можно было реализовать больше проектов по производству топлива без использования ископаемого топлива», — говорит София Эриндер, руководитель отраслевого направления Siemens.

A long-haired blonde woman faces camera, arms crossed, smiling in a black top; glass partition reflects lights behind her.

София Эриндер (Sofia Erinder), руководитель отраслевого направления Siemens