Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Профессионал в области устойчивого производства.

Как выглядит будущее производства?

Завод Siemens в Фюрте выигрывает в области устойчивого развития во многих отношениях.

A Siemens facility with a large building and a group of people standing in front of it.

Компания Siemens Fürth, основанная в 1954 году и долгое время считавшаяся первопроходцем в производстве технологий автоматизации, теперь получила награду Всемирного экономического форума в номинации «Маяк устойчивого развития 2025 года». Хотя устойчивая промышленная революция, возможно, все еще находится в зачаточном состоянии, этот сайт доказывает, что производство в промышленных масштабах и устойчивое развитие могут идти рука об руку, одновременно сокращая расходы.

Что такое маяк устойчивого развития?

Глобальная сеть Lighthouse Network, созданная ВЭФ для самых революционных факторов производительности и устойчивого развития, освещает творцов перемен, основанных на технологиях. Например, компания Siemens Fürth не только производит инновационные продукты для промышленной автоматизации, но и является первопроходцем в области энергоэффективности, сокращения выбросов CO2 и экономии ресурсов. Постоянно расширяясь в размерах и разнообразии, цель сети — вдохновить все больше игроков отрасли стать первопроходцами в области охраны окружающей среды.

Новая эра производства

Огромное количество электроэнергии и тепла, необходимых традиционным производственным предприятиям, представляет собой существенный барьер на пути к достижению положительного эффекта на устойчивое развитие. Но декарбонизация растения — это не то, чего можно добиться в одночасье.

Переход компании Siemens Fürth начался в 2012 году, когда повышенное внимание стало уделяться вопросам устойчивого развития и была создана межведомственная группа по вопросам устойчивого развития. Они включали систему измерения и анализа потребления энергии и выбросов CO2. Сегодня более 350 счетчиков электроэнергии объединяют все данные со всей производственной площадки. В совокупности эти данные передаются в интеллектуальную систему, способную внести дополнительные улучшения в энергосбережение, раскрыть скрытый потенциал систем отопления, кондиционирования воздуха, освещения и автоматизации зданий. Это не только способствует достижению экологических целей завода, но и имеет значительный потенциал экономии.

Определение стратегий изменений

Благодаря долгосрочной стратегии устойчивого развития компания Siemens Fürth добилась экономии энергии на 64% на каждую пропускную способность и 74% -ного сокращения выбросов парниковых газов в расчете на одну пропускную способность при одновременном увеличении производительности на 145%. Кроме того, сайт обязался стать климатически нейтральным к 2026 году: на четыре года раньше корпоративного обещания.

Однако создание лучшего будущего начинается с небольших шагов. От определения ключевых показателей эффективности устойчивого развития до моделирования цифровых сценариев, позволяющих тестировать решения и ускорять принятие решений, или внедрения энергосберегающих мер, таких как фотоэлектрическая система. Частью этого также может стать сосредоточение внимания на экономике замкнутого цикла и продлении срока службы продукции за счет ремонта и переработки.

Объединяя реальный и цифровой миры производства и цепочки поставок с помощью данных, мы переосмысливаем промышленное производство на основе коллективных, а не разрозненных знаний. В совокупности эти цифровые потоки могут создать устойчивое цифровое предприятие, которое может приносить прибыль и в будущем.

Two people analyzing data on a graph.

Масштабирование влияния на устойчивость

Предоставление клиентам технологий, способных решить их проблемы и ускорить переход к устойчивому развитию, лежит в основе деятельности Siemens. Siemens предлагает проверенные технологии, способствующие устойчивому будущему: от обучения эффективному использованию данных до разработки продуктов с низким уровнем выбросов углекислого газа, освоения энергоэффективного производства и продления срока службы продуктов.

Являясь технологической компанией с многочисленными производственными площадками, мы в полной мере осознаем необходимость увеличения объемов производства более быстрыми темпами при одновременном увеличении прибыли. Наличие стратегии устойчивого производства может стать ключом к достижению всех этих целей при сохранении конкурентоспособности. Более 90% бизнеса Siemens позволяет клиентам оказывать положительное влияние на устойчивое развитие. Компания стремится трансформировать повседневную жизнь компаний, цепочки поставок и даже целых сообществ.