Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Когда смартфон разбирается в работе кондиционера

Джибо Лю, Стивен Бренс, Сандип Билла | Изобретатели года | Выдающееся изобретение

Ввод в эксплуатацию промышленных систем кондиционирования воздуха раньше был сложным, дорогостоящим и трудоемким процессом, требующим специальных инструментов и обширной ручной настройки. Три изобретателя Siemens — Джибо Лю, Стивен Бренс и Сандип Билла — произвели революцию в этом процессе. Признавая, что эффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях), на которые приходится почти пятая часть мирового потребления энергии, зависят от правильной установки и оптимальной эксплуатации, они разработали интуитивно понятный мобильное приложение. Их инновация упрощает ввод в эксплуатацию, делая работу специалистов такой же простой, как и настройку нового смартфона. За это им была вручена премия «Изобретатель года — 2025» в категории «Выдающееся изобретение».

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

Момент iPhone для индустрии систем отопления, вентиляции и кондиционирования

История началась в 2018 году с мозгового штурма. У коллег было видение: они хотели создать открытую стандартизированную систему, интуитивно понятную как смартфон. «Мы мечтали об операционной системе Android для индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», — вспоминает Джибо Лю. «Мы хотели объединить существующие технологии, как это сделал Стив Джобс с первым iPhone». Итак, они приступили к работе. Их приложение может связываться с блоком управления через флешку Wi-Fi, автоматически распознавая и предварительно настраивая компоненты. Пошаговая установка с пошаговыми инструкциями сокращает время первоначальной настройки с нескольких часов или даже дней до 30 минут. Кроме того, активация облачного сервиса мгновенно предоставляет информационные панели, сигналы тревоги и данные о тенденциях за год.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Три изобретателя, разные роли — одна общая цель

Джибо Лю, получивший степень магистра в области микросистемной инженерии и работающий в Siemens с 2005 года, признал огромный потенциал традиционной индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Он заметил, что, несмотря на 20-процентный вклад коммерческих зданий в мировое потребление энергии, во многих коммерческих зданиях, особенно в США с плоскими крышами, идеально подходящими для крышных домов, отсутствуют цифровые интерфейсы. Его видение: сделать эти электромеханически управляемые системы интеллектуальными и простыми в настройке с помощью приложения. Стивен Бренс, опирающийся на более чем 25-летний опыт в области цифровых технологий управления, разработки мостов и практического применения. Он вспоминает: «Раньше приходилось подключать компьютер к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и настраивать все вручную. Сегодня мы делаем это несколькими щелчками мыши — прямо через приложение». Это делает эффективную настройку системы доступной даже для небольших предприятий с ограниченным бюджетом. Sandeep Billa сосредоточилась на программной архитектуре приложения, обеспечивающей интуитивно понятный интерфейс, которым может пользоваться любой, даже не обладающий специальными знаниями.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Джибо Лю (инженер по решениям, главный проектировщик и разработчик изобретения)

Больше, чем приложение

Решение основано на блоке управления Siemens Climatix C600, который был адаптирован для новых применений. Подключение к облаку обеспечивает удаленное обслуживание. Интегрированная система подачи свежего воздуха помогает снизить потребление энергии до 20 процентов. «Мы не изобрели ничего совершенно нового», — говорит Лю. «Мы по-новому объединили существующие технологии Siemens, что позволило нам разработать совершенно новое решение с беспрецедентной скоростью».

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Стивен Бренс (инженер по решениям, установка и развертывание в полевых условиях)

Разница в повседневной жизни

Это изобретение коренным образом меняет систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, делая ее доступной для более широкого круга пользователей. Это устраняет необходимость в специализированных полевых специалистах для программирования и настройки, поскольку приложение обеспечивает предварительно настроенную и упрощенную настройку. Уже получив положительные отзывы и расширяясь в США, инновация становится все более совместимой. В экономическом плане это открывает новые рынки для Siemens, охватывая малый и средний бизнес и развивающиеся регионы, тем самым демократизируя доступ к передовым технологиям.

Устойчивое развитие за счет упрощения

«Приложение обеспечивает эффективную работу систем с самого начала», — говорит Билла. «Нет неправильных конфигураций, нет потраченной впустую энергии. Это хорошо как для окружающей среды, так и для кошелька». Лю рассматривает изобретение как часть более масштабной миссии: «Моя работа полностью соответствует видению Siemens о более экологичном и удобном для жизни мире. Даже небольшие улучшения имеют значение, если они используются в миллионах зданий по всему миру».

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Сандип Билла (разработчик программного обеспечения, внедрение мобильного приложения)

Будущее за умными и сетевыми технологиями

Эта инновация показывает, как цифровизация может упростить процессы, снизить входные барьеры и сделать современные строительные технологии доступными для новых целевых групп, превращая рынок, который когда-то был нишевым, в достижимую реальность.

Видео

Внедрение мобильного приложения

Джибо Лю, Стивен Бренс, Сандип Билла | Изобретатели года | Выдающееся изобретение