Представьте себе: в этот самый момент миллиарды точек данных проходят через фабрики мира — каждую секунду. Датчики регистрируют температуру. Камеры снимают продукты. Системы управления регистрируют каждое действие, каждый этап процесса. Цифровое сердцебиение современного производства.
И все же около 90% этих данных остаются неиспользованными. Оно не хранится, не анализируется, не понимается. Это скрытая сокровищница, которая остается неиспользованной — так называемые «темные данные»: данные, которые собираются, но никогда не оцениваются и поэтому не приносят никакой добавленной стоимости. В худшем случае это может стать опасностью для бизнеса из-за кибератак. Это монументальная трата. Такие неиспользуемые данные содержат информацию и ответы на вопросы, которые обходятся компаниям в миллионы долларов. Почему образуется металлолом? Куда незаметно потратится энергия? Что отличает посредственное качество от отличного?
Именно здесь на помощь приходит EthonAI — швейцарская компания, основанная Джулианом Сенонером (генеральный директор) и Бернхардом Кратцвальдом (технический директор), которые придумали свое видение, работая над докторской степенью в ETH Zurich. С помощью своей программной платформы искусственного интеллекта они разработали цифровой инструмент, который не только отслеживает производственные процессы, но и может реально их понимать. Их решение анализирует потоки данных в реальном времени, выявляет первопричины ошибок, выявляет возможности оптимизации, предлагает решения и принимает меры до того, как небольшие отклонения перерастут в дорогостоящие проблемы. Когда возникла идея EthonAI, тогдашние докторанты ETH тесно сотрудничали с Siemens, и это сотрудничество в конечном итоге привело к созданию их компании. Сегодня EthonAI — это быстро растущая международная компания, в которой работает около 50 сотрудников, и она была удостоена награды «Изобретатель года 2025» в категории «Открытые инновации». Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, компания недавно открыла еще один офис в Нью-Йорке, что стало стратегическим шагом на пути к глобальному масштабированию.

Основатель EthonAI доктор Джулиан Сенонер (генеральный директор) и доктор Бернхард Кратцвальд (технический директор)
Новый взгляд на цифровой анализ первопричин
EthonAI превращает неиспользуемые производственные данные в практические знания с помощью интеллектуального сочетания четырех ключевых технологий:
- Искусственный интеллект распознает не только корреляции, но и истинную причинно-следственную логику, основываясь на графе знаний, который интеллектуально связывает все важные переменные процесса.
- Обнаружение аномалий сообщает об отклонениях задолго до их обострения.
- Интеллектуальный анализ процессов показывает, как на самом деле работают процессы, а не только как они планируются.
- Компьютерное зрение автоматически выявляет визуальные дефекты, которые могут не заметить даже опытные глаза, и легко интегрируется в существующие системы камер Siemens и производственную инфраструктуру.

Все эти технологии взаимосвязаны с различными рабочими процессами платформы EthonAI. Они обеспечивают анализ первопричин на основе данных и оптимизацию процессов, поддерживают непрерывный мониторинг производства в реальном времени и автоматизируют визуальный контроль качества. Вместе они образуют систему, которая мыслит как инженер по цифровому качеству: она наблюдает, сравнивает, учится и делает выводы. Давайте рассмотрим пример: на шоколадной фабрике всегда возникают одни и те же проблемы с качеством, такие как сломанные кусочки, деформации или слипание конфет. Традиционные системы распознают только то, что произошла ошибка, в то время как решение EthonAI также определяет причину. Колебания температуры, партии материалов, настройки машины — все факторы взаимосвязаны, взвешены и представлены прозрачно.
Гениальная часть: анализ доступен без каких-либо знаний в области программирования. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу без кода инженеры могут самостоятельно исследовать причины и вносить улучшения. Функции визуального объяснения, такие как тепловые карты с цветовой кодировкой, еще больше повышают прозрачность решений и укрепляют доверие между людьми и машинами. Внедрение происходит очень быстро: пакет программного обеспечения готов к продуктивному использованию менее чем за три недели. EthonAI сопровождает процесс специальной командой по развертыванию, которая поддерживает интеграцию данных, обучение и адаптацию — на месте или удаленно.
От пилотного проекта Siemens до глобальной платформы
Первоначально технология была протестирована на нескольких заводах Siemens. Сегодня он уже эффективно используется на восьми заводах Siemens и в настоящее время тестируется еще на 20.
В Буффало-Гроув (штат Иллинойс, США) компания EthonAI поддерживает автоматический визуальный контроль качества — пример того, как программное обеспечение сокращает количество брака и заметно повышает эффективность.
EthonAI уже давно вышел за рамки пилотной фазы: решение используется во всем мире в промышленности и является частью Siemens Xcelerator Marketplace. В результате инновационное решение EthonAI не только само по себе Siemens, но и доступно клиентам Siemens и всей экосистеме Xcelerator.
Благодаря модульной архитектуре решение легко масштабируется на разных заводах и континентах и может быть легко интегрировано в существующие технологии Siemens.
Эффект измерим:
- Сокращение количества отходов до 80%
- Повышение пропускной способности более чем на 5%
- Экономия более 1 миллиона долларов США на каждом заводе
- Повышение эффективности работы оператора на 25%
- Окупаемость инвестиций от 5 до 10 раз
Устойчивое, эффективное и объяснимое
Меньшее количество отходов означает меньшее потребление материалов, меньше энергии и меньше выбросов, что является ярким примером стремления Siemens разрабатывать технологии, отвечающие конкретным целям, результативности и экологичности.
«Вам нужны смелые решения», — говорит Сенонер. «Siemens была одним из наших первых клиентов и приняла именно такое решение». Кратцвальд добавляет: «Для нас это лучшее доказательство того, что технологии оказывают наибольшее влияние, когда люди готовы им доверять».
EthonAI показывает, как промышленный искусственный интеллект не только улучшает процессы, но и меняет перспективы и, таким образом, помогает формировать отрасль с будущим. Платформа признана даже международными инновационными инициативами. Всемирный экономический форум признал EthonAI частью своей программы MINDS (Meaningable, Intelligent, Novel and Deployable Solutions) как пример того, как искусственный интеллект может решать реальные промышленные проблемы.
С Инициатива Siemens для стартапов, Siemens расширяет свои обязательства по поддержке инновационных компаний, таких как EthonAI, на пути к выходу на рынок.
EthonAI демонстрирует, как искусственный интеллект становится партнером в производстве, не заменяя людей, а дополняя его. Результат: заводы, которые работают умнее, экологичнее и отказоустойчивее, а также отрасль, которая не только повышает производительность, но и формирует будущее.