Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Абстрактный туннель

Автономная инфраструктура

Реализуйте весь потенциал своих активов, перейдя к операционной независимости. От отдельных автономных зданий до интегрированных энергетических сетей — наши самооптимизирующиеся системы сокращают количество отходов и адаптируются в режиме реального времени к меняющимся требованиям вашего бизнеса и окружающей среды.

Что такое автономная инфраструктура?

Автономная инфраструктура использует данные в реальном времени для управления производительностью и оптимизации результатов без постоянного ручного управления. Несмотря на то, что оно по-разному масштабируется в зависимости от зданий, транспортных средств и сетей, принцип остается прежним: осмысливайте, принимайте решения и действуйте. Узнайте, как это работает в трех доменах:

Здания

Автономное здание контролирует собственную среду и настраивает системы в соответствии с их использованием в реальном времени. Вместо того чтобы следовать фиксированному графику, датчики балансируют системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещение в зависимости от количества людей и погодных условий. Такое саморегулирование снижает эксплуатационные расходы и выбросы углекислого газа, сохраняя при этом стабильную окружающую среду для жильцов.

Мобильность

Автономная мобильность — это переход к транспортным сетям, функционирующим как самоуправляемые объекты. Помимо самих транспортных средств, цифровая сигнализация и инфраструктура используют аналитику в реальном времени для прогнозирования технического обслуживания и корректировки уровней обслуживания. Это позволяет создать более надежную транспортную систему, которая оптимизирует потребление энергии с учетом фактического пассажиропотока.

Критически важная инфраструктура

Под автономной инфраструктурой понимаются физические системы (например, электрические сети и водопроводные сети), которые используют интегрированные данные для управления собой. Эти системы используют промышленный искусственный интеллект для мониторинга производительности и реагирования на изменения спроса или сбои. Это снижает необходимость ручного контроля и обеспечивает устойчивость и эффективность критически важных служб.

Переход к автономным операциям

Мы переходим от простого подключения к Интернету и создаем инфраструктуру, которая думает, учится и действует. Интегрируя технологии Siemens Mobility и Smart Infrastructure, мы превращаем здания и сети в саморегулируемые активы. Справляйтесь с нестабильностью энергетических рынков и плотностью городов с помощью систем, разработанных для обеспечения бесконтактной производительности, отвечающей требованиям завтрашнего дня.

70% Прогнозируемое городское население к 2050 году

По мере стремительного роста урбанизации традиционные системы не способны масштабироваться. Мы трансформируем инфраструктуру в когнитивные, саморегулирующиеся среды, которые самостоятельно распознают и предвосхищают потребности пользователей, чтобы эффективно управлять этим глобальным сдвигом.

30% Экономия энергии в автономных зданиях

Благодаря Building X оборудование выходит за рамки ручного контроля и обеспечивает экономию энергии до 30%. Industrial AI автоматизирует регулирование температуры и распределение энергии, изучая модели занятости и корректируя их в режиме реального времени.

95% Коэффициент утилизации транспортных средств

Для автономной инфраструктуры требуется циклический жизненный цикл. Благодаря модульной конструкции и 3D-печати коэффициент утилизации платформы Mireo достигает 95%. Благодаря этому инфраструктура остается в непрерывном и самоподдерживающемся цикле.

Автономная инфраструктура: соединяем наш мир

Siemens объединяет цифровые и физические системы в Smart Infrastructure и Mobility для удовлетворения растущих потребностей. Мы объединяем датчики и программное обеспечение для управления энергетическими и транспортными сетями. Переход к автономным операциям повышает эффективность и отказоустойчивость зданий, сетей и транспорта.

Наши автономные инфраструктурные решения

Революционизируйте инфраструктуру с помощью инновационных решений. Изучите наше портфолио для улучшения городской инфраструктуры и мобильности.

Building X

Building X

Наша ведущая платформа на базе искусственного интеллекта. Building X позволяет вашему объекту стать самонастраивающейся экосистемой, принимающей решения в реальном времени, чтобы сбалансировать комфорт жильцов и радикальную энергоэффективность.

Особенности и использование Electrification X представлены на иллюстрированной графике.

Электрификация X

Эта экосистема под руководством SaaS позволяет DSO и промышленным клиентам перейти к динамическому управлению сетями. Используя платформу Gridscale X, сеть способна мгновенно сбалансировать волатильность возобновляемых источников энергии и скачки спроса на электромобили.

Иллюстрация программного интерфейса городской сети с различными ее иконками и компоновкой.

Gridscale X

Разработано для ускорения энергетического перехода за счёт внедрения критически важных возможностей ИИ. Это программное обеспечение позволяет операторам энергосетей перейти от реактивного мониторинга к предиктивному и автономному управлению энергетической системой.

Railigent X power of choice

Раилигент X

Будущее мобильности — это самовосстанавливающийся автопарк. Railigent X интегрирует цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта для обеспечения полной надежности железнодорожных сетей, выявления и устранения потенциальных сбоев до того, как они повлияют на пассажиров.

Автономная инфраструктура на практике

Узнайте, как организации используют автономные технологии для повышения надежности и эффективности использования ресурсов. Эти реальные приложения демонстрируют, как самооптимизирующиеся системы решают сложные эксплуатационные задачи в сфере энергетики, транспорта и управления зданиями.

Путь к автономной инфраструктуре

Изучите Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025, чтобы узнать о ключевых приоритетах, достижениях и проблемах в энергетике, зданиях и промышленности на пути к созданию более умной и устойчивой инфраструктуры с поддержкой искусственного интеллекта.