Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Серия «Промышленные мегатренды Индии: цифровизация»

Цифровизация — основное требование роста. В последние годы компании используют цифровые решения для обеспечения устойчивого развития и поддержки новых бизнес-моделей, открывая новые коммерческие возможности. Глубоко погрузитесь в этот мегатренд, чтобы узнать больше.

Исследование, проведенное по заказу Omdia | Это исследование было заказано Siemens

Благодаря экспоненциальному развитию закона Мура цифровизация сыграет ключевую роль в решении растущих проблем и мегатенденций нашей эпохи. Используя цифровые инструменты, мы можем быстро и эффективно бороться, например, с изменением климата, урбанизацией и ростом населения. Ключом к этой трансформации является безопасная взаимосвязанная цифровая экосистема, обеспечивающая целостность данных и способствующая сотрудничеству.

Цифровизация — основное требование роста

В последние годы компании используют цифровые решения для обеспечения устойчивого развития и поддержки новых бизнес-моделей, открывая новые коммерческие возможности. В результате рост рынка сенсорного и измерительного оборудования (IoT) генерирует на порядки больше цифровых данных. В таких секторах, как производство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение, можно оценить реальные последствия этой трансформации. Например, перед развертыванием операции можно протестировать и оптимизировать в цифровой среде. В умных городах такое цифровое обучение может улучшить результаты жизни граждан, живущих и работающих в городской среде. Организации, города и экономики, которые не воспользуются этой тенденцией, окажутся в невыгодном конкурентном положении.

Цифровизация бросает вызов рынку

Более тесное подключение устройств также означает большую уязвимость к кибератакам. Согласно исследованию Omdia IT Enterprise Insights (опубликованному в 2024 году), это было воспринято как самая серьезная проблема цифровизации для производителей. Поскольку организации внедряют проекты и технологии цифровизации, кибербезопасная среда необходима для решения этой проблемы.

Вызовы и движущие силы цифровизации

Производители рассмотрели и другие проблемы, помимо безопасности данных, извлечения пользы из собранных данных и отсутствия сотрудничества между ИТ-отделами и отделами ИТ. Открытая экосистема, такая как Siemens Xcelerator, руководящим принципом которой является сотрудничество, поможет производителям получать ценную и аналитическую информацию на основе своих данных. Управление персоналом также является важным фактором, и для полного использования этой возможности потребуются новые должности, такие как специалисты по обработке данных. Кроме того, для объединения ИТ-отделов и отделов ПО от потребуется сотрудничество между должностными лицами и поставщиками экосистем. Цифровые платформы, которые также совместимы, являются лучшими в своем классе и кибербезопасными, будут иметь решающее значение для решения проблем, связанных с цифровизацией.

Несмотря на эти трудности, возможности есть. Производители определили повышение производительности, которое цифровизация может обеспечить в качестве движущей силы рынка. Они также отметили важность преимуществ управления энергопотреблением и привлечения клиентов. Промышленность требует цифровизации.

Значок щита с символом замка в центре, символизирующий защиту и безопасность.

Цифровизация может трансформировать отрасли

Возможности и проблемы будут различаться в зависимости от сектора. В умных зданиях операторы будут применять аналитику к цифровым наборам данных, генерируемым подключенными устройствами в зданиях. Решения Property Technology (Proptech) позволят управлять заселением зданий, потреблением энергии и эксплуатацией зданий в режиме реального времени. Поставщики систем управления энергопотреблением будут предоставлять энергию как услугу (EaaS) коммерческим и промышленным зданиям частного сектора. Инициативы по цифровизации помогут строительным операторам ускорить переход к устойчивому развитию.

Не ограничиваясь зданиями, умные города также выиграют от цифровизации. По данным Всемирного банка, 56% населения мира в настоящее время проживает в городах, а к 2050 году это число возрастет почти до семи из десяти человек. По мере роста городов им необходимо будет внедрять новые решения. Сюда войдут мониторинг транспорта для максимального повышения эффективности дорог и общественной инфраструктуры, измерение выбросов для обеспечения чистоты воздуха, а также мобильность и общество совместного использования, в котором гражданам удобнее распределять услуги. Здравоохранение также выиграет от более точной диагностики, которая поможет гражданам вести более долгую и здоровую жизнь.

Наконец, цифровизация сыграет свою роль в решении более широких социальных проблем. Старение рабочей силы означает, что компаниям необходимо найти способы повышения эффективности. В обрабатывающей промышленности операционные роли начнут меняться. Опасные, опасные, скучные и удаленные рабочие места будут подкреплены большей автоматизацией и искусственным интеллектом, что даст работникам возможность повысить квалификацию. Для этого потребуется управление и обучение. Цифровизация также может помочь в удаленной работе, предоставляя еще один инструмент для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров и помогая людям жить более гибко.

Тематическое исследование: площадь Сименштадта

График, показывающий промышленные мегатренды с акцентом на цифровизацию.

Хотя цифровизация обладает огромным потенциалом, многие проекты не позволяют в полной мере использовать ее возможности. Площадь Сименсштадт в Берлине призвана в полной мере использовать эти возможности. В этом амбициозном городском квартале, строительство которого запланировано на 2035 год, будет проживать 35 000 жителей и рабочих, а цифровизация станет основой его трансформации.

Центральное место в этом развитии занимает цифровая бизнес-платформа Siemens Xcelerator, поддерживающая портфель оборудования, программного обеспечения и услуг с поддержкой Интернета вещей, а также экосистему партнеров. В частности, округ объединит физический и цифровой мир с помощью комплексной экосистемы цифровых двойников, включающей три динамических слоя:

  • Building Twin: этот слой обеспечивает детальную трехмерную визуализацию зданий в районе. Это помогает оптимизировать проектирование и техническое обслуживание, обеспечивая соответствие новых и старых конструкций современным стандартам эффективности и устойчивости.
  • Energy Twin: этот слой моделирует и оптимизирует потоки энергии в многофункциональных помещениях округа площадью почти 11 миллионов квадратных футов, запланированных на 2035 год. Она прогнозирует потребности в энергии, определяет потенциальные возможности экономии и интегрирует возобновляемые источники энергии.
  • Campus Twin: этот слой, служащий центральной платформой, обеспечивающей комплексное управление городским хозяйством, объединяет данные из зданий и энергетических близнецов с дополнительными данными об инфраструктуре и существующем фонде в этом районе.

Благодаря стратегической цифровизации проект направлен на достижение углеродной нейтральности при отоплении и охлаждении, а здания соответствуют стандартам сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), включая управление водными ресурсами, качество окружающей среды в помещениях и инновационный дизайн. Проект Siemensstadt Square является примером того, как города могут использовать цифровые технологии для создания более умной, устойчивой и устойчивой городской среды.

Технологии, лежащие в основе перехода к цифровизации

Растущее внедрение подключенных устройств и датчиков в отрасли означает, что оцифрованные данные становятся все более доступными. По данным Omdia, к 2030 году предполагается установить 15,5 миллиарда подключенных устройств в секторах промышленной автоматизации, физической безопасности и автоматизации зданий.

Software сыграет важную роль в управлении конвергенцией этих подключенных устройств, технологий и данных. Она превращает данные в понимание, а понимание — в действия. Он будет управлять интеграцией наборов данных из различных технологий, таких как роботы, оборудование и ПЛК, камеры безопасности, датчики окружающей среды, дроны и носимые устройства.
В будущем развитие генеративного искусственного интеллекта упростит обучение работе с данными, а модели на больших языках изменят способ взаимодействия пользователей с решениями. Чат-боты и виртуальные помощники помогут интегрировать эти разрозненные наборы данных.

Следующий этап истории технологий — слияние или сочетание физического и виртуального мира. Цифровые двойники позволяют моделировать и тестировать различные условия производительности, а также просматривать операции в реальном времени. В производстве технология цифровых двойников станет ключевым элементом промышленной цифровизации. Он будет использоваться для управления и настройки производственных линий, мониторинга состояния системы и поддержки управления цепочками поставок и жизненным циклом. Цифровые двойники также можно использовать для обеспечения безопасности людей в безопасном городе и для предоставления решений по управлению энергопотреблением в интеллектуальном здании. Наконец, робототехника может автоматизировать процессы и более успешно внедрять решения, уже протестированные в виртуальной среде.

Во всех этих технологических решениях возникнет необходимость в решениях по кибербезопасности. Законодательство, повышение осведомленности о киберугрозах и увеличение площади атак будут стимулировать инвестиции в кибербезопасность. Сюда войдут тренинги по кибербезопасности для пользователей и новые должности по управлению этими решениями.

Диаграмма облачных вычислений, показывающая различные сервисы и процент их доступности.

Взгляд в будущее

Быстрое развитие технологий повлечет за собой глубокие изменения в различных секторах. Искусственный интеллект позволит создать более автономные и гибкие системы, особенно в роботизированных системах, превратив их из простой автоматизации задач в сложные адаптивные операции. Цифровые двойники превратятся в промышленную метавселенную, обеспечивая иммерсивное и комплексное моделирование, объединяющее все аспекты промышленных процессов для принятия целостных решений.

Программно-определяемая автоматизация революционизирует системы управления за счет их виртуализации и централизации, что позволит внедрять инновации со скоростью обновления программного обеспечения. Этот сдвиг позволит быстро адаптировать и усовершенствовать операционные процессы, значительно повысив эффективность и оперативность реагирования.

Цифровые бизнес-платформы послужат основой для этих достижений. Они объединят аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги, создав целостную экосистему, поддерживающую заводы, здания и города будущего. Использование этих платформ необходимо для сохранения конкурентного преимущества и полного использования преимуществ цифровой трансформации.

Устройство Siemens Xcelerator X Mhero отображается на белом фоне.

Siemens Xcelerator — ускорение цифровой трансформации

Siemens Xcelerator — это новая открытая цифровая бизнес-платформа, ускоряющая цифровую трансформацию.

Мегатенденции Siemens

Пять мегатенденций меняют наш мир, подчеркивая необходимость ключевых технологий и многостороннего сотрудничества для преодоления возникающих проблем.

Оживленный транспортный узел с контейнерами и грузовыми машинами, представляющий собой активно работающий логистический центр.