Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Визуальное изображение умной микросети на Азорских островах, освещающее усилия по декарбонизации.

Декарбонизация Азорских островов: аккумуляторные батареи и микросети

Терсейра, один из девяти Азорских островов, проводит цифровую трансформацию своей сети, чтобы существенно повысить устойчивость сетей и долю возобновляемых источников энергии.

Сочетание реального и цифрового миров

Азорские острова, уже известные своей богатой дикой природой и флорой, становятся экологичнее и в другом отношении: энергоснабжение становится чище и меньше зависит от генераторов, работающих на ископаемом топливе. Для этого Терсейра расширила свои местные мощности по производству возобновляемой энергии, используя интеллектуальную микросеть. В сотрудничестве с Fluence компания Siemens внедряет систему управления микросетями и большую автономную систему хранения энергии на аккумуляторных батареях, чтобы ускорить переход островов к более устойчивой электросети.

Азорские острова, вулканический архипелаг, расположенный в 1400 км от материковой части Португалии, населен видами, которые больше нигде в мире не встречаются. А с 2023 года острова открывают для себя новую достопримечательность, хотя она, вероятно, интереснее для любителей технологий, чем для любителей природы: на Терсейре, одном из девяти обитаемых островов архипелага, построена одна из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения энергии.

External view of Terceira power plant on a hill
Возобновляемые источники энергии для столицы Терсейра-Терсейры

, Ангра-ду-Эроишму, имеют старый город и укрепления, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А новое решение для микросетей и аккумуляторных батарей теперь позволит поставлять больше возобновляемой энергии в исторический город и все другие города острова.

  • Наиболее важные возобновляемые источники энергии на острове:

    • геотермальная энергия, энергия ветра,
    • гидроэнергия
    • , солнечная энергия
  • История использования возобновляемых источников энергии на Азорских островах насчитывает несколько десятилетий. В конце 1980-х годов на архипелаге были установлены первые ветряные турбины, а вскоре была введена в эксплуатацию первая геотермальная электростанция. Сегодня все обитаемые острова производят энергию из возобновляемых источников. Около 40 процентов потребностей архипелага в электроэнергии удовлетворяется за счет возобновляемых источников. Геотермальная энергия особенно важна: на ее долю приходится 60 процентов от общего объема вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников; остальное в основном поступает от ветряных и гидроэлектростанций.

    Райский остров, находящийся под угрозой

    Как и все острова, Азорские острова особенно уязвимы к изменению климата. Повышение уровня моря угрожает прибрежным поселениям. Исследователи ожидают, что в ближайшие десятилетия многим островам придется столкнуться с усиливающейся засухой, которая представляет потенциальную угрозу снабжению питьевой водой. Конечно, острова не могут решить эту проблему в одиночку, но они могут внести свой вклад в сокращение глобальных выбросов CO2.

    Энергия с островов для островов На

    Азорских островах декарбонизация запланирована в рамках комплексной энергетической стратегии, предусматривающей постоянное расширение использования возобновляемых источников энергии и ряд других мер, таких как поощрение электромобильности. Расширяя местное производство возобновляемой энергии, Азорские острова решают сразу две проблемы. Увеличение количества энергии из возобновляемых источников означает снижение выбросов парниковых газов. А местное производство снижает зависимость от материка, поскольку около 60 процентов необходимой энергии по-прежнему импортируется на острова в виде ископаемого топлива.

    Накопитель электроэнергии для более стабильной сети

    Каждый остров имеет свою собственную независимую сеть. Таким образом, невозможно модернизировать систему электроснабжения всего архипелага, но для этого потребуются индивидуальные островные решения, например, на острове Терсейра. Здесь португальская компания Electricidade dos Açores (EDA) инвестирует в инновационные технологии: аккумуляторную систему хранения энергии мощностью 15 мегаватт (МВт) в сочетании с интеллектуальным управлением микросетями от Siemens. Система хранения, предоставленная компанией Fluence, гарантирует, что автономно произведенная электроэнергия не будет потрачена впустую, а вся электроэнергия используется максимально эффективно. Она поглощает избыточную энергию и сбрасывает ее обратно в сеть, чтобы покрыть спрос в условиях слишком низкого производства.

    Аккумуляторная система хранения энергии имеет еще два преимущества:

    • она регулирует частоту
    • и
    • балансирует напряжение в электросети острова, тем самым повышая стабильность
    .

    Модульная конструкция: система хранения, поставляемая компанией Fluence, поглощает избыточную энергию и сбрасывает ее обратно в сеть, чтобы покрыть спрос в условиях слишком низкого производства.

    Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira
    Интеллектуальная система управления микросетями обеспечивает эффективность

    Интеллектуальная система управления микросетями обеспечивает полную сбалансированность производства, хранения и потребления энергии. Она позволяет осуществлять мониторинг и управление всей инфраструктурой в режиме реального времени и составлять почасовые или ежедневные прогнозы производства, потребления и использования ресурсов хранения на основе широкого спектра данных, включая погоду. Система может генерировать дополнительные шесть мегаватт электроэнергии из возобновляемых или эндогенных источников, таких как геотермальная энергия. Это означает, что благодаря новой системе аккумуляторных батарей в среднесрочной перспективе остров сможет увеличить свою долю возобновляемой энергии примерно до 60 процентов.

    План энергетических островов

    После того, как цель довести до 60 процентов возобновляемых источников энергии будет достигнута, модульную систему хранения данных на батареях можно будет при необходимости расширить. Это следует примеру других островных сетей, которые стремительно декарбонизируются, таких как Ирландия, которая стремительно приближается к достижению цели получения 70 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и которая также закупает аккумуляторные накопители для достижения этих целей. Но даже нынешняя конфигурация уже приносит ощутимые улучшения для Терсейры. Годовое потребление дизельного топлива на острове уже сокращено на 1150 метрических тонн, поскольку генераторы должны вырабатывать меньше электроэнергии. Это эквивалентно сокращению выбросов CO2 более чем на 3500 метрических тонн в год — примерно столько же, сколько 1500 автомобилей проезжают 20 000 километров в год. Так что, в конце концов, новая система управления микросетями, скорее всего, понравится не только любителям технологий, но и любителям природы.