Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Siemens Simcenter Testlab futurist cu echipamente avansate de testare și un om de știință într-o haină albă de laborator.

Ce este nou în Simcenter SCADAS 2506?

Achiziție eficientă, versatilă și deschisă de date

De ce Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS este un sistem modular de achiziție de date proiectat pentru performanțe maxime în diferite condiții de testare. Cu Simcenter SCADAS RS, puteți capta cu încredere și eficient date multi-fizică de înaltă calitate (inclusiv NVH, durabilitate și valori energetice) esențiale pentru o analiză cuprinzătoare. Designul său ultra-robust asigură fiabilitate și performanță continuă, chiar și în condiții extreme cu care vă puteți confrunta pe teren. Cu Simcenter SCADAS RS, obţineţi productivitate sporită prin instrumentare şi pregătire mai rapidă a testelor, procese eficiente de măsurare şi capacitatea de a valida complet datele de testare înainte de a părăsi terenul.

Testare fiabilă în condiții exigente

Medii dure

Temperaturi extreme, umiditate, noroi și praf și niveluri ridicate de șoc și vibrații.

Programare strânse

Accelerați campania de testare optimizând procesele operaționale de la început până la sfârșit.

Operațiuni la distanță

Testarea în zone îndepărtate care oferă monitorizare de la distanță.

Scalabilitate

Un sistem scalabil în ceea ce privește numărul de canale și topologia de măsurare.

Simcenter SCADAS RS

Achiziție cuprinzătoare de date

Select...

Performanță superioară de măsurare

Evaluarea cu succes a performanței produsului necesită o imagine cuprinzătoare a ceea ce se întâmplă atunci când prototipul dvs. este supus unei încărcări extreme. Prin urmare, în timpul testului, trebuie măsurată și sincronizată o gamă largă de senzori, inclusiv tensiometre, accelerometre, senzori de deplasare, celule de forță, termocupluri, traductoare de presiune, localizarea sistemului global de navigație prin satelit (GNSS) și multe altele. Frecvent, inginerii doresc, de asemenea, să ia în considerare informații suplimentare, cum ar fi datele provenite dintr-un autobuz digital sau imagini video. Dar spațiul este limitat pentru a lua mai multe dispozitive la bord pentru toate aceste nevoi diverse de testare.

Soluție all-in-oneCu Simcenter SCADAS RS, puteți avea toate aceste capacități într-o singură cutie. Cu o condiționare universală puternică a semnalului la bord pentru toate aceste aspecte fizice, măsurătorile sunt captate cu cea mai mare precizie și cu cel mai mic zgomot și deviație pe întregul interval de temperatură de funcționare. Datorită raportului semnal-zgomot ridicat și a gamei dinamice mari, Simcenter SCADAS RS poate transforma orice semnal în date de calitate.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Capacități Simcenter SCADAS RS

Select...

Achiziția de date multi-fizică

Testați mai rapid și mai inteligent cu Simcenter SCADAS RS. Implementați măsurători precise multi-fizică care acoperă o gamă variată de aplicații și industrii. De la colectarea datelor în teren pe un teren de testare sau pe un drum public, până la testarea NVH în laborator, puteți măsura în orice mediu - inclusiv în medii de înaltă tensiune și dure.

Construiți configurația potrivită pentru a obține orice combinație dorită de senzori: de la tensiometre, accelerometre și senzori de deplasare până la celule de forță, termocupluri și traductoare de forță a roților. Sistemul integrează, de asemenea, traductoare de presiune, localizare Global Navigation Satellite System (GNSS), autobuze digitale și imagini video.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Aplicații industriale

Select...

Achiziția datelor privind încărcarea rutieră pentru OEM și furnizorii auto

  • Instrumentare de echipă - accelerați instrumentarea prin acces multi-utilizator
  • Utilizați baza de date a senzorilor pentru configurare rapidă și fără erori
  • Operare cu doi oameni, cu un singur om sau complet autonomă
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Studiu de caz

Compania Hyundai Motor

Citiți cum Hyundai reduce timpul de testare în medii dure cu până la 12% cu Simcenter SCADAS RS și Simcenter Testlab pentru a capta date de încărcare și a optimiza designul durabilității.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Compania:Hyundai Motor Company

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Seoul, South Korea

Software Siemens:Simcenter Testing Solutions

Un sistem modular

Unități Simcenter SCADAS RS

Select...

Unitate de înregistrare (REC)

Unitatea Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) colectează date de la mai multe unități de condiționare, se conectează perfect atât la rețelele cu fir, cât și la cele fără fir și se poate sincroniza cu alte unități REC. De asemenea, acceptă mai multe magistrale CAN, mai multe codificatoare digitale și include un conector pentru o antenă globală de navigație prin satelit (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Stocare la bord (SSD de 240 GB)
  • Orice interfață: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 porturi USB (camere web)
  • IO digital (4 intrări/ieșiri)
  • 3 intrări codificatoare (9 impulsuri digitale)
  • 4 autobuz CAN
  • 4 conectori pentru lanțuri de margarete ale unităților de condiționare
  • Autonomie la bord
  • Canale calculate
  • Declanșare inteligentă

Aplicația Simcenter SCADAS RS Recorder

Conceput pentru conectivitate fără egal, Simcenter SCADAS RS include o aplicație fără licență, încorporată direct în unitatea REC și este ușor accesibilă prin orice browser web. Această aplicație Simcenter SCADAS Recorder vă permite să definiți și să stocați setările senzorului de la distanță și să începeți imediat verificarea datelor dvs. în timp ce testul este încă în desfășurare, chiar și pe smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Unități mobile portabile și înregistratoare inteligente autonome care fac parte din hardware-ul Simcenter SCADAS.

Păstrați hardware-ul Simcenter SCADAS în stare maximă

Aflați mai multe despre contractele de întreținere și calibrare disponibile.

Aflați mai multe

Resurse conexe

Un drum cu un vehicul pe el, eventual un camion, cu un dispozitiv atașat la acesta care colectează date.

Achiziția datelor privind încărcarea rutieră

Utilizarea hardware-ului Simcenter SCADAS RS ca soluție pe care producătorii o pot utiliza pentru a accelera configurarea instrumentației și a testelor, pentru a îmbunătăți eficiența măsurătorilor și pentru a accelera procesul de validare a datelor.

Citiți raport

Întrebări frecvente