Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Totul pentru siguranță

Maximilian Walter | Inventatorii anului Siemens | Realizări pe viață

Portrait of a serious-looking man in a suit and tie with a blurred background.

Max Walter este inventatorul anului 2024 Invenția sa face mașinile și instalațiile mari mai sigure.

Max Walter, de la Siemens Digital Industries, este un expert în siguranța funcțională. Împreună cu unicul Siemens Safety Community, precum și cu clienții și partenerii săi, el împărtășește un obiectiv comun: zero accidente de muncă. El dezvoltă soluții de siguranță de mulți ani, ceea ce i-a adus acum un premiu Lifetime Achievement ca inventator al anului 2024.

O filozofie integrată în siguranță

Potrivit lui Max: „Siemens este foarte puternică în materie de siguranță - atât de puternică încât diferențiază întregul nostru portofoliu de produse de concurență. În esență, diferența se datorează „filozofiei noastre integrate în siguranță”. Înseamnă că integrăm siguranța în produsele noastre ca o caracteristică principală chiar de la început - nu ca un supliment care este atașat ulterior pe sistemul finit. Beneficiul pentru clienți este că aceștia obțin siguranță mai ușor și mai economic. Evident, munca noastră prezintă provocări tehnice tot timpul. Multe dintre caracteristicile noastre - care sunt acum standarde industriale - au fost considerate imposibile de alții - cum ar fi executarea funcțiilor de siguranță pe un singur microprocesor standard. Sau, transmiterea datelor de siguranță printr-un cablu de rețea normal sau chiar fără fir. Sau, pentru a rula funcții de siguranță în Cloud — și multe altele. Sunt mândru că fac parte din Siemens Safety Community, ale cărei invenții previn literalmente accidentele grave (și cele minore) în fiecare zi.”

Recunoașterea riscurilor și răspunsul

Integrarea siguranței în dezvoltare înseamnă a înțelege încă de la început unde se află riscurile potențiale. De exemplu, un angajat distras pentru scurt timp ar putea primi un deget zdrobit într-o presă, bateriile s-ar putea supraîncălzi și ar putea lua foc sau un robot autonom ar putea trece peste oameni dintr-o fabrică. „Care este cea mai bună soluție depinde de cazul specific. Putem elimina riscul de zdrobire a degetelor la o presă metalică, de exemplu, dacă presa se va închide doar atunci când ambele mâini ale operatorului apasă o anumită pereche de butoane, astfel încât niciuna dintre mâini nu poate fi în presă. Un robot care se mișcă încet doar atunci când detectează oameni din apropiere nu mai reprezintă o amenințare.

A hand hovers over a yellow safety light curtain with red indicator lights, emphasizing industrial safety and automation.

La Siemens, siguranța face parte din concept încă de la început.

Siguranța pe primul loc

Man in blue shirt smiling at camera against blurred background

Invențiile sale pot preveni accidentele la locul de muncă.

„Prevenirea accidentelor este prioritatea noastră principală”, insistă Max. „Dacă apare de fapt o situație periculoasă, sistemul de siguranță trebuie să o recunoască și să răspundă. Nu este loc pentru erori aici! Sistemele noastre sunt concepute pentru a lua alternativa mai sigură de fiecare dată, chiar și în cazul defecțiunilor hardware interne și a bug-urilor software - cu alte cuvinte, de exemplu, pentru a opri sistemul în loc să pună pe nimeni în pericol.”

Detectarea persoanelor cu AI

De ce, atunci, accidentele se întâmplă și astăzi în fabrici? Statisticile arată că funcțiile de siguranță sunt adesea ocolite sau pur și simplu nu au fost instalate în primul rând. Există motive pentru aceasta — în multe cazuri, funcțiile de siguranță pot împiedica punerea în funcțiune rapidă sau reparații. „Trebuie să ne îmbunătățim acolo”, spune Max. „Avem nevoie de sisteme mai inteligente, ușor de instalat și care să intervină doar atunci când apare un pericol real. De aceea suntem pe cale să învățăm sistemele de siguranță bazate pe AI să distingă între oameni și alte obiecte mobile și, de asemenea, să localizeze oamenii cu precizie. Asta înseamnă că ființele umane pot trece printr-o celulă de producție într-o bulă de siguranță. Dacă se apropie prea mult de o mașină, mașina încetinește sau se oprește. Deci, nu este nevoie să închideți totul imediat ce cineva intră în celulă. Și alte obiecte în mișcare, cum ar fi roboții, benzile transportoare sau mașinile, nu vor declanșa opririle de siguranță.”

Digitalizarea înseamnă că ne putem aștepta la mult mai multe evoluții în producție în anii următori. Max și Siemens Safety Community unică la nivel global se vor asigura că aceste evoluții nu vor veni în detrimentul siguranței umane.

A person wearing a blue shirt and glasses smiles while standing in front of a white background.