Manter a energia da sua cidade

Todos queremos que as luzes se mantenham acesas. Para milhões de pessoas por todo o mundo, a nossa tecnologia, assegura a disponibilidade e fiabilidade da energia.

Energia sustentável, fiável e acessível

O Futuro da energia

Energia! O elixir do mundo moderno. Em casa, como no trabalho. Edifícios residenciais e de escritórios, complexos industriais e sistemas de transporte - todos dependem de um abastecimento de energia seguro, limpo e eficiente.

A solução Siemens ao desafio do crescimento das cidades Portuguesas

Os mercados de energia de hoje estão hoje em permanente mudança devido aos esforços para reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis e ao crescimento de fontes de energia renováveis. Modelos de negócios alternativos e tecnologias inovadoras são, portanto, essenciais para uma transição bem-sucedida rumo a uma nova paisagem energética.

Tudo começa com a produção eficiente de energia. As turbinas eólicas terrestres e marítimas, bem como as turbinas que convertem a energia do gás ou do carvão em eletricidade - devem funcionar com o maior grau de eficiência possível.

A distribuição de energia requer sistemas de transmissão e distribuição de baixa perda e seguras. As redes inteligentes integrarão de forma fiável fontes de energia renováveis ​​descentralizadas e flutuantes na rede.

Sistemas de produção descentralizados e soluções de armazenamento estarão ligadas entre si, criando centrais elétricas virtuais que ajudam a estabilizar a rede elétrica. Finalmente, tecnologias de controlo de ponta aumentarão a flexibilidade das centrais elétricas.

 

Referências

Mais e melhor energia

Trabalhamos diariamente para garantir a estabilidade do sistema energético nacional, desde a geração à transmissão e distribuição da energia, porque o essencial é manter a energia a funcionar independentemente do que a natureza estiver a fazer lá fora.

Conheça alguns dos maiores projetos nacionais.

Produção

image

Digitalização das turbinas da Navigator

A The Navigator Company voltou a entregar à Siemens a manutenção das turbinas a vapor instaladas na unidade fabril da Figueira da Foz.

A Siemens foi responsável por uma remodelação profunda que permitiu que o grupo turbo-gerador 3 deixasse de ser controlado por um sistema mecânico - hidráulico e passasse a ter um controlo 100% digital.

image

Portugal reforça proteção à rede de energia na Holanda

O projeto Enecogen BS é o terceiro do género no país e o primeiro a ser desenvolvido pela Siemens Portugal.

Com a entrada em funcionamento de cada vez mais micro-produtores, que não são controlados pelos operadores de rede, e com o descomissionamento, por toda a Europa, de centrais nucleares e a carvão que garantiam o serviço de rede conhecido como “black grid restoration  (colocar em operação a central ou parte da rede elétrica sem ser necessário recorrer à rede de transmissão de energia) torna-se necessário equipar as centrais a gás que não têm esta valência de origem. 

A Holanda, tal como outros países europeus, tem vindo a liderar o caminho nestas transformações, sendo o projeto Enecogen BS o terceiro do género no país e o primeiro a ser desenvolvido pela Siemens Portugal.

Saiba mais aqui.

image

Energia renovável produzida a 500m de profundidade

Na área da produção hídrica foi construída em Portugal, nas margens dos rios Cávado e Rabagão, uma das maiores centrais hidroelétricas reversíveis do mundo, com o envolvimento de equipas de engenharia e de gestão 100% nacionais.

A central hidroelétrica da Venda Nova III é um dos mais ambiciosos projetos do Plano Nacional de Barragens e tem contado com a Siemens como uma das principais parceiras do projeto. A empresa tem sido responsável pela provisão, instalação e colocação em serviço de todo o equipamento eletromecânico da central e, em consórcio com a Voith Hydro, será responsável pelo fornecimento de dois grupos reversíveis de velocidade variável com uma potência nominal de 380 MW cada.

Saiba mais sobre as competências da Siemens em hídricas aqui.

 

 

Distribuição e transporte

image

Guimarães reduz custos da iluminação pública

A iluminação pública consome uma quantidade significativa de eletricidade e, nos municípios com sistemas mais antigos e ineficientes, pode representar entre 30 a 50% dos consumos energéticos totais.

A primeira fase do projeto previu a substituição de 10 mil luminárias por equipamentos mais eficientes, com tecnologia LED. As soluções apresentadas e instaladas no âmbito deste projeto foram desenvolvidas em parceria pela Siemens e a Osram e contribuem para a redução do consumo energético das zonas intervencionadas em até 65%.

Saiba mais aqui.

image

Segundo maior datacenter do país com tecnologia Siemens

O datacenter da REN conta com tecnologias da Siemens para que esta infra-estrutura crítica possa funcionar de forma segura, estável e eficiente.

A empresa foi responsável pelo fornecimento dos postos de seccionamento e transformação, quadros de baixa e media tensão, sistema de gestão técnica centralizada, sistemas de extinção de incêndios, climatização, segurança e videovigilância.

Saiba mais aqui.

image

Responder ao desafio do armazenamento da energia

A Siemens trabalhou em parceria com a EDP Distribuição no Storage InovGrid de Évora, um projeto-piloto que assenta num sistema de armazenamento com baterias estacionárias para ser integrado numa rede de distribuição de energia em média tensão.

O sistema, que está também estar ligado à Universidade de Évora, melhora a qualidade de serviço e serve como prova de conceito e como montra tecnológica no âmbito do universo Inovgrid.

Saiba mais sobre este projeto aqui.

image

Energia na sua cidade, sem falhas

O Centro de Despacho da REN, localizado em Sacavém, supervisiona e coordena remotamente todos os elementos da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.

Garante o equilíbrio entre produção e consumo, maximiza a integração de energias renováveis e assegura o cumprimento dos parâmetros de proteção para o funcionamento seguro do sistema elétrico nacional, incluindo as interligações com Espanha.

O sistema de supervisão, comando e controlo da Siemens, que abrange todas as vertentes da gestão de energia, tem sido regularmente atualizado, a fim de melhorar a performance, eficiência e segurança de funcionamento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.