Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Industrial AI

Industrial AI na manufatura

Por: Comunicações Corporativas dos EUA

A inteligência artificial (IA) já demonstrou que pode analisar informações, descobrir padrões e fazer recomendações. A Industrial AI enfrenta um teste mais difícil: Pode transformar esses insights em melhorias mensuráveis no chão de fábrica?

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologiao trabalho do (NIST) 2026 sobre IA para manufatura reflete que este desafio. A par do potencial da IA para uma maior produtividade e resiliência, identifica a complexidade técnica, a incerteza do ROI, a interoperabilidade e a implementação fiável entre os desafios que se colocam entre a experimentação e a utilização generalizada da produção.

Na Siemens, combinamos capacidades de IA com profundo conhecimento de equipamentos industriais, automação e engenharia. Isto permite-nos ajudar os clientes a aplicar IA em fluxos de trabalho reais de produção, manutenção e engenharia.

Para os fabricantes dos EUA, a IA cria valor quando resolve um problema operacional mensurável, trabalha dentro de ambientes de tecnologia mista e ganha confiança suficiente para influenciar as operações físicas. As operações devem ter um melhor desempenho por causa disso.

Onde os fabricantes devem implantar primeiro a Industrial AI para obter um valor mensurável?

Os fabricantes devem começar por identificar os desafios que precisam resolver e, em seguida, determinar quais soluções de IA podem ajudar.

Um modelo impressionante e uma valiosa aplicação de fabrico não são a mesma coisa. Identificar onde há tempo de inatividade, perdas de qualidade, exigências de manutenção, restrições de rendimento ou estrangulamentos de engenharia que criam consequências mensuráveis. Em seguida, trabalhe para trás a partir desse problema para determinar quais dados, fluxos de trabalho e inteligência podem mudar o resultado.

De acordo com Chris Stevens, Presidente da Siemens U.S. Digital Industries, implementações bem-sucedidas começam com o problema empresarial e determinam como os dados, o fluxo de trabalho e a experiência do utilizador podem produzir um resultado mensurável.

A manutenção preditiva fornece um exemplo útil. BlueScópio começou a implementar a Siemens Senseye Predictive Maintenance para identificar anormalidades antes de ocorrerem falhas no equipamento. A Siemens relata que a iniciativa evitou mais de 1,950 horas de paralisação da máquina em todo o mundo e impediu 53 paragens completas do processo. Essa é uma métrica de Industrial AI muito mais significativa do que o número de modelos implantados.

A lição aplica-se além da manutenção. A qualidade, o rendimento ou o tempo de engenharia podem ser pontos de partida igualmente fortes quando restringem o desempenho. O denominador comum é uma linha de base operacional ligada a um resultado mensurável. A Industrial AI ganha o direito de escala quando o fabricante pode apontar não apenas para o que a tecnologia produziu, mas para o que mudou na operação por causa disso.

O que muda quando a Industrial AI começa a influenciar as operações?

A equação de risco muda quando a IA passa de fornecer informações para influenciar decisões de engenharia, manutenção ou produção.

Uma recomendação num fluxo de trabalho de escritório pode ser revista, modificada ou descartada sem afetar um processo físico. Uma recomendação que altera o parâmetro da máquina, a sequência de controlo ou a ação de manutenção pode ter consequências operacionais. Quanto mais perto a IA chegar da execução física, mais importante se torna o contexto, a validação, as permissões e a supervisão humana.

Já vemos esta fronteira a mover-se. Grupo IMA está a trabalhar com a Siemens para introduzir a Industrial AI no controlo da máquina de embalagem. Os cenários de produção são simulados num gémeo digital para gerar dados de training sintéticos antes de uma rede neural ser incorporada num CLP para controlo de movimento em tempo real e comportamento adaptativo da máquina. A abordagem permite que os modelos sejam treinados e validados antes do comissionamento físico.

NIST está a examinar o mesmo desafio emergente do ponto de vista dos padrões. O seu workshop de fabrico em 2026 centrou-se no desenvolvimento e validação de estratégias de operações, manutenção e controlo orientadas por IA, juntamente com confiança, segurança e avaliação dos efeitos da IA nos processos físicos e nos ativos.

Portanto, uma maior capacidade de IA não deve significar controlos mais fracos. Deve significar um caminho mais deliberado do insight à recomendação e à ação validada. Quanto mais consequente for a decisão, mais forte será o caminho.

Como é que a Industrial AI pode funcionar na produção de “brownfield”?

A integração da Industrial AI nas fábricas existentes traz desafios particulares: equipamentos, sistemas de automação e sensores variam em idade e capacidade, e os dados disponíveis podem não ter sido recolhidos com a IA em mente.

Isso torna a interoperabilidade e a arquitectura de implementação tão importantes como o desempenho do modelo.

Lançamento global de manutenção preditiva do BlueScópio ilustra a realidade prática. O programa encontrou equipamentos legados, sensores desatualizados e infraestrutura limitada, bem como dados originários de sistemas incluindo IHM e PLCs com diferentes taxas de atualização e formatos. Em vez de esperar por dados perfeitos, as equipas avaliaram as informações disponíveis e complementaram-nas quando necessário. À medida que o BlueScópio padronizava o que aprendeu, a operação Western Port progrediu desde a configuração até ao seu primeiro sucesso de manutenção preditiva em três meses, contra 18 meses para o piloto inicial.

A Audi demonstra outra dimensão do desafio. Trabalhar com a Siemens, o fabricante de automóveis utiliza a infra-estrutura Industrial Edge que suporta PLCs virtuais e soluções de IA. Os seus modelos de IA identificam defeitos incluindo fissuras e respingos de solda, enquanto a infraestrutura padronizada fornece uma maneira de integrar a IA no ambiente de automação e implementá-la de forma mais ampla.

Para os fabricantes dos EUA, a implicação é importante. A Industrial AI não exige que todos os ativos existentes se tornem novos. O dimensionamento depende, em vez disso, da ligação dos dados disponíveis e da automação numa arquitectura repetível que possa acomodar a heterogeneidade já existente no chão de fábrica.

Para os fabricantes dos EUA, a IA cria valor quando resolve um problema operacional mensurável, trabalha dentro de ambientes de tecnologia mista e ganha confiança suficiente para influenciar as operações físicas. As operações devem ter um melhor desempenho por causa disso.

Porque é que a experiência do domínio é mais importante à medida que a Industrial AI se torna mais capaz?

A IA geral pode reconhecer padrões em enormes volumes de informação. A Industrial AI tem de perceber o que esses padrões significam dentro de um processo físico.

É aí que a especialização do domínio se torna mais, não menos, importante.

Os dados industriais têm contexto: uma mudança de temperatura pode ser normal numa condição de funcionamento e um aviso sob outra. Uma recomendação de manutenção tem de levar em conta o ativo, o histórico operacional e o ambiente de produção. Uma mudança de engenharia deve respeitar as restrições físicas. A Siemens enfatiza o mesmo requisito: as organizações precisam de dados contextualizados e fluxos de trabalho que coloquem insights de IA nas mãos certas no momento certo, em vez de exigir que os engenheiros navegar por ferramentas de IA desconectadas.

E a própria experiência está sob pressão. Projectos do Bureau of Labor Statistics dos EUA quase 1 milhão de vagas em ocupações de produção todos os anos, em média, de 2024 a 2034, em grande parte porque os trabalhadores deixam as ocupações permanentemente, incluindo através de reforma ou transferências ocupacionais.

A Industrial AI, portanto, tem um papel importante não apenas como uma camada de automação, mas como um mecanismo para tornar o conhecimento existente mais acessível.

Na Siemens Electronics Factory Erlangen, por exemplo, um assistente generativo de IA ajuda os funcionários a resolver problemas de máquinas usando informações industriais. Entrevistas com engenheiros de manutenção indicam um poupança média de 25% em tempo de manutenção reativa.

O objetivo não é separar a IA da perícia humana. É combinar a escala da IA com o contexto e o julgamento que tornam o conhecimento industrial útil.

Como podem os gémeos digitais validar a Industrial AI antes da implementação?

Se a Industrial AI vai influenciar um sistema físico, os fabricantes precisam de um lugar onde as recomendações possam falhar com segurança.

Um gémeo digital pode fornecer esse ambiente.

O princípio é simples. Em vez de passar diretamente de uma recomendação gerada por IA para uma mudança de produção ao vivo, os fabricantes podem avaliar a alteração proposta virtualmente. Um gémeo digital pode testar vários cenários e confirmar os resultados esperados antes da implementação física. À medida que a IA passa da identificação de problemas para a recomendação de ações, essa validação torna-se cada vez mais importante.

Grupo IMA oferece um exemplo concreto. A empresa utiliza cenários de produção simulados num gémeo digital para gerar dados sintéticos para modelos de controlo de training. Isto reduz os testes físicos e permite a validação antes do comissionamento; a rede neural treinada pode então ser executada no PLC para suportar o comportamento adaptativo da máquina.

O ponto mais importante é que a simulação se torna estrategicamente mais valiosa à medida que a IA se torna mais operacional.

A pontuação de confiança de um modelo por si só não pode dizer a um fabricante se uma decisão proposta se comportará corretamente dentro das restrições de uma máquina ou processo real. Um gémeo digital pode criar uma ponte entre a inteligência computacional e a realidade física, permitindo que os resultados potenciais sejam avaliados antes que a produção corra o risco.

Confiança, nesse sentido, não significa aceitar a palavra da IA para isso. Pode vir do teste da recomendação.

Quando é que os copilotos e agentes de Industrial AI criam valor real?

Os copilotos criam o seu maior valor quando reduzem a distância entre o problema de um trabalhador e a experiência necessária para o resolver.

Isso pode significar localizar informações técnicas complexas, interpretar informações de erro, auxiliar na resolução de problemas ou apoiar fluxos de trabalho de engenharia. Na Erlangen, a abordagem Industrial Copilot dá aos funcionários da produção acesso a um assistente alimentado por IA no chão de fábrica. A Siemens relata que as entrevistas com engenheiros de manutenção indicam sobre 25% menos tempo de manutenção reativa. É importante ressaltar que o funcionário ainda determina se as recomendações envolvendo configurações da máquina ou outras soluções são apropriadas.

Os agentes aumentam ainda mais as apostas porque o seu papel emergente não é apenas responder a perguntas, mas raciocinar, planear e potencialmente agir em todos os fluxos de trabalho de fabrico. O NIST descreve a IA agêntica como fronteira crítica para engenharia e operações, observando que a adoção em larga escala é limitada por preocupações com fiabilidade, segurança e ausência de métricas de desempenho padronizadas. O seu trabalho destaca especificamente a necessidade de validar decisões agênticas.

Isso sugere uma linha divisória sensata. Os fabricantes podem mover-se mais rapidamente onde a IA recupera conhecimento, sintetiza o contexto e apoia as decisões humanas. Devem exigir validação e governação progressivamente mais fortes à medida que a IA avança para ações que afetam as operações físicas.

A autonomia deve, portanto, ser vista como uma progressão, não uma mudança: auxiliar, recomendar, validar e só depois automatizar onde a evidência operacional o justifique.

Como devem os fabricantes medir o sucesso da Industrial AI?

O número de pilotos, modelos, co-pilotos ou agentes destacados diz-nos muito pouco sobre se uma fábrica está a melhorar.

As métricas que importam já existem dentro da manufatura: tempo de inatividade evitado, sucata reduzida, produtividade aumentada, tempo de manutenção reduzido, comissionamento acelerado, qualidade melhorada e horas de engenharia devolvidas às pessoas.

Essa distinção é particularmente importante porque a adoção da IA pode ocorrer antes da integração operacional. No Inquéritos do Texas Business Outlook de maio de 2026 do Fed de Dallas, dois terços das empresas respondentes em geral relataram usar IA, mas o Fed disse que o uso estava ocorrendo em grande parte em testes ou pilotagem ou entre uma pequena parcela de funcionários. Entre o grupo relativamente limitado de 43 empresas respondentes onde a IA era usada regularmente por muitos funcionários, 62,8% disseram que a IA estava integrada nos principais processos de negócio e/ou operações.

Para a fabricação especificamente, essa jornada da experimentação ao valor operacional deve ser julgada com base nos resultados.

BlueScópio é mais do que 1,950 horas de paragens evitadas e 53 paragens de processo impedidas fornece um modelo. Erlangen relatou 25% de redução média no tempo de manutenção reativa fornece outro. Estes números medem a operação, não a novidade da tecnologia.

Esse é o padrão que a Industrial AI agora tem de cumprir.

A próxima fase da IA na fabricação não será definida perguntando quanta IA um fabricante implementou. Será definido por uma pergunta mais difícil e, em última análise, mais valiosa:

A operação é mensuravelmente melhor porque a IA faz parte dela?

Publicado: 27 de outubro de 2026