Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma fábrica industrial com máquinas e trabalhadores envolvidos na produção.

Ficontec conta com a Industrial Edge

A Siemens Industrial Edge é a plataforma ideal para equipar máquinas existentes com a aplicação de IA e entregar novas máquinas com o mesmo modelo de IA.

Máquinas de alta precisão — a Ficontec conta com a Industrial Edge

A plataforma Industrial Edge oferece muitas possibilidades, particularmente para um fabricante de máquinas para fins especiais como a Ficontec. Juntamente com as capacidades de um Ecosystem aberto, pode aumentar a eficiência geral do equipamento, a disponibilidade e o rendimento. Num negócio em que a precisão deve estar na faixa dos nanómetros, estas são vantagens competitivas importantes.

FIConTec — uma empresa inovadora de alta tecnologia

Precisão e desempenho superior: Como fabricante de máquinas para fins especiais, a FiConTec é regularmente confrontada com o desafio de fabricar sistemas fotónicos para utilização numa variedade de produtos de alta tecnologia, tais como módulos de fibra de vidro para comunicação de dados em parques de servidores. Entre outros produtos, a empresa também produz sistemas para o teste de circuitos integrados fotónicos (PICs) ao nível do wafer. Isso requer a máxima precisão, eficiência e qualidade do produto.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Máquinas para fins especiais — da Baixa Saxónia, Alemanha para todo o mundo

A FIConTEC é uma empresa inovadora de alta tecnologia sediada em Achim, Baixa Saxónia, Alemanha, que estabeleceu o seu nicho num mercado altamente especializado. Desde 2001, a empresa tem assistido a um crescimento contínuo e desenvolvimentos inovadores. É um reconhecido líder de mercado na montagem e teste automatizado de componentes optoeletrónicos e dispositivos (híbridos) fotónicos.A expertise tecnológica da FIConTEC, a sua base global de clientes e, acima de tudo, o seu compromisso em compreender as necessidades dos seus clientes e encontrar as melhores soluções, moldam o perfil da empresa enquanto parceiro qualificado de negócio e desenvolvimento. O foco da empresa na Baixa Saxónia está na maximização da qualidade e desempenho dos produtos, sistemas e suporte.

O objetivo: Melhor Eficiência Geral do Equipamento (OEE)

Para responder aos desafios existentes e oferecer aos seus clientes produtos de alta precisão, a FiConTec estabeleceu os seguintes objetivos:

  1. Impulsione o OEE (Overall Equipment Efficiency) para que os sistemas operem de forma mais eficiente, confiável e a uma velocidade mais alta.
  2. Aumente a disponibilidade e reduza a probabilidade de falha.
  3. Aumentar o rendimento de forma a produzir mais componentes utilizáveis por hora.

Para atingir estes objetivos, a Ficontec conta com o processamento de dados apoiado pela IA. É aqui que a Industrial Edge desempenha um papel fundamental.

OEE mais elevado

Redução do tempo de inatividade

Aumento do rendimento

Melhoria da qualidade do produto final

Num dos nossos casos de utilização, conseguimos melhorar a qualidade e aumentar o rendimento em cerca de 18% utilizando IA e Industrial Edge.
Colin Dankwart, Aprendizado de máquina com líder de domínio, FIConTec Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Melhorar o posicionamento com recurso a algoritmos de aprendizagem automática

Para atingir um elevado grau de precisão, bem como os objetivos associados, a FiConTec utiliza algoritmos de machine learning. Estes algoritmos têm de ser otimizados de forma a alcançar uma posição inicial ideal para o alinhamento de pequenos componentes dentro de um módulo do cliente.Os requisitos dos clientes da Ficontec para a precisão de posicionamento são extremamente elevados — na gama de 100 nanómetros ou menos em algumas aplicações. O Industrial Edge e a IA ou machine learning ajudam a alcançar esta precisão nanométrica crucial.

Industrial Edge da Siemens — a solução completa para edge computing na indústria

Para atingir os seus objetivos, a Ficontec desenvolveu um sistema próprio de implementação de controlo sequencial. A empresa já trabalhava com a Siemens há algum tempo na área da automação. As duas empresas conhecem-se e confiam na sua parceria. O sistema de controlo da Ficontec funciona com IPCs Siemens SIMATIC. Com a Industrial Edge e como parceira, a Siemens disponibiliza à FiConTEC uma plataforma que cumpre com precisão todos os seus requisitos.

Saiba como as TI estão a fazer avançar a produção com a Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Uma plataforma independente, aberta e escalável

Um critério marcante por trás da escolha da Ficontec do Industrial Edge da Siemens foi a abertura do sistema. A empresa confia na independência e quer aceder aos dados de acordo com as suas próprias necessidades.

A FiConTEC encarregou-se de instalar as funcionalidades de gestão a nível local e ligou-se a sistemas no terreno através de soluções remotas. A segurança dos dados desempenha um papel enorme, pelo que a independência de uma cloud e para os produtos altamente sensíveis dos clientes finais da FiContec são importantes.

A FIContec pode usar os componentes de código aberto da plataforma para implementar os seus próprios casos de uso. Com base no Docker IT Standard, a FiConTEC pode escalar a sua própria aplicação para a Plataforma Industrial para escalar as máquinas dos seus clientes em todo o mundo.

Uma plataforma que muda com os requisitos

Outra vantagem da plataforma aberta é que os dispositivos de borda virtual podem ser instalados e as plantas brownfield atualizadas com adaptações mínimas de hardware. Os algoritmos de aprendizagem automática de IA podem simplesmente ser descarregados.

O Industrial Edge também fornece uma base para uma plataforma estável que muda de forma flexível junto com os requisitos.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Os casos de uso da Ficontec demonstram quão bem os dados da máquina podem ser usados em combinação com a IA, a fim de aumentar significativamente a produtividade.
Lobo de Thorsten, Engenheiro de Vendas, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Uma plataforma compatível com todos os sistemas existentes

Outro fator importante por trás da escolha do Industrial Edge da Siemens foi a sua compatibilidade com os sistemas existentes. A FiConTEC utiliza computadores máquinas Siemens e um grande número de outros componentes da Siemens nas máquinas da empresa.

A compatibilidade da plataforma com todos os sistemas existentes proporciona uma enorme vantagem competitiva.

Cybersecurity para dados altamente sensíveis

A FIConTEC opera num segmento de mercado em que a segurança dos dados é de extrema importância para os clientes finais. O nome Siemens por si só significa sistemas de segurança sofisticados.

Outra vantagem é que o Industrial Edge não precisa necessariamente de uma cloud. É até possível usar um hub. Desta forma, é possível cumprir as normas de segurança industrial.

Mas quando trabalhamos em conjunto, também é verdade que a transparência fortalece a confiança. As caixas de verificação fornecem à FiConTEC uma visão geral de todas as potenciais vulnerabilidades de segurança. Em estreita colaboração, falhas de segurança podem ser corrigidas e potenciais riscos evitados.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Comece a sua viagem