Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Repensar a agricultura para um mundo melhor

Uma quinta vertical inovadora no Dubai — entre as maiores do mundo — está a usar a tecnologia Siemens para impulsionar novas soluções de produção de alimentos ao seu potencial máximo.

Revolucionando a agricultura para a procura global

A produção global de alimentos está sob pressão à medida que as populações crescem e a procura aumenta por alimentos ambientalmente responsáveis. Mas a inovação e a tecnologia estão a revolucionar a agricultura.

A tecnologia Siemens foi integrada em todo o Bustamica, o projeto de agricultura vertical do Dubai, com objetivos claros: garantir uma produção eficiente, reduzir o desperdício e aumentar a sustentabilidade geral da quinta.

O futuro da produção alimentar

Um ícone que representa a sustentabilidade e a consciência ambiental com uma folha verde e um globo azul.

Eficiência e utilização de recursos

A agricultura vertical consome 95% menos água e fatores como luz, temperatura, água e dióxido de carbono podem ser controlados, maximizando a produção e a eficiência e mantendo o cultivo durante todo o ano e com uma qualidade consistente.

Uma representação visual de um ícone de produção de alimentos inteligente e sustentável com a versão alargada de produtividade.

Produtividade

A agricultura vertical é até 100 vezes mais produtiva do que a agricultura convencional ao ar livre. E como a maior instalação do seu tipo no mundo, Bustamica mostra onde está o futuro da produção de alimentos.

Uma imagem de uma folha verde com um logótipo da Siemens ao fundo.

Produtos frescos

A instalação reduz as milhas de transporte de alimentos, proporcionando uma produção mais próxima do consumo, até 1 milhão de kg por ano, garantindo que os produtos frescos cheguem aos consumidores mais rapidamente e no auge da nutrição.

Implementar uma produção alimentar inteligente e sustentável

Agricultura vertical, exemplificada

A palavra árabe para pomar ou jardim, Bustamica é a iniciativa da Emirates Flight Catering mais a entrada tecnológica da Siemens.

Com mais de 330.000 pés quadrados, esta instalação de 40 milhões de dólares está entre as maiores do género no mundo. É capaz de produzir mais de 1 milhão de quilos de géneros alimentícios por ano, especialmente folhas verdes, todos livres de pesticidas, herbicidas e produtos químicos.

Cerca de 10— 15% da produção da Bustamica vai para a cadeia de abastecimento da Emirates Flight Catering, garantindo que os passageiros desfrutem de produtos nutritivos de origem local. O restante vai para food service, lojas de retalho, hotéis, restaurantes e cafés. Poucos meses depois de entrar em funcionamento, a instalação já tinha começado a fornecer 160 lojas de retalho nos Emirados Árabes Unidos.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.
Uma interface de aplicação de agricultura vertical com uma planta verde a crescer numa configuração de quinta vertical.

Aproveitando a mais recente tecnologia

A tecnologia Siemens é ideal para garantir que a quinta Bustamica opere a níveis ideais na redução do consumo de energia e água, e partilhamos uma visão semelhante: transformar o dia-a-dia.

A tecnologia Siemens foi integrada em toda Bustamica, com objetivos claros: garantir uma produção eficiente, reduzir o desperdício e aumentar a sustentabilidade geral da quinta.

Muitas das soluções implementadas aqui são significativas. Por exemplo, os variadores de frequência da série SINAMIC da Siemens, juntamente com as estações de automação, foram concebidos para circular a água e maximizar a eficiência com que a água é utilizada. Então, quando a água vaporiza é recuperada e reciclada de volta para o sistema. Isto poupa 250 milhões de litros de água por ano em comparação com a agricultura tradicional ao ar livre.

Processos otimizados e orientados por dados

O sistema de gestão de edifícios Smart Infrastructure Desico CC controla e monitoriza o ar condicionado e a ventilação em Bustamica, enquanto os sistemas de automação e controlo SIMATIC da Digital Industries proporcionam ótimas condições de cultivo, controlando as luzes e os níveis de CO2 exigidos pelas instalações.

Com a nossa solução do portefólio Siemens Xcelerator, ajudamos a Bustamica a otimizar os seus processos agrícolas tomando decisões baseadas em dados.

Além disso, a infraestrutura inteligente que a Siemens colocou em Bustamica significa que pode aumentar as operações de forma sustentável ao longo do tempo, permitir o uso de machine learning e inteligência artificial no futuro, e tornar-se um modelo para outras fazendas verticais em todo o mundo.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo.
A tecnologia fornecida pela Siemens permite à Bustamica otimizar o ambiente de cultivo de folhas verdes enquanto aumenta a eficiência geral e a sustentabilidade da instalação.
Kieran Dowd, GM Emirates Bustamica & VP de Solutions de Sourcing, Bustanica

Comece agora