Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma representação visual de um metaverso industrial futurista construído sobre as tecnologias de hoje.

Industrial Metaverse de Amanhã

Os mundos real e digital estão a convergir cada vez mais todos os dias. No entanto, a ideia de um Industrial Metaverse ainda soa como ficção científica: um mundo virtual no qual podemos interagir em tempo real com gémeos digitais foto-realistas e baseados na física do nosso mundo real.

O metaverso industrial emergente

Entre num mundo onde pixels e realidade se unem - explore as conclusões do nosso relatório sobre o metaverso industrial, produzido em conjunto com o MIT Technology Review.

Imagem de ação de carros num túnel, mostrando linhas borradas e curvas.

Uma representação digital do nosso mundo que não só se parece com a coisa real mas também se comporta exatamente como ela, porque o gémeo digital integra todos os dados do objeto físico ao longo de todo o seu ciclo de vida. Claro, ainda não existe um Industrial Metaverse completo. Mas já estamos a usar muitas das tecnologias que irão definir o Industrial Metaverse no futuro. Estes incluem 5G, inteligência artificial, tecnologias de ponta e especialmente gémeos digitais. Numa curta viagem ao redor do mundo, de Berlim a Londres e Nanjing, já pode visitar lugares que nos dão um vislumbre do futuro hoje.

Nanjing: Uma Fábrica Digital Nativa

Em Nanjing, a Siemens construiu um planta nativa digital. Mesmo antes do primeiro betão ser derramado, o desempenho da planta foi simulado com um gémeo digital. Isto ajudou a evitar pequenos e grandes erros de planeamento, que no passado custavam muito dinheiro e — muitas vezes muito pior — muito tempo.

Por exemplo, a equipa de planeamento conseguiu identificar uma máquina de pintura sem ventilação adequada durante uma inspecção virtual. No mundo real isso teria causado muitos aborrecimentos. No entanto, bastou alguns arrastar e soltar durante a fase de design para o colocar num local mais adequado.

Nas operações diárias, o gémeo digital é agora utilizado para otimizar a planta através de um ciclo de feedback constante entre a produção e a simulação em curso. Os benefícios desta fábrica digital são mensuráveis: a capacidade de fabrico aumentou 200% e a produtividade em 20%

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

Londres: Inteligência Artificial Presciente

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

Em Londres, a Siemens está a garantir uma disponibilidade técnica de até 100% para o Linha ferroviária Thameslink — com o poder da inteligência artificial.

Todas as semanas, são avaliados 9 milhões de dados de desempenho de toda a frota. Como resultado, os comboios inteligentes podem antecipar, quase intuitivamente, se e quando são necessárias medidas de manutenção — e depois iniciar de forma independente as ordens de serviço correspondentes. A inteligência digital reduz assim drasticamente os cancelamentos e atrasos dos comboios e ajuda a melhorar a satisfação do cliente.

Berlim: Desenvolvimento de Cidade Virtual para Siemensstadt²

Em Berlim, a Siemens está a usar a tecnologia digital dupla para criar um distrito urbano que será 100% neutro em CO2 e 100% livre de barreiras. Chama-se Siemensstadt “Praça”.

Juntamente com a Bentley Systems, a Siemens começou por criar um gémeo digital holístico. Este gémeo não só usa dados sobre as formas dos edifícios e o layout da rua; mas também, este gémeo usará dados sobre a utilização de energia e transporte em tempo real. À medida que as pessoas começam a usá-lo e a chamá-lo de sua casa, o distrito pode otimizar-se e tornar-se mais eficiente e habitável todos os dias.

Levar a digitalização para o próximo nível

Há mais de uma década que a tecnologia digital gêmea da Siemens tem ajudado os clientes de todos os setores a aumentar a sua produtividade. Hoje, a Siemens oferece o gémeo digital mais abrangente do setor, baseado na física. Não só se parece com a coisa real, mas também se comporta como a coisa real: representa as funções e comportamentos exatos do sistema no mundo real. Como é que um produto se comporta, se o sacudimos, aquecemos ou se executamos o nosso software nele? O gémeo dir-lhe-á. Não é uma animação, é uma verdadeira simulação do mundo real.

A seguir: levar a combinação do mundo real e digital a um novo nível. A Siemens e a NVIDIA estão em parceria para habilitar o Industrial Metaverse. Como primeiro passo nesta colaboração, as empresas planeiam ligar Siemens Xcelerator, a plataforma empresarial digital aberta, e NVIDIA Omniverse™, para criar gémeos digitais fotorealistas e baseados na física. Isto vai dar aos clientes uma experiência altamente imersiva e permitir-lhes tomar decisões em tempo real e com maior confiança com mais pessoas envolvidas do que nunca — aproximando-nos cada vez mais do Industrial Metaverse.