Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Laboratório de testes futurista do Siemens Simcenter com equipamento de teste avançado e um cientista com um jaleco branco.

O que há de novo no Simcenter SCADAS 2506?

Aquisição de dados eficiente, versátil e aberta

Por que usar o Simcenter SCADAS RS?

O Simcenter SCADAS RS é um sistema modular de aquisição de dados projetado para oferecer desempenho máximo em várias condições de teste. Com o Simcenter SCADAS RS, você pode capturar com confiança e eficiência dados multifísicos de alta qualidade (incluindo NVH, durabilidade e métricas de energia) essenciais para uma análise abrangente. Seu design ultrarresistente garante confiabilidade e desempenho contínuo, mesmo sob condições extremas que você pode enfrentar no campo. Com o Simcenter SCADAS RS, você obtém maior produtividade por meio de instrumentação e preparação de testes mais rápidas, processos de medição eficientes e a capacidade de validar totalmente os dados de teste antes de sair do campo.

Teste de forma confiável sob condições exigentes

Ambientes hostis

Temperaturas extremas, umidade, lama e poeira e altos níveis de choque e vibração.

Horários apertados

Acelere a campanha de teste otimizando os processos operacionais do início ao fim.

Operações remotas

Testes em áreas remotas que oferecem monitoramento à distância.

Escalabilidade

Um sistema escalável em termos de contagem de canais e topologia de medição.

Simcenter SCADAS RS

Aquisição abrangente de dados

Select...

Desempenho de medição superior

A avaliação bem-sucedida do desempenho do produto exige uma visão abrangente do que acontece quando seu protótipo está sujeito a cargas extremas. Portanto, durante o teste, uma ampla variedade de sensores precisa ser medida e sincronizada, incluindo medidores de tensão, acelerômetros, sensores de deslocamento, células de força, termopares, transdutores de pressão, localização do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) e muito mais. Freqüentemente, os engenheiros também querem considerar informações adicionais, como dados provenientes de um barramento digital ou imagens de vídeo. Mas o espaço é limitado para levar vários dispositivos a bordo para todas essas diversas necessidades de teste.

Solução tudo-em-umCom o Simcenter SCADAS RS, você pode ter todos esses recursos em uma única caixa. Com um poderoso condicionamento de sinal universal integrado para todos esses aspectos físicos, as medições são capturadas com a mais alta precisão e o menor ruído e desvio em toda a faixa de temperatura operacional. Graças à alta relação sinal/ruído e à grande faixa dinâmica, o Simcenter SCADAS RS pode transformar qualquer sinal em dados de qualidade.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Capacidades do Simcenter SCADAS RS

Select...

Aquisição de dados multifísica

Teste de forma mais rápida e inteligente com o Simcenter SCADAS RS. Implemente medições multifísicas precisas cobrindo uma ampla variedade de aplicações e setores. Desde a coleta de dados em campo em um campo de testes ou em uma via pública até o teste de NVH no laboratório, você pode medir em qualquer ambiente, incluindo ambientes agressivos e de alta tensão.

Crie a configuração certa para obter qualquer combinação de sensores desejada: desde medidores de tensão, acelerômetros e sensores de deslocamento até células de força, termopares e transdutores de força de roda. O sistema também integra transdutores de pressão, localização do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), barramentos digitais e imagens de vídeo.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Aplicações industriais

Select...

Aquisição de dados de carga rodoviária para OEM e fornecedores automotivos

  • Instrumentação em equipe - acelere a instrumentação por meio do acesso multiusuário
  • Use o banco de dados de sensores para uma configuração rápida e sem erros
  • Operação para dois, um homem ou totalmente autônoma
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Estudo de caso

Hyundai Motor Company

Leia como a Hyundai reduz o tempo de teste em ambientes adversos em até 12% com o Simcenter SCADAS RS e o Simcenter Testlab para capturar dados de carga e otimizar o design de durabilidade.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Empresa:Hyundai Motor Company

Setor:Automotive & transportation

Localização:Seoul, South Korea

Softwares da Siemens:Simcenter Testing Solutions

Um sistema modular

Unidades Simcenter SCADAS RS

Select...

Unidade gravadora (REC)

A unidade Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) reúne dados de várias unidades de condicionamento, conecta-se perfeitamente a redes com fio e sem fio e pode ser sincronizada com outras unidades REC. Ele também suporta vários barramentos CAN, vários codificadores digitais e inclui um conector para uma antena do sistema global de navegação por satélite (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Armazenamento integrado (SSD de 240 GB)
  • Qualquer interface: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 portas USB (webcams)
  • E/S digital (4 entradas/saídas)
  • 3 entradas de codificador (9 pulsos digitais)
  • Ônibus 4 CAN
  • 4 conectores para cadeias de unidades de condicionamento
  • Autonomia a bordo
  • Canais calculados
  • Acionamento inteligente

Aplicativo de gravação Simcenter SCADAS RS

Projetado para uma conectividade incomparável, o Simcenter SCADAS RS inclui um aplicativo sem licença, diretamente incorporado na unidade REC e é facilmente acessível por meio de qualquer navegador da web. Esse aplicativo Simcenter SCADAS Recorder permite que você defina e armazene as configurações do sensor remotamente e comece imediatamente a verificar seus dados enquanto o teste ainda está em execução, mesmo em seu smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Unidades móveis portáteis e gravadores inteligentes autônomos que fazem parte do hardware Simcenter SCADAS.

Mantenha seu hardware Simcenter SCADAS em ótimas condições

Saiba mais sobre os contratos de manutenção e calibração disponíveis.

Saiba mais

Recursos relacionados

Uma estrada com um veículo, possivelmente um caminhão, com um dispositivo conectado a ela que está coletando dados.

Aquisição de dados de carga rodoviária

Usando o hardware Simcenter SCADAS RS como uma solução que os fabricantes podem usar para acelerar a instrumentação e a configuração de testes, melhorar a eficiência da medição e acelerar o processo de validação de dados.

Leia o relatório técnico

Perguntas frequentes