Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

EthonAI Industrial AI Platform é alimentado por Ethon

A Plataforma de IA Industrial da Ethon resolve um desafio fundamental: pequenos desvios de processo que resultam em perdas multimilionárias. Nossa plataforma entende como os processos de produção se comportam em tempo real, revelando os desvios e explicando o que impulsiona a variação.<br/> <br/><br/>Ele orienta as equipes a otimizar o custo, a qualidade e a velocidade em todas as fábricas, por meio de<br/>1) criar um contexto de fábrica comum em fontes de dados diferentes,<br/>2) analisar dados de produção com modelos de IA causal personalizados para fabricação, <br/>3) transformar insights em orientação específica para funções para especialistas em processos e para o chão de fábrica<br/> <br/><br/>Os clientes reduziram o desperdício de produção em > 80% e geraram mais de USD 20 milhões em economia de custos.<br/>Curioso para saber mais? Explore nosso site https://www.ethon.com/ e siga-nos no LinkedIn.

Por que Liberando a produtividade com a IA Industrial?

A plataforma de IA da Ethon entende e explica os desvios de produção em tempo real, orientando as equipes a otimizar custo, qualidade e velocidade. Ele encontra as causas básicas, otimiza os processos e automatiza a inspeção criando um contexto de fábrica conectado, aplicando a IA causal e fornecendo orientação específica para cada função.


Os clientes obtêm valor de até...
80% de redução de sucata,
25% maior produtividade do operador,
Mais de 20 milhões de dólares de economia de custos de fábrica,
ROI de <3 meses em todos os sites

Benefícios

  • Rápido tempo de valorização
    Implanta rapidamente e se expande sem esforço em todos os locais, fornecendo resultados mensuráveis e reproduzíveis com até 80% de redução de resíduos, 25% a mais de produtividade do operador e economia anual de mais de USD 1 milhão por fábrica em semanas.
  • Uma plataforma flexível com inteligência contextual
    Quebra os silos de dados unificando e contextualizando os dados de produção em uma “camada de inteligência” nativa da IA acima da infraestrutura existente, como Historian, SCADA ou MES.
  • Causalidade, não correlação
    Vai além das correlações com um modelo de raciocínio proprietário baseado em IA causal que identifica os verdadeiros fatores de causa e efeito para processos estáveis e otimizados.
  • Fluxos de trabalho agentes
    Vincula insights diretamente às ações, permitindo fluxos de trabalho agentes que mantêm os processos otimizados, estáveis e melhorando continuamente em tempo real.
  • Impacto corporativo comprovado em grande escala
    A arquitetura modular e segura de nível corporativo da Ethon garante robustez, integridade de dados e tempo de atividade em ambientes de produção exigentes. Operando de forma confiável em implantações em vários locais e regiões. Comprovado por fabricantes da Fortune 500, gerando mais de 20 milhões de dólares em valor.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

Inspeção visual impecável na Siemens

Na Siemens Rastatt, o inspetor da EthonAI detectou 100% de defeitos em 150.000 inspeções e 200 variantes de produtos, configurando novos produtos em minutos, não em dias

Aplicações do mundo real

Select...

Otimização de processos e qualidade orientada por IA

Reduza o desperdício e garanta qualidade consistente em produtos de confeitaria, CPG, laticínios, óleos comestíveis, refrigerantes, cervejarias, açúcar e proteínas alternativas usando a IA causal e a visão computacional para identificar as causas, otimizar processos e aprimorar a escala.

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais