Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Informações de inteligência artificial industrial Super Hero - 2560 x 1440
INDÚSTRIAS DIGITAIS

Três principais insights de IA industrial para a manufatura dos EUA

Por: Chris Stevens, presidente da Siemens Digital Industries

Recentemente, falei no Simpósio Automotive Insights do Federal Reserve Bank of Chicago e iniciei minha sessão com uma pergunta simples:

“Quantos de vocês falaram sobre IA nos últimos dias — como institucionalizá-la ou como aplicá-la?”
Quase todas as mãos dispararam diretamente para cima. Essa reação diz muito sobre onde está a fabricação hoje. A IA está em toda parte na conversa, mas o que falta é clareza sobre como para torná-lo real no chão de fábrica. A emoção é real, assim como a incerteza.

Os fabricantes estão tentando entender o que a IA significa para suas operações, sua força de trabalho e os sistemas que já operam em suas fábricas.

Ao buscar esse entendimento, há três coisas principais que ouço com mais frequência quando os fabricantes falam sobre IA. Esses são os pontos críticos dessa conversa cada vez mais importante sobre IA — e aprenderemos muito conversando uns com os outros.

Primeiro: entender o problema que você precisa resolver usando a IA
Não importa o setor, as empresas querem ir direto para a tecnologia. Eles querem saber o que podem fazer com isso e o que isso pode fazer por eles.

Eu entendo completamente. IA, gêmeos digitais e automação são empolgantes. Mas o primeiro lugar que precisamos ir é muito menos chamativo:

Em primeiro lugar, queremos entender o problema que você está tentando resolver. E então queremos entender o processo. As fábricas nem sempre são ambientes novos. As máquinas estão funcionando hoje. As pessoas estão mantendo a produtividade atualmente. Você não aumenta o valor ignorando essa realidade.

Então, quando falamos sobre fábricas futuras ou manufatura adaptativa, a conversa sempre começa com:

  • Como você está fazendo as coisas hoje?
  • Onde você está perdendo tempo, qualidade ou flexibilidade?
  • Qual problema realmente importa para a empresa?

Só então a discussão sobre tecnologia faz sentido.

É aqui também que conectar os mundos real e digital se torna essencial. Os gêmeos digitais permitem que os fabricantes modelem processos e validem as mudanças virtualmente antes de entrar em contato com o ambiente físico. As equipes de engenharia e operações podem explorar melhorias com muito menos risco porque o ambiente digital reflete como o processo real se comporta.

O digital twin não substitui o processo. Isso ajuda a otimizá-lo.

A inteligência industrial atingiu um ponto de inflexão. A análise, o aprendizado de máquina e a IA não estão mais confinados à análise off-line. Eles estão ativos durante as operações, prevendo a manutenção, otimizando a produtividade e propondo ajustes em tempo real.
Chris Stevens, Presidente das Indústrias Digitais, Siemens

Segundo: a IA funciona melhor quando entende toda a fábricaOs fabricantes não estão precisando de painéis, mas estão famintos por insights.

No entanto, isso não é um problema de IA. Isso é um problema de contexto. Uma pesquisa de manufatura inteligente descobriu que 70% dos entrevistados disseram que eram ricos em dados, mas o principal obstáculo ao progresso operacional era a qualidade dos dados. Eu ouço a mesma mensagem na indústria farmacêutica, CPG e automotiva. Embora esses setores sejam drasticamente diferentes, o desafio dos dados continua o mesmo.

Quando os fabricantes falam sobre IA no chão de fábrica, eles costumam dizer:

“Quero ir até uma máquina e perguntar: 'Qual foi minha produção hoje? Por que caiu 10 por cento? '” A IA só funciona de maneira ideal quando entende como todas as peças de uma fábrica se encaixam. Máquinas, processos e fluxos de produção estão conectados em uma cadeia de causa e efeito. Um motor aciona um inversor, o inversor move um robô, o robô suporta uma linha de produção e a linha contribui para a produção geral da fábrica.

Quando essas relações são mapeadas e contextualizadas, a IA pode interpretar o comportamento operacional em vez de apenas relatar números brutos. Os painéis podem mostrar o que aconteceu, mas o contexto mostra por que isso aconteceu. É isso que permite decisões acionáveis.

Terceiro: a orquestração é a vantagem do próximo nível
Atualmente, a maioria das fábricas é uma mistura de gerações, com software moderno sobreposto a décadas de automação, equipamentos de diferentes fornecedores e processos refinados ao longo dos anos. Substituir tudo não é realista. A verdadeira oportunidade está em orquestrar o que já existe.

A inteligência industrial atingiu um ponto de inflexão. A análise, o aprendizado de máquina e a IA não estão mais confinados à análise off-line. Eles estão ativos durante as operações, prevendo a manutenção, otimizando a produtividade e propondo ajustes em tempo real

Mas à medida que a inteligência cresce, aumenta também a complexidade. Vários sistemas, incluindo ferramentas de agendamento, mecanismos de otimização, modelos preditivos e aplicativos de suporte ao operador, geralmente são executados simultaneamente. Individualmente, eles funcionam bem, mas sem coordenação podem entrar em conflito, criando instabilidade e forçando as pessoas a resolver problemas em tempo real.

O resultado não é muita automação. É automação sem coordenação.

A orquestração resolve isso. Atuando como uma camada governante, ele alinha sistemas inteligentes durante operações em tempo real, garantindo que as ações permaneçam consistentes com as restrições operacionais. Ele permite que os fabricantes inovem com a IA e, ao mesmo tempo, confiem em modelos industriais comprovados para manter a segurança, a estabilidade e a disciplina.

Colocar a IA em ação permite a inovação
Ao se concentrar no problema, adicionar contexto aos dados e orquestrar sistemas inteligentes, os fabricantes podem ir além do exagero da IA e transformá-lo em um impacto operacional real. As empresas que acertarem isso não apenas otimizarão o desempenho, mas também construirão uma base para a próxima onda de inovação industrial.

Visita Siemens para ver como estamos ajudando os fabricantes a colocar a IA nas operações.

Publicado em: 20 de março de 2026