Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Esta imagem mostra o hospital BovenIJ

O hospital BovenIJ opta por um sistema inteligente de segurança contra incêndio

O novo sistema de alarme de incêndio altamente digitalizado no hospital BovenIJ em Amsterdã garante notificações confiáveis, promovendo assim uma sensação de calma dentro do hospital. O sistema está totalmente integrado à equipe de resposta a emergências do hospital e abre o caminho para a manutenção preditiva.

Willy Frits, chefe do departamento de engenharia, acredita que é importante que o departamento mantenha o controle. Junto com o coordenador de construção, o gerente de instalações e a empresa de engenharia Promaint, ele desenvolveu um plano de manutenção de longo prazo e especificações padrão para a execução uniforme dos projetos. A equipe técnica está envolvida nos projetos desde o início, para que eles possam manter os sistemas posteriormente e o conhecimento permaneça dentro do hospital. “Em caso de avarias ou incidentes, devemos garantir que, na primeira meia hora, o processo principal continue em execução”, explica Frits. “É por isso que não queremos ser excessivamente dependentes de parceiros externos, e é essencial que conheçamos bem nossos próprios sistemas.”


Alarmes falsos

Os painéis de controle de alarme de incêndio anteriores do hospital geraram muitos alarmes falsos, o que gerou ansiedade e fadiga. Cada vez mais, os funcionários optavam por ficar quietos quando um alarme soava, presumindo que nada estava realmente errado. Frits: “Recertificar nosso painel de controle de alarme de incêndio ameaçou se tornar um processo caro e complexo, sem garantia de sucesso.” A Het BovenIJ é uma das 14 instituições de saúde de Amsterdã que, junto com o Corpo de Bombeiros de Amsterdã-Amstelland, assinaram o Convênio de segurança contra incêndio no setor de saúde . Isso marcou o início de uma abordagem baseada em riscos para melhorar ainda mais a segurança contra incêndio. “Essa foi a razão pela qual decidimos substituir o sistema mais cedo, mesmo que ele ainda não tivesse sido totalmente depreciado. Escolhemos a Siemens por causa de sua tecnologia inteligente.”

Nossos detectores de corrente podem ser ajustados remotamente com precisão para evitar alarmes falsos. Isso torna o sistema de alarme mais confiável.
Willy Frits , chefe do departamento de engenharia, Hospital AbovenIJ

Verifique as notificações por meio do aplicativo

Image BovenIJ hospital Willy Frits and Eric Hendrikman

Willy Frits, chefe do departamento de engenharia BovenIJ e Eric Hendrikman, gerente de projetos de segurança contra incêndio da Siemens, em frente ao novo sistema de segurança contra incêndio.

A Siemens apresentou o Aplicativo Fire Connect na BovenIJ. Quando um alarme de incêndio é acionado, um grupo seleto de membros da equipe de resposta a emergências (ERT) e equipe técnica é primeiro alertado para servir como socorristas iniciais. Eles podem ver no aplicativo em qual sala o alarme foi acionado e avaliar a situação no local. Alarmes falsos podem ser redefinidos por meio do aplicativo, com o geofencing garantindo que isso só possa ser feito pela equipe técnica e pelos membros da equipe de resposta a emergências que estejam fisicamente presentes no hospital. No caso de um alarme genuíno, um alarme manual de incêndio é ativado, após o qual os outros membros da equipe de resposta a emergências são convocados e a evacuação, se necessário, começa. “Ao trabalhar com esses 'escoteiros', minimizamos as interrupções e permitimos que nossa equipe de saúde se concentre inteiramente em suas tarefas de cuidado”, diz Frits.

A Siemens monitora todos os dados do sistema de segurança contra incêndio na nuvem e detecta níveis de alarme no back-end que ainda não foram percebidos no próprio hospital. Se um detector estiver próximo de um limite de alarme, a causa será imediatamente investigada. “Costumávamos receber muitos alarmes falsos, por exemplo, devido ao vapor na cozinha central ou ao administrar tratamentos com nebulizador a pacientes com asma”, explica Frits. “Nossos detectores atuais podem ser ajustados remotamente com precisão para evitar isso. Isso torna o nível do alarme mais confiável. Estamos em constante comunicação para melhorar ainda mais isso. Isso também evita que o corpo de bombeiros tenha que comparecer pelo menos duas vezes por ano para inspeções. A responsabilidade pela segurança contra incêndio é cada vez mais do usuário final.”

Acima do padrão

Impulsionada por esse senso de responsabilidade, a BovenIJ também revisou sua política de segurança contra incêndio em paralelo com a renovação do sistema de segurança contra incêndio. Afinal, a segurança contra incêndio vai além da instalação. De acordo com o Anexo C da NEN 2535, as portas devem fechar automaticamente após um alarme de incêndio para evitar a propagação de fumaça e chamas. A pedido de Frits, apenas as portas do departamento relevante agora se fecham, em vez de todas as portas, como acontecia anteriormente. Além disso, o hospital recebeu aprovação da inspetoria para um desvio parcial do padrão: os ímãs nas portas herméticas do complexo cirúrgico não são desenergizados automaticamente após um alarme de incêndio. Isso evita que as pessoas potencialmente não consigam sair com segurança. Frits: “As portas herméticas são pesadas; nem todo mundo pode abri-las manualmente. É por isso que optamos por não desenergizá-los. O padrão especifica o nível mínimo de segurança contra incêndio, mas do ponto de vista da segurança do paciente, às vezes fazemos considerações diferentes e damos um passo adiante. Por exemplo, instalamos luzes estroboscópicas nas salas de cirurgia para alertar o cirurgião no caso de um alarme. Dessa forma, evitamos que um membro da equipe de resposta a emergências entre durante a cirurgia para relatar que há um incêndio.”

BovenIJ hospital smart fire safety system - no disturbance - IMAGE

Sem perturbação

Durante a renovação do sistema de segurança contra incêndio, a equipe de atendimento e os pacientes não foram incomodados. A partir do momento em que o contrato foi concedido, a Siemens foi responsável pelos sistemas antigos e novos. “Substituímos os detectores existentes passo a passo”, diz Eric Hendrikman, gerente de projetos de segurança contra incêndio na Siemens. “Primeiros cinco por dia, depois dez e, eventualmente, mais. É importante pensar cuidadosamente com antecedência, planejar minuciosamente e executar em parceria; caso contrário, isso causa muitas interrupções. Primeiro, conduzimos projetos piloto para testar nossa abordagem.”

Certificação

O sistema de segurança contra incêndio foi certificado em março de 2025. Para Frits, isso é uma prova de qualidade e uma recompensa pelo trabalho árduo da BovenIJ e da Siemens. “Sabíamos que seria um grande empreendimento. A segurança contra incêndio está incorporada em muitos subsistemas que primeiro precisaram ser desacoplados. Por exemplo, em caso de incêndio no primeiro andar, o elevador não deve ir até lá e o controle de acesso nas portas deve ser temporariamente desativado. Mas o que você faz com o controle de acesso aos armários de remédios? Tivemos que fazer acordos claros sobre isso.” A Siemens também permanecerá envolvida em projetos futuros, como reformas, para garantir que a segurança contra incêndio seja tratada adequadamente. Frits: “É assim que mantemos juntos o alto nível de segurança contra incêndio. Em última análise, uma coisa é fundamental para mim: a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes.”

Teste livre de perturbações

Um ano após a conclusão, todos os detectores são testados usando o método convencional: com uma sonda de teste. À medida que os serviços digitais continuam sendo lançados, o hospital está migrando para o Teste Livre de Distúrbios (DFT), no qual os detectores se testam sozinhos. Isso causa menos interrupções no processo primário. Hendrikman: “Por meio de um relatório, podemos demonstrar quais detectores foram testados e como eles funcionaram. Como resultado, a agência de inspeção não precisa verificar tudo minuciosamente, mas apenas uma parte, o que reduz significativamente o tempo de inspeção.”

Segurança baseada em riscos

O novo sistema de segurança contra incêndio é um carro-chefe da segurança contra incêndio moderna. “No passado, você instalava um detector e pronto”, diz Hendrikman. “Agora, o detector fornece inteligência. Isso nos permite trabalhar juntos de acordo com o Pacto de Segurança contra Incêndios na Saúde em prol da segurança contra incêndio baseada em riscos: não estática, mas proativa e focada na melhoria contínua. Os recursos digitais também abrem caminho para a manutenção preditiva.”

Ainda não terminou

Willy Frits está satisfeito: a equipe da BovenIJ recuperou a confiança no sistema de segurança contra incêndio, que traz uma sensação de calma e segurança ao hospital. Ainda assim, ele acredita que o projeto ainda não está concluído. “Agora vamos continuar ajustando! Os funcionários precisam estar atentos ao ambiente em que trabalham e saber o que fazer e o que não fazer em caso de incêndio. Continuaremos trabalhando nisso continuamente nos próximos anos. O acompanhamento geralmente é negligenciado nos projetos, mas fazemos as coisas de forma diferente. Na verdade, acabamos de começar esse projeto.”

Abril de 2026