Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Tudo para garantir a segurança

Maximilian Walter | Inventores do Ano da Siemens | Lifetime Achievement

Portrait of a serious-looking man in a suit and tie with a blurred background.

Max Walter é o inventor do ano de 2024. Sua invenção torna as grandes máquinas e instalações mais seguras.

Max Walter, da Siemens Digital Industries, é especialista em segurança funcional. Junto com a exclusiva Siemens Safety Community, bem como com clientes e parceiros, ele compartilha um objetivo comum: zero acidentes ocupacionais. Ele desenvolve soluções de segurança há muitos anos, o que agora lhe rendeu o prêmio Lifetime Achievement como Inventor do Ano de 2024.

Uma filosofia integrada de segurança

De acordo com Max: “A Siemens é muito forte em questões de segurança — tão forte que diferencia todo o nosso portfólio de produtos da concorrência. Essencialmente, a diferença se deve à nossa “filosofia integrada de segurança”. Isso significa que incorporamos a segurança em nossos produtos como um recurso principal desde o início, não como um complemento que é adicionado posteriormente ao sistema finalizado. O benefício para os clientes é que eles obtêm segurança de forma mais fácil e econômica. Obviamente, nosso trabalho apresenta desafios técnicos o tempo todo. Muitos de nossos recursos, que agora são padrões do setor, foram considerados impossíveis por outros, como executar funções de segurança em um único microprocessador padrão. Ou transmitindo dados de segurança por meio de um cabo de rede normal ou até mesmo sem fio. Ou, para executar funções de segurança na nuvem — e muito mais. Tenho orgulho de fazer parte da Comunidade de Segurança da Siemens, cujas invenções literalmente evitam acidentes graves (e menores também) todos os dias.”

Reconhecendo riscos e respondendo

Integrar a segurança ao desenvolvimento significa entender desde o início onde estão os riscos potenciais. Por exemplo, um funcionário brevemente distraído pode ter um dedo esmagado em uma prensa, as baterias podem superaquecer e pegar fogo, ou um robô autônomo pode atropelar pessoas em uma fábrica. “A melhor solução depende do caso específico. Podemos eliminar o risco de dedos esmagados em uma prensa de metal, por exemplo, se a prensa só fechar quando as duas mãos do operador estiverem pressionando um determinado par de botões, então nenhuma das mãos pode estar na prensa. Um robô que só se move lentamente quando detecta pessoas próximas não representa mais uma ameaça.”

A hand hovers over a yellow safety light curtain with red indicator lights, emphasizing industrial safety and automation.

Na Siemens, a segurança faz parte do conceito desde o início.

Segurança em primeiro lugar

Man in blue shirt smiling at camera against blurred background

Suas invenções podem evitar acidentes no trabalho.

“A prevenção de acidentes é nossa maior prioridade”, insiste Max. “Se uma situação perigosa realmente surgir, o sistema de segurança deve reconhecê-la e responder. Não há espaço para erros aqui! Nossos sistemas são projetados para adotar sempre a alternativa mais segura, mesmo no caso de falhas internas de hardware e bugs de software — em outras palavras, por exemplo, para desligar o sistema em vez de colocar alguém em perigo.”

Detectando pessoas com IA

Por que, então, acidentes ainda acontecem nas fábricas hoje em dia? As estatísticas mostram que as funções de segurança geralmente são ignoradas ou simplesmente não foram instaladas em primeiro lugar. Há razões para isso: em muitos casos, as funções de segurança podem atrapalhar o rápido comissionamento ou reparos. “Temos que melhorar lá”, diz Max. “Precisamos de sistemas mais inteligentes, fáceis de instalar e que só intervenham quando um perigo real realmente surge. É por isso que estamos prestes a ensinar sistemas de segurança baseados em IA a distinguir entre pessoas e outros objetos móveis e também a localizar pessoas com precisão. Isso significa que os seres humanos podem passar por uma célula de produção em algo como uma bolha de segurança. Se eles chegarem muito perto de uma máquina, a máquina fica mais lenta ou para. Portanto, não há necessidade de desligar tudo assim que alguém entrar na célula. E outros objetos em movimento, como robôs, correias transportadoras ou máquinas, não acionarão as paradas de segurança.”

A digitalização significa que podemos esperar muito mais desenvolvimentos na produção nos próximos anos. Max e a Siemens Safety Community, única em todo o mundo, garantirão que esses desenvolvimentos não ocorram às custas da segurança humana.

A person wearing a blue shirt and glasses smiles while standing in front of a white background.