Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Utvendig utsikt over University of Toronto Scarborough Campus (UTSC). (uuid:64470b97-7e85-4e28-84a4-39b396196eae)

Dekarbonisering av campus med enkle strategier med stor innvirkning

University of Toronto Scarborough Campus (UTSC) i Canada fremmer bærekraft og sikter mot karbonnøytralitet innen 2050. Et nylig prosjekt i Environmental Science and Chemistry Building viser hvordan enkle effektivitetsoppgraderinger kan drive stor avkarbonisering og skape besparelser på campusdriften.

Liten forandring, stor forskjell

Den LEED Gold-sertifiserte miljøvitenskap og kjemibygningen (ESCB) ved UTSC huser Institutt for fysisk og miljøvitenskap og betjener over 1100 studenter og 150 doktorgradsstudenter. Ineffektivitet i varmegjenvinningskjøleren i geoutvekslingssystemet førte til uventet høyt naturgassforbruk i kaldere måneder, noe som utfordret UTSCs mål for avkarbonisering.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Mindre naturgassforbruk

Som et resultat av drivstoffbytte ble det observert en betydelig nedgang på 33% i naturgassforbruket.

4% Reduksjon i strømforbruk

Gjennom den systematiske igangkjøringsprosessen og bruk av avanserte kontrollstrategier ble det oppnådd en reduksjon på 4% i strømforbruket.

1,094t Årlige klimagassbesparelser

Å få eksisterende utstyr til å fungere så effektivt som mulig er det ideelle utgangspunktet for en avkarboniseringsreise. Optimalisering av eksisterende infrastruktur alene har gitt en reduksjon i klimagassutslippene på 1.094 tonn CO2e.

Effektivitetsoptimalisering av geo-utvekslingssystemet

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Ytelsesforbedringer uten å forstyrre den daglige driften

ESCB ble designet for energieffektivitet og utstyrt med et geo-utvekslingssystem. Varmegjenvinningskjøleren fungerte imidlertid ikke som beregnet, noe som hadde en kaskadeeffekt på hele systemets ytelse. University of Toronto Scarborough Campus møtte også utfordringen med å sette bygningen i drift igjen mens den forble i bruk. Gjennom eksisterende bygningsomsettelse (EBCx) identifiserte og løste UTSC ineffektivitet, og forbedret ytelsen til eldre systemer og infrastruktur uten å forstyrre komforten og den daglige driften for studenter, lærere og ansatte.

Siemens-teamet var ikke bare interessert i å fikse ting - de ønsket å hjelpe oss med å bygge noe bærekraftig på lang sikt.
Johnny Ravindran, Leder for energiledelse og implementering, UTSC

Fremmer campus for i morgen

UTSC inngikk et samarbeid med Siemens for å optimalisere ESCB med støtte fra IESO SaveOnEnergy-programmet og Enbridge Gas. Denne samarbeidstilnærmingen til eksisterende bygningsomsettelse (EBCx) utnyttet datadrevet problemløsning og provinsielle ressurser og insentiver for å redusere energiforbruket.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Systemgjennomgang og designverifisering

Optimaliseringsprosessen begynte med en omfattende systemgjennomgang. Siemens eksperter analyserte systemdata og samarbeidet med UTSC-teamet for å vurdere bygningens energibelastning og deres integrasjon med det eksisterende geo-utvekslingssystemet. Varme- og kjølesløyfene ble nøye evaluert, og de opprinnelige designspesifikasjonene ble revidert for å identifisere avvik fra den opprinnelige designen og ineffektivitet.

Funksjonstesting og innstilling av kontrollsystem

I neste fase ble det utført funksjonstester for å sikre at alle systemer fungerte som beregnet. Dette inkluderte verifisering av reaksjonsevnen til styresystemene og finjustering av PID-sløyfene for å oppnå mer nøyaktig og stabil kontroll av varme- og kjølefunksjoner.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Ytelsesmåling og varmeovervåking

En BTU-måler, en enhet skreddersydd for nøyaktig måling av termisk energiutveksling i varme- og kjølesystemer, ble installert for å overvåke varmen som produseres av varmegjenvinningsprosessen. Dette muliggjorde nøyaktig måling av strømningshastigheter og temperaturer i tilførsels- og returledningen, og ga verdifull innsikt i hvor effektivt energi ble fanget opp og gjenbrukt i systemet.

Optimalisering og implementering av korrigerende tiltak

Til slutt ble geo-utvekslingssystemet finjustert i henhold til anbefalinger fra igangkjøringsstudien for å forbedre den generelle effektiviteten og ytelsen. Ytterligere forbedringer ble implementert på tvers av bygningens HVAC-systemer, inkludert HVAC-planlegging, optimalisering av kjølt vann, innstilling av varmtvannssløyfe, justeringer av setpunktjusteringer for luftbehandlingsenheter, og optimalisering av jordrør.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Optimalisering av måten bygningen går på er en viktig ting vi kan gjøre med stor tilbakebetaling.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

La oss dekarbonisere din eksisterende bygning sammen

Group of students walking together and smiling.

Det vellykkede eBCx-prosjektet ved UTSC demonstrerer hvordan målrettede, kostnadseffektive tiltak kan forbedre energieffektiviteten og bærekraften til et universitetsbygg betydelig på kort tid. Ønsker du også å gjøre dine eksisterende bygninger mer bærekraftige? Ta kontakt med oss! Sammen skal vi identifisere de riktige tilnærmingene og utvikle en effektiv strategi.