Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sirkelen

Den siste destinasjonen i Zürich heter 'The Circle'. Et nytt senter har dukket opp rett ved siden av flyplassen - urbant, atmosfærisk og åpent.

Siemens leverer over 30 000 produkter og løsninger til Sveits største byggeprosjekt.

Circle at Zürich Airport forener ikke bare selskaper fra ulike bransjer, men er også et møte- og kongressenter med internasjonal appell - delvis takket være bærekraftig konstruksjon, inkludert ekspertise fra Siemens.

Når man står foran glassfasaden ved hovedinngangen til The Circle og ser opp, føles man som om man står foran et gigantisk skip. Den enorme fasaden stiger ikke vertikalt, men i en 18-graders vinkel mot himmelen foran flyplassen, og samsvarer med krumningen til terminalen. Rundt deg er det en travel atmosfære: busser, trikker, biler og fotgjengere beveger seg foran komplekset. I normale tider besøker 150 000 mennesker flyplassen daglig; bare halvparten av dem flyr faktisk. De andre tilbringer tiden sin andre steder - inkludert kl Sirkelen.

Forut for sin tid: Sustainability som standard

Men distriktet setter nye standarder ikke bare fra utsiden. Innvendig imponerer det med bærekraft. Fordi i tillegg til utmerket lydisolasjon, sikrer fasaden i glasshulrommet høy energieffektivitet. Ved å trekke ut luften som varmes opp mellom glassrutene, kan temperaturen reguleres og et behagelig inneklima genereres. Den varme luften fra bygningen kanaliseres ned i bakken og varmer den opp. Regnvann brukes til toalettene, og solcelleanlegg er installert på takene. Takket være den kompakte konstruksjonen krever komplekset også relativt lite bakkeareal i forhold til brukbar plass. Bygningsparken er Minergie-sertifisert og møter LEED® PLATINUM-standarden fra US Green Building Council. Dette enorme prosjektet er dermed helt fokusert på bærekraft og er i tråd med Zurich Airport AGs mål om å redusere CO2-utslippene til nær null innen 2050. Siemens Sveits spiller en viktig rolle med sine produkter og løsninger innen bygg- og energiteknologi, og bidrar til The Circles bærekraft.

Helautomatisert bygg og effektiv energiteknologi

Siemens Sveits var i stand til å levere feltenheter for bygningsautomatisering, produkter innen elektro- og energisektoren, og stemmealarmsystemer for The Circle, og ga dermed et aktivt bidrag til den sertifiserte energistandarden til bygningskomplekset med sine helhetlige løsninger. De over 30.000 Siemens produkter og systemer som er installert sikrer et sunt klima i alle rom; de er modulære i design og optimalisert for energieffektivitet. Dette gir maksimal fleksibilitet og sikkerhet for bygningsoperatører, så vel som for bygningenes fremtid.

Kompleksiteten i prosjektet krevde sømløst samarbeid. Koordineringen av mange interessenter og den stramme tidsplanen var derfor den største utfordringen. For at prosjektet skulle være tilgjengelig for publikum fra november 2020, måtte alle involverte parter trekke seg sammen - og det fungerte.