Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Et konkurransefortrinn begynner på fabrikkgulvet

Den europeiske bilindustrien gjennomgår en transformasjon som omformer både kjøretøyene som produseres og måten fabrikkene opererer på. I 2025 ble det produsert 12,6 millioner personbiler i EU, med elektriske og hybridmodeller som utgjorde nesten 40% av totalen.

Transformasjon av europeisk bilsektor

Siemens Automotive Conference - Polen 2026 - utgaver

Endringene i produksjonsstrukturen krever at produksjonsanlegg tilpasser sine prosesser, teknologier og ferdighetssett for å imøtekomme nye produkter og et marked i utvikling. I dette landskapet defineres en fabrikks konkurranseevne i økende grad av fleksibiliteten, hastigheten den tar i bruk ny teknologi og kompetansen til arbeidsstyrken.

På Siemens Automotive Conference 2026 samlet representanter fra den industrielle, teknologiske og akademiske sektoren seg for å diskutere hvordan kunstig intelligens, digitale tvillinger, automatisering og data kan utnyttes for å bygge et konkurransefortrinn for den europeiske bilindustrien.

Siemens Automotive Conference 2026 samlet over 100 deltakere som representerte mer enn 40 selskaper fra bilsektoren. I løpet av to dager utforsket bransjerepresentanter og eksperter hvordan man kan frigjøre det fulle potensialet til teknologier som allerede er i bruk på fabrikkgulv - ved å bruke dem til å øke konkurranseevnen, modernisere anlegg og planlegge for fremtidig vekst. Viktige diskusjonstemaer inkluderte kunstig intelligens, robotisering, digitale tvillinger og cybersikkerhet.

Et tilbakevendende tema var den praktiske anvendelsen av disse løsningene. Et avgjørende konkurransefortrinn kan oppnås fremfor alt ved anlegg som effektivt kan gå over fra testing til fullskala implementering — integrere automatisering, programvare, data og AI i eksisterende prosesser, samtidig som de forbereder arbeidsstyrken på nye måter å jobbe på.

Bilbransjen trenger større fleksibilitet

Et av dagsordenpunktene var en debatt blant bransjeledere med fokus på fremtiden til den europeiske bilsektoren. Bransjen opererer for tiden under betydelig kostnads- og investeringspress. Det pågår konkurranse om nye prosjekter og produksjonssteder, mens produksjonsmodeller, teknologier og verdikjeder utvikler seg. Følgelig kan produksjonsanleggets konkurranseevne ikke lenger defineres utelukkende i form av kostnader.

«I dag trenger den europeiske bilsektoren først og fremst større fleksibilitet og motstandskraft, ettersom konkurranseevnen ikke lenger bestemmes av kostnader alene. Det er like viktig å kunne reagere raskt på markedsendringer eller forstyrrelser i forsyningskjeder — og det er her teknologien spiller inn, sier Maciej Zieliński, CEO i Siemens Polen.

Siemens Automotive Conference - Polen 2026 - Fremtidssamtaler

Transformasjon uten å stoppe operasjoner

En av de største utfordringene i denne transformasjonen er modernisering av anlegg som forblir i aktiv produksjon. Nye løsninger må integreres i eksisterende infrastruktur og skaleres opp, samtidig som produksjonskontinuitet sikres.

Volkswagen Poznań-fabrikken i Września gjennomgår for tiden en slik transformasjon, da den utvides for å imøtekomme produksjonen av den elektriske Volkswagen Crafter. Arbeidet utføres mens den pågående produksjonen fortsetter, noe som krever presis planlegging og integrering av ny infrastruktur med eksisterende, operative systemer. Digital teknologi spiller en stadig viktigere rolle i planleggingen og testingen av disse endringene. Som bemerket av Sebastian Gałka, anleggssjef ved ZF CV Systems Poland i Wrocław, tillater en «digital tvilling» evaluering av ulike komponenter, parametere eller konfigurasjoner før noen faktiske endringer gjøres i den virkelige prosessen. Når en komponent eller leverandør endres, kan mange scenarier vurderes innenfor modellen, noe som reduserer behovet for fysiske forsøk, minimerer risikoen for forstyrrelser og forkorter tiden som kreves for implementering.

Tempoet som nye teknologier implementeres i skifter også. Solutions som en gang tok år å utvikle og implementere, må nå gå fra testing til praktisk anvendelse mye raskere.

«Tidligere tok det år å implementere innovasjoner; i dag skjer det på en sprint. Derfor er mennesker — og deres beredskap til kontinuerlig læring — nøkkelen, sier Paweł Podlawski, direktør for produksjon og vedlikehold i Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Teknologi forvandler også ferdighetssett

Siemens Automotive Conference - Polen 2026 - diskusjon

Det akselererende endringstempoet betyr at teamets kompetanse må utvikle seg sammen med teknologi. Ingeniører, automatiseringsspesialister, produksjonspersonell, vedlikeholdspersonell og IT-fagfolk jobber i økende grad i skjæringspunktet mellom ulike fagområder. Det er en økende vekt på teknisk dyktighet, åpenhet for endring, fleksibilitet og kapasitet til kontinuerlig læring.

Kunnskap alene er ikke lenger nok. Digitalisering og kunstig intelligens har blitt en del av vår hverdag, og det er grunnen til at moderne team krever en blanding av teknisk ekspertise og myke ferdigheter. Åpenhet, fleksibilitet og evnen til å navigere i en verden i rask endring blir stadig viktigere, sier Anna Kołodziejczyk, CEO i Automatech.

Robert Buba, leder for automatiseringsteknologiavdelingen i Volkswagen Poznań, understreket viktigheten av å involvere de som jobber med en gitt prosess på daglig basis i endringsledelsesprosessen. Deres erfaring er uvurderlig under design og testing av nye løsninger. Samtidig er det viktig å utvikle kompetansen som kreves for å jobbe med nye verktøy.

Professor Ireneusz Dominik fra Institutt for prosessautomatisering ved AGH University of Science and Technology pekte på betydningen av samarbeid mellom industri og akademia. Universiteter krever tilgang til virkelige industrielle problemer, teknologier og prosesser, mens selskaper kan begynne å bygge kompetansen til fremtidige ingeniører og få kontakt med talent i god tid før disse personene kommer inn på arbeidsmarkedet.

Polen kan sikte på mer enn bare produksjon

Transformasjonen av den europeiske bilindustrien reiser spørsmål om Polens fremtidige rolle. I årevis var konkurransedyktige lønnskostnader et hovedargument for å tiltrekke seg investeringer til landet. I dag blir imidlertid ekspertisen til spesialister, produksjonskvalitet, tilgang til teknologi og kapasiteten til å utføre komplekse prosjekter stadig viktigere.

Ifølge Maciej Zieliński bør Polen utnytte sitt eksisterende økosystem - bestående av produsenter, leverandører, integratorer og ingeniørfirmaer - for å tiltrekke seg prosjekter fokusert på ingeniørfag, forskning og teknologiutvikling. Dette vil tillate Polen å øke sin deltakelse i de mer avanserte stadiene av verdikjeden.

Denne trenden er allerede synlig i markedet. ZFs polske anlegg kombinerer produksjon med FoU-evner, design, testing og validering, samtidig som de utvikler løsninger som ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). På samme måte har fabrikken Mercedes-Benz Manufacturing Poland i Jawor utvidet sitt omfang - fra motorproduksjon til batteriproduksjon og, mer nylig, til nye områder relatert til elektromobilitet.

I det nåværende geopolitiske klimaet vokser også viktigheten av lokale forsyningskjeder og partnerskap. En høyere grad av «lokalt innhold» styrker produksjonsmotstandskraften og legger til rette for en mer effektiv respons på forstyrrelser. Videre kan kompetansen som dyrkes innen bilsektoren brukes på andre næringer, inkludert sektoren med dobbelt bruk (sivil og forsvar).

Data og AI blir en fabrikkressurs

Med utviklingen av Industri 4.0 har produksjonsanlegg tilgang til et stadig økende volum data generert av maskiner, systemer og prosesser. Bare evnen til å samle inn disse dataene gir imidlertid ikke i seg selv et konkurransefortrinn. Det som virkelig betyr noe er datakvalitet, riktig kontekst og evnen til å utnytte denne informasjonen for beslutningstaking innen områder som kvalitetskontroll, produktivitet, vedlikehold og energiforbruk.

Kunstig intelligens gjør det mulig å analysere denne informasjonen for å støtte spesifikke operasjonelle prosesser. Et eksempel er prediktivt vedlikehold, der algoritmer samtidig kan analysere flere signaler fra maskiner for å identifisere en økt risiko for skade eller svikt. Den endelige avgjørelsen forblir hos den menneskelige operatøren, som evaluerer anbefalingen innenfor rammen av hele prosessen.

Som professor Ireneusz Dominik fra AGH Department of Process Automation understreket, ligger det største potensialet for industriell AI i løsninger som adresserer spesifikke prosessrelaterte utfordringer, inkludert maskinsynssystemer, kvalitetskontroll, robotikk og prosessdataanalyse. I industrielle miljøer bestemmes verdien av en teknologi av dens pålitelighet, dens evne til å integreres med eksisterende prosesser og dens effektivitet i den daglige produksjonen.

En digital fabrikk må også være sikker

Siemens Automotive Conference - Polen 2026 - utstilling

Etter hvert som flere maskiner, utstyr og systemer blir sammenkoblet, får industriell cybersikkerhet økende betydning. Digitalisering bringer IT, automatisering og driftsteknologi nærmere hverandre; beskyttelse av et moderne produksjonsanlegg krever derfor samarbeid mellom teamene som er ansvarlige for disse områdene, samt integrering av sikkerhetstiltak helt fra begynnelsen av design- og moderniseringsprosessen.

Diskusjoner på Siemens Automotive Conference 2026 fremhevet at konkurransefortrinnet i den europeiske bilsektoren avhenger av effektiv implementering av teknologi, en dyktig arbeidsstyrke, anleggsfleksibilitet og produksjonssikkerhet. For Polen gir dette en mulighet til ytterligere å styrke sin rolle i den europeiske bilindustrien - inkludert innen ingeniørfag, design og teknologiutvikling.