Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Cybersikkerhet i automatiseringsløsninger for industrien

NTO Automation har introdusert en ekstra sikkerhetsløsning mellom IT- og OT-nettverket under byggingen av en ny fabrikk for en stor industriell kunde. Økt fokus på cybersikkerhet i industriell automatisering bidrar til å eliminere tilgang fra OT til IT-laget.

Security har høy prioritet

Security var en av de avgjørende parametrene da automatiseringsløsningen for en ny fabrikk for et stort dansk industriselskap ble anbudt. Data fra automatisering danner grunnlaget for økonomiske transaksjoner med selskapets kunder, så det er like viktig å beskytte OT-nettverket mot interne angrep som det er å beskytte mot hackerangrep og virus utenfra. NTO Automation fra Ikast vant anbudet.

«De fleste IT-avdelinger vurderer ikke at når en programmerer setter seg ned og programmerer en PLC, kan den personen hacke seg inn i IT-systemet derfra. Vi har stengt den muligheten med måten vi har designet dette systemet på, sier Kurt Nordholt, Key Account Manager i NTO Automation.

To bærbare datamaskiner vises øverst; grønt skissert serverutstyr og dataskjermer er også til stede.
Jann Storm Jensen, programvareingeniør i NTO Automation

Jann Storm Jensen, programvareingeniør i NTO Automation

Skarp separasjon mellom OT og IT

Systemet er utformet med en svært streng separasjon mellom kundens OT- og IT-nettverk. Løsningen er bygget i tre lag, med et lag satt inn mellom IT- og OT-systemene, kjent som et DMZ-lag. DMZ refererer til det militære begrepet «demilitarisert sone», og hver forespørsel til kundens automatiseringsløsning må gå gjennom en hoppstasjon som ligger i DMZ-sonen. Derfra går forespørselen via en VPN til OT-laget, hvor hver PLC er ytterligere beskyttet av en brannmur.

Løsningen er bygget i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden IEC 62443, og en måte NTO har blokkert utilsiktet trafikk på er gjennom såkalt herding.

«Vi har brukt herding på alle brytere, noe som betyr at alt som ikke trengs er slått av. Som standard er alt svartelistet. Hvis kunden noen gang trenger å koble til en ny komponent, må vi aktivere protokollene først. Så du kan ikke bare komme innom og koble ditt eget utstyr til nettverket hvor som helst, sier programvareingeniør Jann Storm Jensen fra NTO Automation.

Siemens er best for industrien

NTO Automation har bygget hele systemet med Siemens komponenter. Kommunikasjon håndteres av en SIMATIC Soft PLC, og all kontroll skjer på et desentralisert PROFINET. Hele nettverket fra DMZ til OT er redundant, og OT-laget er bygget fra flere redundante ringer, der datatrafikken kan bytte retning på mindre enn 200 millisekunder.

«Vi valgte Siemens fordi de har det beste utstyret for industrien. De tilbyr industrielle produkter som er egnet for et industrielt miljø og kan tilby den komplette sikkerhetspakken med brannmurer. Mens andre tenker på å selge noen svitsjer eller komponenter, er Siemens den eneste som presenterte oss denne måten å bygge et sikkert OT-nettverk på, sier Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, Key Account Manager i NTO Automation.

Kurt Nordholt, Key Account Manager i NTO Automation.

Resonerer med Siemens Account Manager

Denne uttalelsen mottas med både glede og anerkjennelse av Lars Henrik Jensen, account manager i Siemens.

«Hos Siemens har vi et enormt fokus på cybersikkerhet innen OT. De siste årene har vi sett noen forferdelige eksempler på hva hackerangrep kan bety for økonomien til store selskaper, og spesielt i eldre installasjoner er det en risiko for at produksjonssystemene ikke er godt beskyttet. Hvis vi kombinerer dette med hele utviklingen innen Industri 4.0, der produksjons- og administrasjonsdata må flyte mer fritt, er det ekstremt viktig å ha kontroll over sikkerheten i driftsteknologi, sier han.

Lars Henrik Jensen er også glad for å ha bidratt til utviklingen av den ekstremt sikre installasjonen.

— Siemens' rolle i sikkerhetsdelen har primært vært som konsulent, hvor vi har bistått med hvordan løsningen skal lages i henhold til sikkerhetsstandarden IEC 62443. Det er alltid en glede å bidra til å skyve grensene for sikkerhet sammen med dyktige mennesker, sier han.

NTO har heller ikke vært eneste leverandør til den nye fabrikken. Det har vært andre leverandører involvert i de forskjellige delsystemene på fabrikken. Alle enhetene deres er nå også innkapslet bak en PLC med brannmur.

Lars Henrik Jensen, kundeansvarlig i Siemens

Lars Henrik Jensen, kundeansvarlig i Siemens

«De andre leverandørene må også gå gjennom hoppstasjonen vår for å få tilgang til komponentene sine. Men det klarte vi godt, og vi har også hatt et godt samarbeid med kundens IT-avdeling, sier Kurt Nordholt. Foruten sikkerhet var det også viktig for kunden at administrativt personale fritt kan samle inn dataene de trenger for statistikk og optimaliseringer, og løsningen forhindrer ikke dette.

Fire nettbrett for to etasjer

Kundens nye fabrikk ligger i to etasjer, og når du beveger deg rundt på fabrikken vil du se førerløse lastebiler, AGV-er, styrt via et trådløst nettverk fra Siemens rutere.

Automatiseringssystemets mange komponenter kan betjenes via fire nettbrett plassert over hele fabrikken, noe som betyr at driften kan styres av bare to personer. Vedlikehold av nettverket og SCADA håndteres av NTO gjennom en serviceavtale, ettersom sluttkunden foretrekker å overlate sikkerhetsvedlikehold til ekspertene.

DI webinar Stor tekst

Utforsk vår serie av webinarer om Industrial Security

Alle webinarer kan sees på forespørsel når det passer deg.