Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Et partnerskap for å beskytte kunst og kultur

Kunstverkene på Kunsthaus Zürich er unike og må beskyttes mot skade, tyveri og forringelse. For å oppnå dette er Kunsthaus avhengig av omfattende Siemens sikkerhetssystemer - inkludert en innovasjon for å beskytte utstillingene.

Et verdifullt partnerskap

Rundt 4000 malerier, skulpturer og andre kunstverk fra middelalderen til i dag, sammen med mer enn 100 000 håndtegninger, trykk og fotografier som dekker fem århundrer: Kunsthaus Zürich er vert for en av landets største kunstsamlinger. Mer enn en halv million besøkende i året nyter disse og andre attraktive midlertidige utstillinger i internasjonalt format. Størstedelen av denne unike samlingen eies av Zürcher Kunstgesellschaft (Zurich Art Society), en av Europas største kunstsponsororganisasjoner.

Hvor fortiden møter fremtiden

Kunstverkene, som kan beundres over det 11 500 m3 store utstillingsrommet, er bemerkelsesverdige vitner om europeisk kultur. Kunsthaus Zürich gjør disse kulturelle eiendelene tilgjengelige og bevarer dem for fremtidige generasjoner.

Den er viet til alle kunstgenrer og viser de skiftende trendene i moderne kunst. Denne viktige oppgaven innebærer også å minimere potensielle risikoer: brann, tyveri eller hærverkKunsthaus er opptatt av å beskytte sine kunstverk og selvfølgelig sine besøkende. Denne store europeiske kunstinstitusjonen har overlatt denne oppgaven til toppmoderne teknologi fra Siemens, som utgjør en avgjørende del av det omfattende sikkerhetskonseptet.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Vårt samarbeid med Siemens sikrer at utstillingene våre er beskyttet, og vi kan fokusere vår oppmerksomhet på kjernestyrken vår - nemlig å formidle kunst og inspirere besøkende - uten å måtte bekymre oss.
Christiane Klotz, Kunsthistoriker Kunsthaus Zürich

Mangefasettert sikkerhet

Åpningen av Kunsthaus Zürichs utvidelse i 2021 gjør det til det største kunstmuseet i Sveits. På samme måte som for de eksisterende bygningene, Siemens Smart Infrastruktur ga også forskjellige tilgangskontroll, brannvernsystem, inntrengerdeteksjon og bildealarmprodukter for den nye konstruksjonen. Målet med dette tre og et halvt prosjektet var å forene mange forskjellige krav: de verdifulle kunstverkene er nøye beskyttet mot skade eller tyveri og perfekt bevart mens de fremdeles blir brakt til live for kunstentusiaster. Sikkerheten til ansatte og besøkende er også viktig, spesielt når det gjelder brannvern.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

Skreddersydd sikkerhetskonsept

Siemens teknologi gjorde det mulig å implementere et skreddersydd sikkerhetskonsept på Kunsthaus Zürich. Et omfattende beskyttelsessystem (inkludert videoovervåkning) vil umiddelbart identifisere uautorisert tilgang og utløse passende tiltak i form av alarm- og kontrollfunksjoner.

Ved en innendørs brann kan røyk tynnes ut av omgivende luft i utstillingsrom med høyt tak, noe som forårsaker en forsinkelse i alarmlyden — med fatale konsekvenser. Spesielle aspirerende røykvarslere brukes derfor. De tar kontinuerlig luftprøver som mates til en svært følsom detektor via et nettverk av rør. Hvis dette oppdager røykpartikler, heves alarmen og slokkingsprosessen utløses.

Våre systemer hjelper Kunsthaus med å minimere risiko som tyveri og brann. Dette sikrer at bilder og skulpturer har varig beskyttelse for fremtidige generasjoner.
Matthias Rebellius, Styremedlem, Siemens AG og CEO Siemens Smart Infrastructure

En sofistikert ny utvikling

Det moderne, intuitive sikkerhetsteknologi gjør det mulig for Kunsthaus å integrere alle systemer og sensorer i eksisterende sikkerhetsstyringssystemer. For å beskytte kunstverkene mot å bli berørt, jobbet Kunsthaus og Siemens sammen for å utvikle en ny teknologi: en kapasitiv sensor produserer en advarselslyd hvis noen kommer nær kunstverket, og personalet blir informert.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

Teknologioversikt

'Siveillance' optiske og kapasitive trådløse detektorer kan integreres i overordnede sikkerhetssystemer og dermed gi pålitelig beskyttelse for kunstverkene. Optiske trådløse detektorer bruker infrarød avstandsmåling og vibrasjonsdetektorer for tyverideteksjon, mens kapasitive trådløse detektorer tilbyr nærhets- og tyveribeskyttelse. Begge detektorene er enkle å installere og trekker lite strøm.

Siemens Arts Program: laboratorium med ideer for kreativitet og endring

Kunst og kultur er et viktig fundament for ethvert samfunn. De er viktige drivere for identitet, kreativitet og selvrefleksjon.

Takket være sitt kulturprogram som ble etablert i 1987, har Siemens nå utviklet sine egne, spesifikke formater for musikk og kunst i nesten førti år. Til å begynne med var fokuset på grunnleggerfamiliens altruistiske interesser; nå er gruppen involvert i utallige kulturprosjekter som støttespiller, skaper og katalysator. Siemens Arts Program gir selskapet et ansikt ved siden av løsningsvirksomheten og viser selskapets samfunnsansvar.
Siemens Houses of SMART-kampanje støtter kultursentre som museer, operahus og teatre ved å tilby teknologier for å forbedre sikkerhet og bærekraft.

Vi i Siemens føler et stort ansvar for å bevare vår historiske arv. Bruker hvert triks i boka, og mer!
Professor Dr. Stephan Frucht, Kunstnerisk leder av Siemens Arts Program