Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
BÆREKRAFT

Drivende overgang: Energieffektivitet og elektrifisering

Av: Mike Umiker, administrerende direktør, Energy Efficiency Movement

Redaktørens merknad: Som en del av en spesiell Climate Week NYC 2026 gjestebidragsyterserie om USA Stories, med stemmer fra organisasjoner som jobber sammen med Siemens for å fremme bærekraft gjennom samarbeid og kollektiv handling, ba vi Mike Umiker, administrerende direktør, Energy Efficiency Movement (EEM), om å ta opp disse sentrale temaene om energieffektivitet og elektrifisering. (Siemens er medlem av EEM.)

Den globale energiomstillingen går inn i en ny fase. I årevis nærmet organisasjoner seg dekarbonisering først og fremst gjennom linsen av langsiktige klimaforpliktelser. I dag tvinger en konvergens av økende energietterspørsel, nettbegrensninger, geopolitisk usikkerhet og industriell vekst ledere til å fokusere på et mer øyeblikkelig spørsmål: hvordan man kan forbli konkurransedyktig mens man bygger motstandskraft for fremtiden.

Samtidig akselererer etterspørselen etter strøm, delvis drevet av digitalisering og AI, mens energiinfrastruktur i mange markeder er under økende press. Bedriftsledere evaluerer nå energibeslutninger ikke bare gjennom bærekraftsmål, men gjennom rimelige priser, sikkerhet, driftskontinuitet og avkastning på investeringen.

Dette skiftet representerer en viktig utvikling i hvordan organisasjoner tenker på overgangen. Teknologiene som trengs for å forbedre energiytelsen, redusere utslipp og styrke operasjonell motstandskraft eksisterer allerede. For mange selskaper er utfordringen ikke lenger å finne løsninger. Den implementerer dem konsekvent, og i stor skala.

Bransjeledelse må forstå en ting: Organisasjonene som vil forbli mest konkurransedyktige i årene som kommer, vil være de som behandler energieffektivitet og elektrifisering som komplementære strategier, og bruker begge deler sammen for å redusere risiko, styrke motstandskraft og skape varig forretningsverdi.

Hvordan energieffektivitet og elektrifisering forbedrer industriell konkurranseevne og virksomhetens motstandskraft

Fordi de løser forskjellige halvdeler av det samme problemet, og ingen av dem får deg dit alene.

Electrification lar oss flytte sluttbruk som varme og transport til et rutenett vi kan dekarbonisere. Energieffektivitet bestemmer hvor mye produksjon, nettkapasitet og kapital vi faktisk trenger for å gjøre den elektrifiseringen rimelig og leverbar. Kjør tallene på Det internasjonale energibyråets egen netto-null-vei, og energieffektivitet bidrar mer til industriell avkarbonisering enn elektrifisering gjør. Likevel kjører de fleste organisasjoner dem fortsatt som separate arbeidsstrømmer, med separate budsjetter og separate eiere, som konkurrerer om den samme kapitalen i stedet for å forene hverandre.

Den vanligste misforståelsen jeg hører fra bedriftsledere er at elektrifisering er den svar og energieffektivitet er en sekundær vurdering. I virkeligheten er hver etterspørselsenhet som fjernes gjennom energieffektivitet en enhet av ny generasjon, overføring og nettinfrastruktur som ikke lenger trenger å bygges under tidspress.

En annen vanlig misforståelse er å behandle energieffektivitet utelukkende som kostnadsreduksjon eller en miljøavkrysningsboks. I industrielle omgivelser er det en strategisk spak. Det beskytter marginer mot volatilitet i drivstoffpriser, sikrer produksjonen når energiforsyningen er begrenset, og skaper driftsfleksibilitet for å elektrifisere i henhold til forretningsbehov i stedet for nettbegrensninger.

Sett sammen skaper energieffektivitet og elektrifisering en multiplikatoreffekt. I stedet for å tvinge organisasjoner til å velge mellom motstandskraft og dekarbonisering, leverer de begge deler, raskere og mer økonomisk enn noen av strategiene kan oppnå uavhengig.

Tenkning om energiomstilling skifter fra bærekraftsmål til virksomhetens motstandskraft og rimelige priser

En rekke veldig håndgripelige sjokk har drevet dette skiftet i utøvende tenkning.

Gjennomsnittlige månedlige Brent-priser har svingt med mer enn 340% det siste tiåret, noe som skaper enestående eksponering for volatilitet i energimarkedet. Samtidig øker AI- og datasenterveksten etterspørselen etter rutenett som aldri ble designet for dette ekspansjonstallet. Geopolitisk ustabilitet har forvandlet energisikkerhet fra bærekraftig bekymring til en forretningsrisiko på styrenivå.

Når finansdirektører spør om eksponering for drivstoffprissvingninger og driftsledere stiller spørsmål ved om nettforbindelser vil være tilgjengelige for fremtidige anlegg, slutter energiovergangen å være et fjernt mål for 2050 og blir en umiddelbar operasjonell utfordring.

Denne virkeligheten har styrket, ikke svekket, forretningsargumentet for energieffektivitet og elektrifisering. Disse investeringene konkurrerer nå på samme vilkår som enhver annen kapitalallokeringsbeslutning: avkastning, tilbakebetaling, risikoreduksjon og strategisk fordel.

Vi ser det i tallene og anslått i saken om industriell energieffektivitet ti praktiske industrielle energieffektivitetstiltak kan bidra til å spare omtrent 437 milliarder dollar årlig innen 2030. Det er ikke bare et bærekraftstall. Det er et konkurransedyktighetstall.

Ledere som fremdeles rammer dette internt som «miljøinitiativet», underselger det til sine egne organisasjoner og taper ofte budsjettkampen til team som presenterer det som risikostyring og marginbeskyttelse i stedet.

Hvordan skalere industriell dekarbonisering gjennom finansiering, utførelse og repeterbare driftsmodeller

Vår forskning viser at økonomi nå er den barrieren som oftest identifiseres av beslutningstakere. Førtitre prosent rangerer det som sin største utfordring, mens omtrent halvparten nevner usikkerhet om avkastning på investeringen som faktoren som hindrer prosjekter i å komme videre. Dataintegrasjon og ferdigheter følger tett bak.

Det som er spesielt fraværende på listen er teknologi. Motorer, varmepumper, kontroller og digitale løsninger eksisterer allerede. De er bevist, tilgjengelige og i stand til å levere resultater. Utfordringen er å utvikle organisatorisk evne til å finansiere, implementere og skalere disse løsningene på tvers av hele operasjoner i stedet for isolerte pilotprosjekter.

Organisasjonene som beveger seg raskt har en tendens til å følge et mønster. De kommuniserer energieffektivitet i termer som økonomiteamene allerede forstår: avkastning, motstandskraft, eksponeringsreduksjon og forretningsytelse. De standardiserer hvordan prosjekter måles, finansieres og rapporteres, slik at erfaringer fra ett sted kan akselerere distribusjonen på det neste.

De tenker også på systemer i stedet for individuelle eiendeler, og integrerer strategier for energieffektivitet, elektrifisering og varmegjenvinning i stedet for å forfølge frittstående utstyrsoppgraderinger. Derimot fortsetter organisasjoner som forblir fast i planleggingsmodus ofte å behandle hvert prosjekt som en unik forretningssak, og venter på sikkerhet før skalering, når den virkelige muligheten ligger i å bygge repeterbare modeller først.

Teknologiene som trengs for å forbedre energiytelsen, redusere utslipp og styrke operasjonell motstandskraft eksisterer allerede. For mange selskaper er utfordringen ikke lenger å finne løsninger. Den implementerer dem konsekvent, og i stor skala.

Skalering av investeringer i energieffektivitet gjennom innovativ finansiering og bransjesamarbeid

Den virkelige utfordringen i energiomstillingen er ikke mangel på kapital. Det er mangel på skalerbare, investeringsklare muligheter.

Globalt anslått 23 billioner dollar (1) vil være nødvendig for energi- og kraftinfrastruktur gjennom 2040, og institusjonelle investorer søker aktivt langsiktige muligheter. Det som fortsatt er utilstrekkelig er en rørledning av standardiserte, bankbare energieffektivitetsprosjekter som kan aggregeres, replikeres og finansieres i stor skala.

Finansinstitusjoner og bransjeledere kan samarbeide for å utvide modeller som ettermontering som en tjeneste og utstyr-som-en-tjeneste, der investeringer tilbakebetales gjennom besparelsene de genererer i stedet for å finansieres helt som kapitalutgifter. Disse tilnærmingene kan gjøre implementeringen enklere samtidig som de reduserer økonomiske inngangsbarrierer.

Politikere kan hjelpe mest ved å bruke regulering og anskaffelser for å skape etterspørselssikkerhet og konsistente data- og rapporteringsstandarder, den samme lærdommen vi hørte direkte fra EU-kommisjonens egen energikommissær: teknologien eksisterer, forretningssaken er bevist, jobben nå er å skalere den.

Teknologileverandører kan hjelpe ved å forbedre måle- og verifiseringsevnen, slik at prosjekter kan evalueres og finansieres mer konsekvent.

Bransjeledere må i mellomtiden gå utover engangsprosjekter. Etablering av styringsstrukturer, dedikerte finansieringsmekanismer, og repeterbare prosjektrammer kan transformere energieffektivitet fra et isolert initiativ til en bedriftsomfattende kapasitet.

Når vi alle gjør det konsekvent og $2 billioner pluss (2) som allerede strømmer inn i rene teknologier hvert år finner mange flere steder å lande produktivt.

Gjør klimaambisjoner om til gjennomføring av energiomstilling og målbare forretningsresultater

Mitt håp er at alle Climate Week-interessenter - enten de deltar på selve arrangementet eller ikke - oppnår et enkelt perspektivskifte: slutte å diskutere ambisjoner og begynne å bygge leveranser. De fleste interessenter er allerede enige om at energieffektivitet og elektrifisering betyr noe. Fremgang avhenger nå av henrettelse, ikke dom.

Spørsmålet organisasjoner bør stille er ikke hvordan deres 2050-forpliktelse ser ut. Det viktigere spørsmålet er hva de kan standardisere, finansiere og skalere i løpet av neste kvartal. Virkelig fremgang kommer fra å gjøre mål om til repeterbare programmer som gir målbare resultater.

Det er nettopp her samarbeidsbevegelser som energieffektivitetsbevegelsen kan hjelpe. Ved å samle bransjeledere, finansinstitusjoner, beslutningstakere, og teknologileverandører. Vi skaper muligheter til å dele leksjoner, etablere felles rammer, og akselerere adopsjon på tvers av sektorer og geografiske områder. I løpet av de neste to til fem årene betyr det å bidra til å standardisere hvordan energieffektivitetsprosjekter måles og finansieres slik at kapitalen kan bevege seg raskere, holde presset på politikken for å belønne resultater i stedet for intensjoner, og gi selskaper som er klare til å flytte en jevnaldrende gruppe og en spillbok i stedet for en tom side.

Teknologien som kreves for å forbedre energiytelsen eksisterer allerede i dag. Det som gjenstår er det kollektive arbeidet, som er fanget i Montreal samarbeidsrammeverk (3) å distribuere den raskere, finansiere den mer effektivt og skalere den på tvers av industriøkonomien.

Til syvende og sist bør organisasjoner prioritere praktisk implementering, etablere repeterbare finansierings- og styringsmodeller, og samarbeide på tvers av verdikjeden for å akselerere distribusjonen. Ved å behandle energieffektivitet og elektrifisering som de to motorene for overgang, kan interessenter forbedre konkurranseevnen, styrke motstandskraften, redusere utslipp og låse opp den fulle verdien av energiomstillingen.

Og for de som er klare til å gå fra strategi til handling, er det nå på tide å engasjere seg med jevnaldrende, investorer, beslutningstakere og teknologipartnere for å bygge skalerbare programmer som kan replikeres på tvers av bransjer. Den neste fasen av energiomstillingen vil ikke bli definert av ambisjoner alene. Det vil bli definert av utførelse, samarbeid og evnen til å levere målbare resultater i stor skala.


Notater

(1) McKinsey & Company, Infrastrukturøyeblikket: Investering i det voksende grunnlaget for det moderne samfunn, 2026. Energi- og kraftinfrastruktur anslås å kreve 23 billioner dollar i investeringer gjennom 2040, en del av en total global infrastruktur på 106 billioner dollar.

(2) Det internasjonale energibyrået, Verdens energiinvestering 2026. Globale investeringer i ren energiteknologi er satt til å nå 2,2 billioner dollar i 2026.

(3) Det internasjonale energibyrået/bevegelsen for energieffektivitet, Montreal samarbeidsrammeverk, 11. IEA globale konferanse om energieffektivitet, 3. juli 2026.

Publisert: 03. september 2026