Fremskynder USAs maritime konkurranseevne med en digital verftsmodell
Utfordringen for amerikansk skipsbygging er ikke bare kapasitetsutfordringen. Det er også en utfordring for modernisering.
Amerika trenger mer innenlandsk skipsbyggingskapasitet. Det trenger verft som er i stand til å levere kommersielle og forsvarsfartøy mer effektivt, med større kvalitet og forutsigbarhet. Likevel krever gjenoppbygging av kapasitet ikke å gjenoppfinne skipsbygging fra bunnen av. Allierte skipsbyggingsledere har allerede flere tiår med praktisk erfaring med å drive noen av verdens mest avanserte verft.
HD Hyundai gir akkurat den opplevelsen.
Som en av verdens ledende skipsbyggere demonstrerer HD Hyundais verft hva som er mulig når prosjektering, planlegging, produksjon og automatisering fungerer som et tilkoblet system. I stedet for å be amerikanske skipsbyggere om å være banebrytende for en uprøvd tilnærming, gir dette samarbeidet tilgang til produksjonspraksis og digitale driftsmodeller som allerede er forbedret gjennom bygging av hundrevis av kommersielle fartøy.
Siemens har også jobbet sammen med HD Hyundai siden 2022 på neste generasjons skipsbyggingsplattformer designet for å skape en enhetlig digital tråd på tvers av design-, ingeniør- og produksjonsmiljøer.
Vi har nå muligheten til å kombinere bevist global skipsbyggingskompetanse med amerikansk industriell innovasjon og produksjonsstyrke.
I stedet for å flytte produksjonen offshore, bidrar vårt samarbeid med HD Hyundai til å bringe dokumentert produksjonspraksis, digitale prosesser og investeringer til amerikanske verft. Vår visjon er å etablere et repeterbart digitalt verftsrammeverk som kan støtte etablerte skipsbyggere, nye maritime produsenter, og leverandørene som utgjør den bredere industrielle basen.
Midt i denne innsatsen er Siemens Xcelerator, som fungerer som den digitale ryggraden som forbinder prosjektering, planlegging, produksjon og drift gjennom et felles datamiljø. Ved å skape en delt digital tråd gjennom livssyklusen til et maritimt fartøy, kan skipsbyggere lage og teste en komplett digital tvilling før stål noen gang kuttes - identifisere flaskehalser, forbedre førstegangskvaliteten og ta bedre beslutninger før fysisk arbeid begynner.
Denne kombinasjonen av operasjonell ekspertise og industriell teknologi gir en vei mot en sterkere og mer pålitelig amerikansk skipsbyggingsindustri samtidig som den støtter bredere mål rundt forsyningskjedens motstandskraft, industriell sikkerhet og økonomisk vekst.
Bygge den maritime arbeidsstyrken som trengs for neste epoke med amerikansk skipsbygging
Dette teknologipartnerskapet adresserer også en av skipsbyggingens viktigste utfordringer: mangelen på kvalifisert arbeidskraft.
I følge nylig forskning fra McKinsey vil den amerikanske maritime industrien kreve ytterligere 200 000 til 250 000 arbeidere i løpet av det neste tiåret for å møte forventet kommersiell og marin skipsbygging. Mange verft sliter allerede med å rekruttere faglært arbeidskraft, mens andre står overfor økende pensjonsdrevet kunnskapstap blant erfarne arbeidere.
Industrial AI hjelper ikke bare med å løse mangelen på arbeidskraft. Det endrer ligningen ved å redusere repeterende og farlige oppgaver samtidig som de hever ferdighetene til amerikanske arbeidere.
Ved å koble sammen prosjektering, planlegging og produksjon gjennom en felles digital tråd, forbedrer digitale verft arbeidsstyrkens produktivitet. Ingeniører kan evaluere designalternativer i virtuelle miljøer før byggingen starter. Produksjonsteam kan visualisere arbeidsflyter før implementering. Ledere kan ta raskere beslutninger ved hjelp av pålitelige driftsdata.
Resultatet er at alle dyktige fagfolk - fra marinearkitekter til planleggere til produksjonsveiledere til sveisere - kan bruke mer tid på å designe og bygge og mindre tid på å løse forebyggbare problemer.
Digitale verft bidrar også til å fange institusjonell kunnskap. Etter hvert som erfarent personell går av med pensjon - omtrent 27% av den amerikanske maritime arbeidsstyrken er 55 år eller eldre - kan beste praksis opprettholdes innen digitale modeller, simuleringsmiljøer og tilkoblede arbeidsflyter, noe som bidrar til å akselerere opplæring og onboarding for fremtidige generasjoner av maritime arbeidere. Dette skaper et mer attraktivt, teknologiaktivert arbeidsmiljø samtidig som kontinuiteten i arbeidsstyrken styrkes gjennom flere tiår.
Siemens er dedikert til å styrke den amerikanske arbeidsstyrken gjennom vårt bredere engasjement for opplæring 200 000 elektrikere og produksjonsteknikere innen 2030, som gjenspeiler vår tro på at utvikling av arbeidsstyrken er avgjørende for Amerikas langsiktige konkurranseevne.
Ser mot neste horisont
I stedet for å betjene et enkelt verft, har selskapene til hensikt å utvikle gjenbrukbare moderniseringsmetoder, digitale transformasjonskart og skalerbare digitale verftsløsninger som kan tilpasses kommersielle og forsvarsskipsbyggere i hele USA.
Slik sett handler dette partnerskapet ikke bare om dagens fartøy. Det handler om å etablere det teknologiske grunnlaget for den neste epoken med amerikansk maritim ledelse.
Moderniseringen av amerikansk skipsbygging vil ikke skje over natten. Amerikas konkurranseevne vil ikke bare avhenge av å utvikle AI, men av å distribuere den i verft, fabrikker og produksjonssystemer der den leverer målbare resultater. Partnerskap som dette gir en plan for hvordan det skjer.
Etter hvert som verft blir stadig mer koblet sammen, vil hvert fartøy, designutterasjon og produksjonssyklus generere verdifulle nye data. Gjennom Siemens Xcelerator kan de nye datasettene kontinuerlig forbedre digitale tvillingapplikasjoner, styrke industrielle AI-modeller og avsløre nye muligheter for å optimalisere prosjektering, produksjon og drift.
Over tid vil disse innsiktene bidra til å veilede neste generasjon av skipsbyggingsinnovasjon — noe som muliggjør smartere beslutninger, raskere gjennomføring og større maritim konkurranseevne. Og med hver vellykket distribusjon beveger vi oss nærmere en fremtid der amerikansk skipsbygging igjen blir en global målestokk for industriell dyktighet.
Publisert: 23. juli 2026