Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Når smarttelefonen forstår klimaanlegget

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Årets oppfinnere | Fremragende oppfinnelse

Igangsetting av industrielle klimaanlegg pleide å være en kompleks, kostbar og tidkrevende prosess som krevde spesialverktøy og omfattende manuell konfigurasjon. Tre oppfinnere hos Siemens — Jibo Liu, Steven Brens og Sandeep Billa — har revolusjonert denne prosessen. I erkjennelsen av at effektive HVAC-systemer (varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer for bygninger), som står for nesten en femtedel av det globale energiforbruket, avhenger av riktig installasjon og optimal drift, utviklet de en intuitiv mobilapp. Innovasjonen deres forenkler igangkjøring, noe som gjør det like enkelt for spesialister som å sette opp en ny smarttelefon. For dette ble de overrakt prisen Årets oppfinnere 2025 i kategorien «Outstanding Invention».

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

IPhone-øyeblikket for HVAC-industrien

Historien begynte i 2018 med en idédugnad. Kollegaene hadde en visjon: De ønsket å lage et åpent, standardisert system som er like intuitivt som en smarttelefon. «Vi drømte om et Android-operativsystem for HVAC-industrien,» husker Jibo Liu. «Vi ønsket å rekombinere eksisterende teknologier - akkurat som Steve Jobs gjorde med den første iPhone.» Og så kom de på jobb. Appen deres er i stand til å kommunisere med kontrollenheten via en Wi-Fi-pinne, automatisk gjenkjenne og forhåndskonfigurere komponenter. Den guidede, trinnvise installasjonen reduserer innledende installasjonstid fra timer eller til og med dager til under 30 minutter. I tillegg gir skytjenesteaktivering øyeblikkelig dashbord, alarmer og trenddata for et år.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Tre oppfinnere, forskjellige roller — ett felles mål

Jibo Liu, med en mastergrad i mikrosystemteknikk og en Siemens ansettelse siden 2005, anerkjente det enorme potensialet i den tradisjonelle HVAC-industrien. Han så at til tross for sitt bidrag på 20% til det globale energiforbruket, manglet mange kommersielle bygninger, spesielt i USA med flate tak som er ideelle for takenheter, digitale grensesnitt. Hans visjon: å gjøre disse elektromekanisk kontrollerte systemene smarte og enkle å sette opp med appen. Steven Brens, som trekker på over 25 års erfaring innen digital kontrollteknologi, broutvikling og praktisk anvendelse. Han husker: «Tidligere måtte du ta med en datamaskin til HVAC-systemet og konfigurere alt manuelt. I dag gjør vi det med noen få klikk — direkte via appen. Dette gjør effektivt systemoppsett tilgjengelig selv for mindre bedrifter med et begrenset budsjett. Sandeep Billa fokuserte på appens programvarearkitektur, og sikret et intuitivt grensesnitt som alle kan bruke, selv uten spesialisert kunnskap.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (Solutions Engineer, primær designer og utvikler av oppfinnelsen)

Mer enn en app

Løsningen er basert på Siemens Climatix C600 styreenhet, som er tilpasset nye bruksområder. Skytilkobling muliggjør eksternt vedlikehold. Et integrert friskluftsystem bidrar til å redusere energiforbruket med opptil 20 prosent. «Vi oppfant ikke noe helt nytt,» sier Liu. «Det vi gjorde var å kombinere eksisterende Siemens teknologier på en ny måte, slik at vi kunne utvikle en helt ny løsning med enestående hastighet.»

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (Solutions Engineer, feltinstallasjon og distribusjon)

Forskjellen i hverdagen

Denne oppfinnelsen endrer grunnleggende HVAC-installasjonen, noe som gjør den tilgjengelig for et bredere spekter av brukere. Det eliminerer behovet for spesialiserte feltteknikere for programmering og konfigurasjon, siden appen gir et forhåndskonfigurert, forenklet oppsett. Innovasjonen har allerede mottatt positiv tilbakemelding og utvidet seg i USA, og vokser i kompatibilitet. Økonomisk åpner det nye markeder for Siemens, når små og mellomstore bedrifter og fremvoksende regioner, og demokratiserer dermed tilgangen til avansert teknologi.

Sustainability gjennom forenkling

«Appen sørger for at systemene kjører effektivt fra starten av,» sier Billa. «Ingen feilkonfigurasjoner, ingen bortkastet energi. Det er bra for miljøet - og bra for lommeboken også. Liu ser oppfinnelsen som en del av et større oppdrag: «Arbeidet mitt passer godt med Siemens visjon om en grønnere, levedyktig verden. Selv små forbedringer teller — hvis de brukes i millioner av bygninger over hele verden.

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Software Developer, implementering av mobilapp)

Fremtiden er smart og nettverksbasert

Denne innovasjonen demonstrerer hvordan digitalisering kan forenkle prosesser, redusere inngangsbarrierer og gjøre moderne byggeteknologi tilgjengelig for nye målgrupper, og gjøre det som en gang var et nisjemarked til en oppnåelig virkelighet.

Videoer

Implementering av mobilapp

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Årets oppfinnere | Fremragende oppfinnelse