Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Alt for sikkerhet

Maximilian Walter | Årets oppfinnere fra Siemens | Livstidsprestasjon

Portrett av en seriøs mann i dress og slips med uskarp bakgrunn.

Max Walter er Årets oppfinner 2024. Oppfinnelsen hans gjør store maskiner og anlegg tryggere.

Max Walter, i Siemens Digital Industries, er ekspert på funksjonell sikkerhet. Sammen med det unike Siemens Safety Community samt kunder og partnere deler han ett felles mål: null arbeidsulykker. Han har utviklet sikkerhetsløsninger i mange år, dette har nå gitt ham en Lifetime Achievement-pris som Årets oppfinner 2024.

En sikkerhetsintegrert filosofi

I følge Max: «Siemens er veldig sterke når det gjelder sikkerhet - så sterk at den skiller hele produktporteføljen vår fra konkurrentene. I hovedsak er forskjellen takket være vår 'sikkerhetsintegrerte filosofi'. Det betyr at vi bygger sikkerhet inn i produktene våre som en hovedfunksjon helt fra starten — ikke som et tillegg som festes på det ferdige systemet senere. Fordelen for kundene er at de får sikkerhet lettere og økonomisk. Det er klart at jobben vår stiller tekniske utfordringer hele tiden. Mange av funksjonene våre - som nå er industristandarder - ble ansett som umulige av andre - som å utføre sikkerhetsfunksjoner på en enkelt standard mikroprosessor. Eller overføre sikkerhetsdata via en vanlig nettverkskabel eller til og med trådløst. Eller for å kjøre sikkerhetsfunksjoner i skyen — og mer. Jeg er stolt over å være en del av Siemens Safety Community, hvis oppfinnelser bokstavelig talt forhindrer alvorlige ulykker (og mindre) hver dag.»

Anerkjenne risiko og reagere

Å integrere sikkerhet i utvikling betyr å forstå helt fra starten av hvor de potensielle risikoene ligger. For eksempel kan en kort distrahert ansatt få en finger knust i en presse, batterier kan overopphetes og ta fyr, eller en autonom robot kan kjøre over folk på en fabrikk. «Hva den beste løsningen er, avhenger av det spesifikke tilfellet. Vi kan eliminere risikoen for knuste fingre ved en metallpresse, for eksempel hvis pressen bare lukkes når begge operatørens hender trykker på et bestemt par knapper, slik at ingen av hendene muligens kan være i pressen. En robot som bare beveger seg sakte når den oppdager folk i nærheten, utgjør ikke lenger en trussel.

En hånd svever over et gult sikkerhetslysgardin med røde indikatorlys, og understreker industrisikkerhet og automatisering.

Hos Siemens er sikkerhet en del av konseptet helt fra begynnelsen.

Sikkerhet først

Mann i blå skjorte smiler mot kamera mot uskarp bakgrunn

Hans oppfinnelser kan forhindre arbeidsulykker.

«Forebygging av ulykker er vår høyeste prioritet,» insisterer Max. «Hvis en farlig situasjon faktisk oppstår, må sikkerhetssystemet absolutt gjenkjenne det og reagere. Det er ikke rom for feil her! Systemene våre er designet for å ta det tryggere alternativet hver gang, selv i tilfelle interne maskinvarefeil og programvarefeil - med andre ord, for eksempel å stenge systemet av i stedet for å sette noen i fare.»

Oppdage personer med AI

Hvorfor skjer det fortsatt ulykker på fabrikker i dag? Statistikk viser at sikkerhetsfunksjoner ofte enten blir omgått eller rett og slett ikke er installert i utgangspunktet. Det er grunner til det — i mange tilfeller kan sikkerhetsfunksjoner komme i veien for rask igangkjøring eller reparasjoner. «Vi må bli bedre der,» sier Max. «Vi trenger smartere systemer som er enkle å installere og som bare griper inn når en reell fare faktisk oppstår. Derfor er vi i ferd med å lære AI-baserte sikkerhetssystemer for å skille mellom mennesker og andre bevegelige gjenstander, og også å lokalisere mennesker nøyaktig. Det betyr at mennesker kan passere gjennom en produksjonscelle i noe som en sikkerhetsboble. Hvis de kommer for nær en maskin, bremser maskinen eller stopper. Så det er ikke nødvendig å stenge alt så snart noen kommer inn i cellen. Og andre bevegelige gjenstander som roboter, transportbånd eller maskiner vil ikke utløse sikkerhetsstoppene.»

Digitalisering betyr at vi kan forvente mye mer utvikling i produksjonen i årene som kommer. Max og det globalt unike Siemens Safety Community vil sørge for at denne utviklingen ikke kommer på bekostning av menneskers sikkerhet.

En person iført en blå skjorte og briller smiler mens han står foran en hvit bakgrunn.