Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Verbeter de betrouwbaarheid van het netwerk met Fusesaver

Minimaliseer stroomuitval en de gevolgen daarvan voor klanten. De juiste beschermingsmiddelen helpen elektriciteitsleveranciers om bovengrondse distributiesystemen te beveiligen, de uitvaltijd te verminderen en een betere stroomkwaliteit te leveren.

Hawaiian Electric verhoogt de betrouwbaarheid met Fusesaver

Hawaiian Electric heeft honderden Fusesaver-middenspanningsstroomonderbrekers en afstandsbedieningen (RCU's) van Siemens ingezet ter ondersteuning van haar initiatieven op het gebied van stroomkwaliteit en betrouwbaarheid, met name in afgelegen en landelijke servicegebieden.

Fusesaver lost tijdelijke storingen op het niveau van de zekering op, wat nutsbedrijven zoals Hawaiian Electric helpt om de betrouwbaarheid van het netwerk te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen, terwijl ook de beperking van natuurbranden wordt versterkt.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Hoe kunnen we netwerken betrouwbaarder maken?

Verbeter de distributiecircuits

Hawaiian Electric verhoogt de veerkracht van het elektriciteitsnet om klanten betaalbare, betrouwbare en schone energie te bieden.

„Ons doel was om de betrouwbaarheid van onze distributiecircuits te verbeteren”, zegt Richard Shiroma, raadgevend ingenieur. „We gingen op zoek naar slimme apparaten en maakten kennis met Siemens.”

Het bedrijf is een proefproject gestart om de doeltreffendheid van Fusesaver te testen in de uitdagende bedrijfsomstandigheden van Hawaï.

Mitchell La Puente, beveiligingsingenieur, legt uit hoe het sectionaliseren van apparaten in afgelegen gebieden kan zorgen voor een stabiele, betrouwbare stroomvoorziening.

„We kunnen bomen en andere dingen krijgen die op de lijnen vallen, en natuurlijk harde wind”, zegt La Puente. „In plaats van het hele circuit kwetsbaar te maken, creëren sectionaliserende apparaten kleinere delen van de dienstverlening om klanten online te houden.”

Vertrouw op ingebouwde draadloze communicatie

Wat Fusesaver voor Shiroma onderscheidde, was de ingebouwde peer-to-peer draadloze communicatie die een- of driefasige uitschakeling mogelijk maakte. Omdat elke Fusesaver een geïntegreerde korteafstandsradio heeft, kunnen technici eenvoudig verbinding maken met de apparaten voor inbedrijfstelling. Bovendien is een afstandsbediening mogelijk via de draadloos verbonden RCU, zodat u niet met een vrachtwagen hoeft te rijden om het apparaat opnieuw in te stellen nadat het is gebruikt.

„Voor het proefproject... is het belangrijk dat we vanuit het verzendcentrum met deze apparaten kunnen communiceren, zodat we inzicht hebben in hun status”, zegt hij. „We kunnen de communicatie ook gebruiken om op afstand uit te schakelen en de apparaten te sluiten, wat reistijd en arbeid bespaart wanneer het tijd is om de stroom weer op te laden.”

Standaardiseren op Fusesaver

Na een succesvol Fusesaver-proefprogramma legt Stacey Ueda, beveiligingsingenieur, uit dat Hawaiian Electric ervoor heeft gekozen om Fusesaver te standaardiseren omdat het de organisatie in staat zou stellen een standaardbeleid te hanteren en tegelijkertijd de opleidingsvereisten voor de lijnbemanningen van het bedrijf te stroomlijnen.

Bovendien zegt ze: „De Fusesaver is eenvoudig te implementeren en verkort de testtijden. We kunnen ze bijna overal heel snel inzetten.”

Dit is voornamelijk te wijten aan de montageopstelling en het kleine formaat van het apparaat. Fusesaver weegt slechts 12 pond en kan rechtstreeks op de geleider, dwarsarm of paal worden geïnstalleerd.

Kies voor lichtbelaste lijnen met zelfstroomvoorziening

Landelijke, afgelegen locaties profiteren van de zelfaangedreven, licht belaste lijnen van Fusesaver

De afgelegen servicegebieden van Hawaiian Electric betekenen ook dat hun lijnen lichter belast kunnen worden, wat betekent dat alle geïnstalleerde apparaten apparaten met een laag vermogen moeten zijn. La Puente zegt dat ze in het verleden slimme apparaten hebben geprobeerd, maar: „We hadden problemen om ze te bedienen zoals we dat wilden vanwege hun huidige vereisten.”

Fusesaver helpt dit probleem op te lossen, omdat hij al vanaf een halve ampère zelf van stroom kan worden voorzien, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor licht belaste toepassingen, zoals landelijke locaties en woonlasten met een lage dichtheid. En nu Siemens een oplaadbare batterij beschikbaar heeft voor deze stroomonderbrekers: „Dat is een groot pluspunt”, zegt Shiroma.

Vertrouw op een snelle foutoplossing om natuurbranden te beperken

De reputatie van Fususaver op het gebied van snelle storingsoplossingen is een belangrijk aspect van de strategieën van Hawaiian Electric voor de bescherming en bestrijding van natuurbranden, zegt Shiroma.

„We houden de sector in de gaten om bosbranden voor te blijven, zodat we bescherming hebben in kwetsbare gebieden”, zegt hij. „We werken samen met de brandweer om apparaten van hersluiters in te zetten, waaronder Fussaver, die ons in staat stellen om snel uit te schakelen als onderdeel van onze mitigatieoplossingen.”

Omdat dagen met een hoog risico op natuurbranden voornamelijk worden bepaald door temperatuur, vochtigheid en wind, proberen leveranciers zoals Hawaiian Electric elke kans op storingen in het elektriciteitsnet die brand kunnen veroorzaken, uit te sluiten.

De ultrasnelle foutoplossingscapaciteit van Fusuaver betekent dat bogen in minder dan één cyclus worden gewist, waardoor het risico op elektrische vlambogen tot een minimum wordt beperkt.

Streef naar betrouwbaarheid en veerkracht

Siemens heeft Hawaiian Electric geholpen Fusesaver toe te passen om hun doelstellingen op het gebied van betrouwbaarheid en veerkracht te bereiken.

Volgens Shiroma: „Het Siemens-team was behulpzaam om dingen uit te leggen en ons te helpen de werking van het apparaat te begrijpen, zodat we het correct kunnen toepassen.”

Ueda is het daarmee eens en merkt op dat de teams hebben gereageerd op de vragen van Hawaiian Electric: „We hadden een evenement dat we door hen moesten beoordelen, en dat hebben ze gedaan, waarbij ze zelfs nog een benchtest hebben uitgevoerd om de huidige activiteiten te bevestigen.”

Shiroma concludeert dat het betrouwbaarheidsteam samenwerkt met Siemens om Fussaver goed te laten werken voor de infrastructuurbehoeften van Hawaiian Electric: „Uiteindelijk is het een beter product waarmee we hebben samengewerkt.”

We zien de juiste operaties wat betreft de sectionalisering van het circuit en het minimaliseren van het aantal klanten zonder stroom.
Richard Shiroma, Adviserend ingenieur, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric verbetert de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet

Download het verhaal over hoe Hawaiian Electric de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbetert met de middenspanningsschakelaars van Siemens Fusesaver.

In de afbeelding wordt een Fusesaver-apparaat van Siemens getoond, dat is ontworpen om elektrische circuits te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting.