Wat is er nodig om Industrial AI op te schalen?
Het opschalen van Industrial AI is moeilijk omdat in de fysieke wereld „meestal juist” niet goed genoeg is. Een fout op een productielijn of elektriciteitsnet kan de productie onderbreken, apparatuur beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken. Industriële AI moet de industriële context, normen en beperkingen begrijpen en zorgen voor veiligheid, inzetbaarheid en kwaliteit.
Dat is vooral een uitdaging in bestaande industriële faciliteiten, waar machines en systemen uit verschillende tijdperken en leveranciers nooit zijn ontworpen om met elkaar te communiceren.
Eén antwoord is om wijzigingen virtueel te ontwerpen en te testen voordat ze in de fysieke wereld worden geïmplementeerd. Met digitale tweelingen kunnen bedrijven producten, processen en complete faciliteiten modelleren, simuleren hoe veranderingen zullen worden uitgevoerd en deze optimaliseren voordat ze in gebruik worden genomen.
Die aanpak levert nu al tastbare resultaten op. In een fabriek in Gatorade in de VS heeft de digitale tweeling van Siemens PepsiCo geholpen de doorvoer te verbeteren door 20 procent binnen 90 dagen terwijl virtuele ontwerpen besparingen op kapitaalinvesteringen met dubbele cijfers mogelijk maakten.
Voor verdere schaalvergroting zijn interoperabele technologie en betrouwbare gegevens nodig die bedrijven van elke omvang kunnen gebruiken, met name de kleine en middelgrote fabrikanten in het hart van de Amerikaanse industriële basis.
Maar om AI in de hele fysieke economie aan het werk te zetten, is meer nodig dan alleen technologie. Daarvoor is de infrastructuur nodig, en vooral betrouwbare stroomvoorziening.
Kan het Amerikaanse elektriciteitsnet AI en de Amerikaanse industrie van stroom voorzien?
Ja, maar we moeten sneller handelen.
AI, geavanceerde productie, elektrificatie en onshoring verhogen de vraag naar elektriciteit na decennia van relatief vlakke groei. Om aan die vraag te voldoen is een overvloed aan, betrouwbare stroom en een moderner, flexibeler net nodig.
Maar dit is niet alleen een kwestie van meer elektriciteit opwekken. Eerder dit jaar heb ik tijd doorgebracht met burgemeesters, nutspartners en datacenterontwikkelaars om te praten over de uitdagingen waarmee gemeenschappen in de frontlinie van investeringen in AI-infrastructuur worden geconfronteerd. De vragen zijn praktisch: Wat betekent dit voor de elektriciteitsrekening? Welke invloed zullen nieuwe faciliteiten hebben op de omliggende gemeenschap? En hoe kunnen we groei mogelijk maken zonder de bestaande infrastructuur extra onder druk te zetten?
We kunnen dit probleem niet alleen oplossen door meer fysieke infrastructuur te bouwen. Netsoftware, gedistribueerde energiebronnen en flexibiliteit in de vraag kunnen nutsbedrijven helpen de betrouwbaarheid te verbeteren en meer capaciteit uit bestaande bedrijfsmiddelen te halen. Efficiëntere koelingstechnologieën en intelligent energiebeheer kunnen datacenters ook helpen efficiënter te werken en hun impact op omliggende gemeenschappen te verminderen.
Diezelfde gedachte is van toepassing op fabrieken en industriële faciliteiten in heel Amerika. Herindustrialisatie gaat niet alleen over de bouw van nieuwe fabrieken. Het gaat er ook om beter gebruik te maken van de infrastructuur en industriële middelen die we al hebben.
Om deze uitdagingen aan te gaan, is technologische innovatie en samenwerking nodig tussen de industrie, nutsbedrijven, gemeenschappen en de overheid. Nieuwe generatie- en transmissieprojecten moeten nog steeds het hoofd bieden aan overlappende federale, staats- en lokale vergunnings- en interconnectieprocessen. Meer coördinatie, snellere beslissingen en meer zekerheid kunnen helpen om kritieke energie-infrastructuur online te brengen in het tempo dat de Amerikaanse economie nodig heeft.
Hoe moeten we geschoolde arbeidskrachten voorbereiden op AI?
Voordat we zelfs maar overwegen hoe AI banen in de maakindustrie kan veranderen, moeten we de honderdduizenden vacatures aanpakken die al niet zijn vervuld. Bij Siemens erkennen we dat de ontwikkeling van het personeelsbestand niet alleen draait om de voorbereiding van onze eigen werknemers. Het gaat erom de sectoren te ondersteunen die we bedienen en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Daarvoor zijn meerdere trajecten nodig naar een industriële loopbaan — niet alleen traditionele opleidingen van vier jaar, maar ook stages, samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en door de sector erkende kwalificaties. Siemens heeft toegezegd om tegen 2030 200.000 elektriciens en productie-experts op te leiden. Onze Expedite voor dierenartsen Het programma helpt militaire veteranen hun ervaring om te zetten in vaardigheden voor een loopbaan in de industrie.
De Siemens Foundation helpt ook om de trainingscapaciteit uit te breiden. Via Careers Electric, brengt de Foundation werkgevers, docenten en personeelsorganisaties samen om de opleidingsmogelijkheden voor de elektrotechnische industrie uit te breiden, onder meer door middel van partnerschappen met Wake Tech en nog eens 10 gemeenschapscolleges in North Carolina.
Bij ons Faciliteit in Fort Worth, Siemens schakelde gepensioneerde leraren in om te helpen bij het opzetten van een trainingsprogramma voor mensen zonder eerdere industriële ervaring. Werknemers uit de horeca, klantenservice en landbouw hebben vaardigheden geleerd voor de fabriek van vandaag. Het is een voorbeeld van hoe we deuren kunnen openen naar een loopbaan in het bedrijfsleven voor mensen die daar misschien nooit over hebben nagedacht.
Wat zou het succes van Industrial AI betekenen voor de Amerikaanse groei?
Over vijf jaar zal de duidelijkste maatstaf voor het succes van Industrial AI niet zijn hoeveel we over AI praten. Het zal zijn hoe breed we het in de hele economie inzetten.
De echte test is of een kleine fabrikant die actief is in een fabriek van 40 jaar oud, Industrial AI kan inzetten, deze op betrouwbare wijze van stroom kan voorzien en mensen kan vinden die de vaardigheden hebben om die te gebruiken. Als dat routine wordt, zullen we weten dat we Amerikaanse innovatie omzetten in industriële groei.
Dat is uiteindelijk waar het om gaat: technologische innovatie en investeringen vertalen in hogere productiviteit, sterkere Amerikaanse industrieën en meer kansen voor mensen en gemeenschappen in het hele land. De weg naar superintelligentie loopt via de AI die we tegenwoordig in de hele sector toepassen.
Gepubliceerd: 27 oktober 2026