Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CASESTUDIE

Efficiënte zuivering door automatisering, modernisering

De modernisering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Suwalki, uitgevoerd door ATER Logic, maakte de implementatie mogelijk van een uniform controlesysteem voor de afzonderlijke installaties.

Het gebruik van apparatuur en software van Siemens in dit proces heeft geholpen om de werking van de fabriek te stroomlijnen., maakte diagnostiek en procesbewaking mogelijk en verhoogde de operationele veiligheid van de installatie.

De Water and Sewerage Company in Suwalki (PwIK Suwalki Sp. z o.o.) is verantwoordelijk voor de watervoorziening voor de inwoners van de stad en voor de opvang en behandeling van afvalwater. De fabriek ontvangt afvalwater uit de hele stad, nabijgelegen dorpen en gebieden zonder riolering. Tot 2024 werkte de zuiveringsinstallatie met een verspreid en verouderd besturings- en procesvisualisatiesysteem. Als gevolg van noodzakelijke maar ongecoördineerde automatiseringsuitbreidingen werden verschillende delen van de faciliteit bediend met behulp van verschillende controllers, softwareplatforms en supervisiesystemen. Deze situatie bemoeilijkte de dagelijkse werking en belemmerde een effectieve foutdetectie.

„Het ernstigste probleem in de zuiveringsinstallatie was de diversiteit en inefficiëntie van de gebruikte controlesystemen. Elke installatie had een andere gebruikersinterface, er was geen uniforme methode voor gegevenspresentatie en de archivering van procesgegevens was onvolledig. Bovendien hebben het gebrek aan technologische ondersteuning en het onvermogen om wijzigingen aan te brengen de dagelijkse werking aanzienlijk belemmerd,”
- herinnert zich Łukasz Kurzyna, CEO van PwIK Suwalki Sp. z o.o.


Een ander belangrijk aspect voor de exploitanten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie was het beluchtingsproces in de biologische kamers, dat een cruciale rol speelt in het juiste verloop van nitrificatie en denitrificatie. Onjuiste regeling van de ventilatoren, diffusers en luchtkleppen leidde tot een suboptimaal energieverbruik, veroorzaakte schommelingen in het zuurstofgehalte en leidde tot instabiliteit in de parameters van het gezuiverde afvalwater. Dit verhoogde het risico dat niet werd voldaan aan de toepasselijke milieunormen.

Siemens case study PWiK Suwałki-02-1280x720

Een van de belangrijkste taken in het moderniseringsproces was het verhogen van de efficiëntie van de regeling van de werking van de blowers, diffusers en luchtkleppen.

Doelstelling van de implementatie: een uniform automatiseringssysteem

De belangrijkste reden om te beginnen met de modernisering van de zuiveringsinstallatie was de noodzaak om het besturingssysteem te verenigen door de bestaande verspreide opstellingen te vervangen door één samenhangend systeem. De implementatie was ook bedoeld om het beluchtingsproces te verbeteren en de betrouwbaarheid en operationele veiligheid van de faciliteit te verhogen.
Het project, dat in totaal tien maanden duurde, begon met de ondertekening van het contract in juli 2024. De eerste fase omvatte het ontwerp, de prefabricage en de levering van het toezichtsysteem.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 4-1

Na de modernisering zorgt de juiste werking van de blowers en kleppen voor stabilisatie van de technologische parameters in de biologische kamers en een nauwkeurige optimalisatie van het energieverbruik.

Als onderdeel van de geplande werkzaamheden werd een industrieel netwerk geleverd en in gebruik genomen, en werden geleidelijk gespecialiseerde besturings- en instrumentatieschakelborden (AKPIA) geleverd voor tien technologische gebieden. In de volgende fasen werd het hele systeem in gebruik genomen en geoptimaliseerd. Het project werd in mei 2025 afgesloten met een opleiding van het personeel.
Het is de moeite waard om te benadrukken dat al het werk werd uitgevoerd terwijl de faciliteit volledig operationeel bleef. Alle systemen en software zijn geïmplementeerd zonder het technologische proces te onderbreken. „De nieuwe oplossingen, gebaseerd op componenten van Siemens, hebben bijgedragen aan het verhogen van de betrouwbaarheid en operationele veiligheid van de zuiveringsinstallatie.


„Gecentraliseerde realtime bewaking van alle faciliteiten vanaf één werkstation helpt ons om storingen op te sporen en op te lossen en maakt ook toezicht op afstand mogelijk. De ontwikkeling van nieuwe besturingsalgoritmen voor alle installatiesystemen heeft concrete, verwachte resultaten opgeleverd. Met name de nieuwe werking van blowers en kleppen zorgt onder andere voor stabilisatie van technologische parameters in de biologische kamers en een nauwkeurige optimalisatie van het energieverbruik.”
legt Andrzej Maziarz, technisch en ontwikkelingsdirecteur bij PwIK Suwalki, uit.

Kwaliteitsverbeteringen op het gebied van controle

De modernisering van het besturingssysteem van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Suwalki was gebaseerd op redundante controllers uit de S7‑1500-serie (S7‑1517H‑3PN). De redundantie van belangrijke apparaten heeft de betrouwbaarheid en stabiliteit van het hele systeem aanzienlijk verhoogd. Dankzij het gebruik van apparatuur van Siemens worden technologische processen nu op een consistente manier gecontroleerd, met een minimaal risico op storingen. '


„Als onderdeel van de modernisering hebben specialisten van ATER Logic een uitgebreide vervanging en uitbreiding van de besturingsinfrastructuur uitgevoerd. Het voorheen verspreide systeem, gebaseerd op meerdere computers en inconsistente oplossingen, werd vervangen door één moderne, redundante installatie. Deze oplossing zorgt voor een continue werking van het systeem, zelfs in het geval van een storing in de controller, een hoger niveau van procesveiligheid en een aanzienlijk lager risico op ongeplande downtime, wat zich vertaalt in een grotere stabiliteit en efficiëntie van de hele installatie. Alle technologische faciliteiten zijn verbonden met één supervisiecentrum. Als gevolg hiervan is de werking van de installatie eenvoudiger geworden, is het risico op menselijke fouten verminderd en zijn de diagnose van storingen en de reactie op bedreigingen veel sneller,”
- evalueert Sławomir Kalita, verkoopmanager bij Siemens Polen.

Een ander belangrijk onderdeel van de implementatie was de verandering in de logica voor de regeling van de beluchting.

„Vóór de modernisering was het systeem onnauwkeurig en instabiel — de technologische parameters weken vaak af van de procesvereisten en de blowers en kleppen werkten inefficiënt, wat resulteerde in een hoog energieverbruik. Dankzij de implementatie van nieuwe regelalgoritmen hebben we het zuurstofgehalte gestabiliseerd, een dynamische blowerregeling geïntroduceerd en automatische regeling van de beluchtingskleppen mogelijk gemaakt. Dankzij ons werk is een soepele en nauwkeurige regeling van het beluchtingssysteem nu mogelijk,”
- benadrukt Tomasz Prusinowski, CEO van ATER Logic, de integrator die verantwoordelijk is voor de implementatie.


Het derde gebied waarop de modernisering betrekking had, betrof de verbetering van de operationele veiligheid. De systemen die voorheen niet compatibel waren, verhoogden het risico op storingen, maakten optimalisatie en noodzakelijke aanpassingen onmogelijk, en ontbrak een uitgebreide bewaking van de apparatuur. De implementatie resulteerde in een uniform alarm- en diagnosesysteem, waardoor toezicht op de meeste faciliteiten op afstand mogelijk was. Als gevolg hiervan werken de software en controllers nu binnen één gestandaardiseerde omgeving. De uitvaltijd en reparatiekosten zijn verlaagd, de betrouwbaarheid van de apparatuur is verbeterd en de operationele veiligheid is aanzienlijk verbeterd.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 5-2

Als onderdeel van de geplande werkzaamheden werd een industrieel netwerk geleverd en in bedrijf gesteld, en werden geleidelijk gespecialiseerde schakelkasten geleverd.

Effecten van de modernisering van het besturingsalgoritme

Als onderdeel van de modernisering zijn controllers van verschillende fabrikanten vervangen door redundante Siemens SIMATIC S7‑1500H-controllers die de hele faciliteit beheren. Bovendien is een Er is een technisch werkstation geleverd dat is uitgerust met TIA Portal-software en in opdracht gegeven. Dit werkstation maakt volledige werking van de hoofdcontroller mogelijk, analyse van de prestaties van algoritmen en de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de besturingslogica voor de hele locatie.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 6-1

Het voorheen verspreide systeem, gebaseerd op meerdere computers en inconsistente oplossingen, werd vervangen door één moderne, redundante opstelling, gebouwd op de SIMATIC S7-100-controller.

„Voorheen was het moeilijk om wijzigingen in de algoritmen door te voeren — er waren geen technische hulpmiddelen zoals TIA Portal, en elk onderdeel van het besturingssysteem werkte in een aparte omgeving. De nieuwe architectuur biedt volledige controle, ontwikkelingscapaciteiten en de mogelijkheid om een consistent controlesysteem te handhaven,”
- merkt Tomasz Prusinowski op.


Naast de vervanging van het besturingsalgoritme werd ook de volledige controlelaag verenigd. Dankzij de TIA Portal-software werd gestandaardiseerde besturingslogica geïmplementeerd voor de hele faciliteit. Dit maakte het mogelijk om één samenhangend systeem in te voeren. Alle technologische eenheden hebben nu een uniforme interface, alarmen, besturingsstructuur en gegevensarchivering. Als gevolg hiervan werkt de operator efficiënter, reageert hij sneller op afwijkingen en maakt de volledige procesgeschiedenis een grondige optimalisatieanalyse mogelijk.

De belangrijkste innovatie in het besturingssysteem was de implementatie van een fuzzy logic controller. Het analyseert tegelijkertijd meerdere procesparameters, waaronder zuurstofconcentratie, organische belasting, afvalwaterstroom, slibconcentratie, de toestand van het actieve slib en de belasting op de biologische kamers. Op basis van deze gegevens wordt het optimale zuurstofverbruik bepaald. De controller regelt soepel de ventilatoren, luchtkleppen en de luchtverdeling tussen de biologische zones.

„In tegenstelling tot het vorige systeem reageert de controller niet binair aan/uit, maar anticipeert hij op en past zich aan procesveranderingen aan. Het zorgt voor een stabiel zuurstofgehalte, zelfs onder snel veranderende omstandigheden,”
- benadrukt Tomasz Prusinowski.

Belangrijkste voordelen van de modernisering

Als onderdeel van de modernisering werd alle apparatuur die verantwoordelijk is voor het toezicht op technologische processen volledig vervangen.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe infrastructuur was de toevoeging van een serverkast met twee redundante Siemens S7‑1500H-controllers en een computersysteem met hoge beschikbaarheid.
Deze oplossing zorgt voor een continue werking van het besturingssysteem — in het geval dat een controller uitvalt, neemt de andere onmiddellijk zijn functies over, zonder dat dit gevolgen heeft voor de lopende controleprocessen.

De unificatie van de gebruikersinterface in de hele faciliteit, de centralisatie van de archivering van procesgegevens en de implementatie van een technisch werkstation hebben de betrouwbaarheid, transparantie en analytische mogelijkheden van het besturingssysteem aanzienlijk verbeterd. Deze maatregelen hebben ook de bediening en het technisch onderhoud vereenvoudigd.

De vervanging van de hardware door ATER Logic was bedoeld om een hoge betrouwbaarheid en een ononderbroken werking van het systeem te garanderen. De modernisering was grotendeels gebaseerd op hardware- en softwareoplossingen van Siemens. Redundante PLC-controllers minimaliseren het risico op downtime, terwijl De voedingen en UPS-modules van SITOP zorgen ervoor dat het systeem blijft werken, zelfs in het geval van een stroomstoring. Met dank aan Distributed ET200SP I/O-stations en het nieuwe communicatienetwerk, het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid en geïntegreerd met extra apparaten. Ondertussen beschermen de geïmplementeerde beveiligingsapparaten operators en apparatuur tegen storingen en spanningspieken, en de nieuwe communicatie-infrastructuur en het rapportagesysteem van SQL Server Reporting Services maken een snellere werking en efficiënte creatie van procesanalyses en -rapporten mogelijk.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 11

De implementatie van een technisch werkstation op basis van TIA Portal heeft de betrouwbaarheid van het besturingssysteem verbeterd en de bediening en het technisch onderhoud vereenvoudigd.

Siemens speelde een belangrijke rol in de modernisering van het besturings- en communicatiesysteem door zowel technische ondersteuning als de levering van automatiseringsoplossingen te bieden. Het bedrijf was projectpartner en adviseerde over de systeemarchitectuur en de selectie van optimale componenten.
Lukasz Kurzyna, CEO, PwIK en Suwalkach Sp. z o.o.
CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-1

De voedingen en UPS-modules van SITOP zorgen ervoor dat het systeem blijft werken, zelfs in het geval van een stroomstoring.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-2

Dankzij de gedistribueerde I/O-stations van de ET200SP en het nieuwe communicatienetwerk kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid en geïntegreerd met extra apparaten.

Als resultaat van de implementatie is gezorgd voor een uniforme gebruikersinterface in alle faciliteiten, waardoor bediening, diagnose en bewaking aanzienlijk eenvoudiger zijn geworden. Een belangrijk element dat de bruikbaarheid verhoogde, was ook de verbetering en automatisering van het zuiveringsproces op biologisch gebied.
De modernisering van de regelalgoritmen voor de blowers en kleppen maakte het mogelijk om het zuurstofgehalte in de biologische kamers te stabiliseren en het energieverbruik te optimaliseren.

„Beluchting is doorgaans verantwoordelijk voor 50-60% van de bedrijfskosten van een zuiveringsinstallatie. Daarom heeft de verbetering van deze processen de efficiëntie van de installatie aanzienlijk verhoogd en aanzienlijke energiebesparingen opgeleverd voor de werking ervan,”
- benadrukt Tomasz Prusinowski van ATER Logic

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 15-01

Het uitgevoerde werk heeft zich vertaald in een nog beter vermogen om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van Suwalki en de omliggende gebieden.

De modernisering heeft het mogelijk gemaakt om alle faciliteiten in realtime vanaf één werkstation te monitoren, fouten sneller op te sporen en op te lossen, en de installatie op afstand te kunnen volgen. Het heeft PwIK Suwalki ook nieuwe mogelijkheden geboden op het gebied van geautomatiseerd toezicht, autonome werking en de implementatie van intelligente controlestrategieën.


„Een belangrijk doel van de implementatie was ook om de zuiveringsinstallatie klaar te maken voor toekomstige upgrades. Dankzij de uitstekende samenwerking tussen de klant, de integrator en de technologieleverancier hebben we de voorwaarden gecreëerd voor een verdere uitbreiding van de automatisering in de toekomst. We hebben gezorgd voor een betere integratie met andere systemen in de faciliteit, zoals slibbeheer, de biogasinstallatie en ontvangststations,”
- legt Sławomir Kalita van Siemens uit.

De modernisering heeft onze faciliteit in het tijdperk van intelligent, autonoom hulpbronnenbeheer gebracht. Dit alles zal zich vertalen in een nog betere verwezenlijking van onze doelstellingen, een verbeterde betrouwbaarheid van het systeem, merkbare energiebesparingen en vooral de mogelijkheid om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van Suwalki en de omliggende gebieden.
Andrzej Maziarz, PwIK Suwalki