Skip to main content

TARUS: snelheid en digitale transformatie

Gevoed door visionair denken en vindingrijkheid blijft TARUS de leider op het gebied van oplossingen voor auto-ontwerpstudio’s. Om hun marktdominantie te behouden en te voldoen aan de toenemende vraag van klanten, moesten de eigenaren van TARUS, de broers Dave en Doug Greig, de capaciteiten van hun kleifreesmachines naar een hoger niveau tillen en verbeteren.

TARUS-leiders begeleiden bij innovatie

Uitvindingen en innovatie zijn de levensader van het familiebedrijf TARUS, de enige in de Verenigde Staten gevestigde fabrikant van kleifreesmachines voor voertuigontwerp. In 1984 veranderde het in Sterling Heights, Michigan gevestigde bedrijf de automobielindustrie volledig toen het de wereld kennis liet maken met zijn uitvinding, de Claymill.

TARUS nam later de innovatieve, revolutionaire machinebesturing SINUMERIK ONE van Siemens over. Met volledige frees- en scanmogelijkheden voor het vormgeven van conceptvoertuigontwerpen zette deze baanbrekende CNC-freesmachine de toon en een hoge lat voor de verwachtingen voor TARUS, die zijn leiders tot op de dag van vandaag begeleidt.

De beslissing om gebruik te maken van het SINUMERIK ONE-platform van Siemens heeft TARUS een nieuwe weg ingeslagen die past bij de toonaangevende reputatie van het bedrijf en de weg vrijmaakt voor verdere innovaties in de komende jaren.

Twee mannen, Brad Kleinow en Dave Greig, staan naast elkaar, glimlachen en kijken naar de camera.

Succes boeken in innovatie

TARUS werd in 1969 opgericht in de garage van familiepatriarch Douglas J. Greig in Warren, Michigan, Verenigde Staten. In de jaren zeventig vestigde TARUS zijn reputatie als innovator.
TARUS bouwde besturingen en machines met unieke functies die anderen al snel overnamen. In 1980 introduceerde TARUS zijn eigen CNC-besturing. Een jaar later bracht het een machine van de volgende generatie uit met een bediening met een unieke grafische gebruikersinterface. De besturing van deze machine, genaamd de TPI 8100 CNC, had onder meer 3D-graphics en aangedreven hogesnelheidscontourfrezen voor matrijs- en matrijzenmakers.

Uitgerust met deze interne, veelgevraagde besturing en de opvolgers ervan waren de door TARUS gebouwde machines snel, soepel, nauwkeurig en betrouwbaar. Klanten waren dol op het uiterlijk van de interface en de betrouwbare, herhaalbare resultaten van de machine. In 1984 werkten TARUS en General Motors samen om een draagbare kleifreesmachine te ontwikkelen, 's werelds eerste speciaal gebouwde industriële kleifreesmachine. De TARUS Claymill werd al snel de standaard voor de automobielindustrie. Deze machines malen klei, dicht schuim en polyurethaan voor ontwerp- en oppervlaktecontrolemodellen voor toekomstige voertuigontwerpen.

Naarmate het succes meer succes opleverde, was TARUS de daaropvolgende decennia wereldleider op het gebied van oplossingen voor auto-ontwerpstudio’s. Nu de auto-industrie evolueerde om elektrische voertuigen te integreren en de concurrentie toenam, heeft TARUS opnieuw een sprong voorwaarts gemaakt. Om de mogelijkheden van zijn toonaangevende grafische gebruikersinterface verder te verbeteren, koos TARUS voor de SINUMERIK ONE-besturing, waarbij betrouwbaarheid en prestaties werden gecombineerd met de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de TARUS Claymill CNC.

"SINUMERIK ONE kwam op het juiste moment", aldus Dave Greig. "We waren op zoek naar een wijziging die zou zorgen voor betere prestaties en tegelijkertijd onze grafische gebruikersinterface ontworpen zou kunnen houden voor kleimodelleerders. Dat geeft ons een voorsprong. Met de Siemens-besturing die onze machines aandrijft, kunnen modelbouwers dingen doen die ze voorheen nooit hadden kunnen doen."

Een versnelling hoger schakelen

Timing was cruciaal voor de samenwerking tussen TARUS en Siemens
Scott Doyle van Electro-Matic, de betrouwbare leverancier van oplossingen en technologiepartner van TARUS, kende de behoeften van zijn klant.

"Ik begrijp precies wat TARUS doet en wat de superieure bewegingscontrole is, veel van wat TARUS aan het doen was, was precies wat Siemens deed", zegt Doyle, vicepresident OEM-verkoop bij Electro-Matic. "De kans was overduidelijk."

Doyle heeft Doug en Dave kennis laten maken met de technologie van Siemens, waarbij hij ervan overtuigd was dat de SINUMERIK ONE met meerdere technologieën de prestaties van TARUS-machines zou kunnen verbeteren met behoud van de belangrijkste grafische gebruikersinterface van het bedrijf.

Klanten die de TARUS Claymill gebruiken voor hun levensgrote automodellen zijn "extatisch", voegde Dave eraan toe. "Het is stevig, het werkt veel sneller, het is soepeler, stiller; echt alles. De machines draaien constant en betrouwbaar."

Scott Doyle, vicepresident OEM-verkoop bij Electro-Matic Products, heeft Siemens kennis laten maken met TARUS.
We hebben het SINUMERIK ONE-pakket genomen, geïmplementeerd en aangepast voor onze interface. Nu beschikken we over een uiterst krachtige CNC-machinebesturing met onze gebruikersinterface, waar klanten dol op zijn en die zeer gebruiksvriendelijk is.
Doug Grieg, Medeoprichter, TARUS Products, Inc.

Verbetering van de productieprestaties

TARUS en zijn klanten realiseren nu voordelen gedurende de hele productiecyclus, van het instellen en aanpassen van de machine tot de prestaties en verwerkingscapaciteit van de machine.

Het belangrijkste voor Dave, Doug en hun klanten is de vertrouwde uitstraling van de TARUS-bediening. Dit was hun grootste zorg en belangrijkste vraag bij de aanpassing van TARUS-machines aan SINUMERIK ONE. "Het proces heeft ongeveer een jaar geduurd, waarbij medewerkers van Siemens en TARUS hebben samengewerkt, en de resultaten zijn ongeëvenaard in de sector", aldus Doug.

"Niemand heeft de gebruikersinterface zoals wij die hebben met de betrouwbaarheid van SINUMERIK ONE. Dat is de geheime saus", zei hij. "Omdat we al onze eigen software hebben geschreven voor onze eigen controle, hebben we deze twee zaken kunnen laten samenwerken in het voordeel van onze klanten."

Gebruikers ervaren het vertrouwen en de vertrouwdheid van de TARUS-interface, maar met superieure machineprestaties. Oppervlaktekwaliteit, nauwkeurige zaagsneden, cyclustijden en betrouwbaarheid zijn van cruciaal belang voor TARUS en zijn klanten bij het verwerken van de klei in toekomstige automodellen. In feite is het de precisie van de snijgereedschappen die de gewenste oppervlakteafwerkingen produceert en tijdrovend handboetseren overbodig maakt.

Dave zei dat klanten die TARUS-machines gebruiken als uitbreiding van hun eigen ontwerpteams, inderdaad een oppervlak van hogere kwaliteit bereiken dat zelden met de hand hoeft te worden gladgestreken.

Een kleimolen met een soepel snijpad voor een efficiënte verwerking van klei.

De 5-assige kinematica van de SINUMERIK ONE-besturing maakt vloeiende en zeer nauwkeurige snijpaden bij hoge snelheid mogelijk

Onze machines snijden nu zo precies dat nabewerking niet nodig is, wat kostbare tijd bespaart.
Dave Greig, CEO, TARUS

Snellere cyclustijden

"Alleen al op het gebied van verwerkingskracht is SINUMERIK ONE 30% sneller," zegt Chris Grimm, OEM-verkoopaccountmanager bij Siemens. Doyle bevestigt die bewering en heeft de resultaten uit de eerste hand gezien met de interne machines van TARUS. "Hun verwerkingscapaciteit is enorm toegenomen", zei hij.

Klanten besparen nog meer tijd tijdens de ontwerp- en freesfase van de automodellen, omdat de TARUS-software wijzigingen in een handomdraai mogelijk maakt.

Doug legt uit: "Met onze software hebben klanten een keuze. Ze kunnen een automodel frezen, en als ze een klein detail willen aanpassen, kunnen ze het met de hand boetseren en vervolgens opmeten. Ze kunnen het scannen met hun scansysteem en vervolgens aan de andere kant van het model frezen. Of ze kunnen het terugsturen naar hun CAD-systeem, zodat ze de wijziging hebben gearchiveerd. Soms besluiten ze om de wijziging direct met de machine aan te brengen.

Ze overleggen met de ontwerper of 3D-modelleur, die een wijziging aanbrengt in het programma, waarna ze teruggaan en het bewerken. Er is veel geven en nemen bij het boetseren van klei. Onze controles maken dit mogelijk."

Doug benadrukte ook betrouwbaarheid als een belangrijk voordeel voor de klant. Betrouwbaarheid betekent minder uitvaltijd, wat de output verhoogt, zei hij, en hij noemde SINUMERIK ONE "een van de betrouwbaarste ter wereld".

"De SINUMERIK ONE heeft de betrouwbaarheid aanzienlijk verbeterd in vergelijking met onze vorige oplossing. Betrouwbaarheid vertaalt zich in een hogere productiviteit voor de klant, lagere garantiekosten voor TARUS en meer vertrouwen bij de verkoop van deze machines aan nieuwe en bestaande klanten."

SINUMERIK ONE is bijzonder nuttig tijdens de installatie en implementatie van de machine, zei Doug. Met behulp van een proces dat hij "klonen" noemt, kan het TARUS-team één machine programmeren en deze op meerdere machines repliceren.

"We nemen de instellingen van het ene apparaat over en zetten ze op het volgende apparaat, zetten het aan en het werkt", zei hij. "Elke machine werkt precies hetzelfde als de machine die we net hebben gebouwd."

Chris Grimm, accountmanager bij Siemens Machine Tool Systems, met Dave Greig, CEO van TARUS.

Zorgen voor een productieve toekomst

Hoewel Dave en Doug gefocust zijn op het hier en nu en zorgen voor onmiddellijke resultaten, zowel intern als voor hun klanten, denken ze ook aan de lange termijn. Dat is nog een reden waarom de broers het prettig vonden om over te schakelen van een interne besturing.

Als relatief nieuwe innovatie die voortbouwt op een lange geschiedenis van succes, zal Siemens SINUMERIK ONE nog vele decennia ondersteund worden. TARUS en zijn klanten zullen geen problemen hebben met het verkrijgen van nieuwe onderdelen of klantenservice, zowel van Electro-Matic als van Siemens.

"De beschikbaarheid van vervangende onderdelen voor de komende jaren, dat is een groot probleem", aldus Doug. "Als de onderdelen binnenkomen, weten we dat ze zullen werken. Ze zijn plug-and-play, en Siemens onderhoudt ook de toeleveringsketen."

Klantondersteuning is een samenwerking tussen Electro-Matic en Siemens. Electro-Matic heeft interne applicatietechnici die TARUS kunnen bezoeken en productondersteuning kunnen bieden tot op zekere hoogte, voordat ze de ondersteuning inschakelen van de plaatselijke applicatietechnicus van Siemens, zei Doyle.

Samenwerkingspartners Scott Doyle, Brian McMinn, Dave Greig, Brad Kleinow en Chris Grimm.

Als proefklant was TARUS een van de eerste Amerikaanse machinebouwers die gebruikmaakte van de kracht en mogelijkheden van SINUMERIK ONE. Dat gaf het bedrijf een vliegende start op de markt, en sindsdien heeft het zijn voet op het gas gehouden.

"Onze concurrenten hebben zoiets niet", aldus Doug.

"Als u onze machines van bot tot bot vergelijkt met al het andere dat er is, komt het niet eens in de buurt. Alle anderen maken wat we 30 jaar geleden hebben gemaakt", voegde Dave eraan toe. "Dat is het verschil."

Hoe nuttig de overstap naar SINUMERIK ONE ook is geweest voor TARUS, er is ruimte voor meer groei. Het controlepakket bevat functies en opties die TARUS nog maar net heeft onderzocht, en opties die bijzonder geschikt zijn voor andere markten, zoals de lucht- en ruimtevaart. Doug heeft al nagedacht over uitbreiding naar de productie van CNC-machines voor klanten die onderdelen maken voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Ongeacht de markt kunnen functies van SINUMERIK ONE, zoals de digital twin, een rol spelen. De digital twin is een virtuele weergave van een fysieke machine of proces die wordt gebruikt om de prestatiekenmerken van de fysieke tegenhanger te begrijpen en te voorspellen. Digitale tweelingen worden gedurende de hele levenscyclus gebruikt om het product en het productiesysteem te simuleren, te voorspellen en te optimaliseren voordat wordt geïnvesteerd in fysieke prototypes en bedrijfsmiddelen.


"Het is een krachtige optie om de digital twin en de draaiende onderdelen vrijwel eerst te gebruiken voordat u ze daadwerkelijk op de machine plaatst, zodat klanten nauwkeurige offertes kunnen krijgen voor hoe lang het kan duren voordat een matrijs is gemaakt", zegt Brian McMinn, business segment manager van Machine Tool Systems bij Siemens. "De digital twin biedt ook voordelen op het gebied van training. TARUS kan klanten virtueel trainen voordat de machine zelfs maar op hun locatie aankomt."

De mogelijkheden zijn aantrekkelijk voor Doug, vooral wat betreft de manier waarop TARUS zijn klanten ondersteunt. "100% bewaking en reparatie van de machine op afstand is volledig mogelijk", zei hij.

In de wetenschap dat TARUS wil dat de besturing een van de onderscheidende factoren is voor zijn machines, ziet McMinn software-efficiënties in het verschiet die kunnen helpen de productie te verbeteren.
"TARUS kijkt altijd naar verschillende functies, softwarelicenties en compilatiecycli om meer productiviteit uit de hand te houden", zei hij.
De betrouwbaarheid van SINUMERIK ONE geeft de leden van het TARUS-team de vrijheid om verbeteringen en door klanten gevraagde aanpassingen door te voeren, omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de technologie die de prestaties van de machine bepaalt.

"Nu is TARUS vrij om andere functies te ontwikkelen die interessanter en relevanter zijn voor onze klanten", aldus Doug. "Zoals het verbeteren van de grafische gebruikersinterface of het optimaliseren van het CAM-systeem dat de gebruikersinterface programmeert."

Maar voorlopig weet Doug dat de beslissing die hij en zijn broer jaren geleden hebben genomen, vandaag zijn vruchten afwerpt voor TARUS en zijn klanten.

"Net zoals dynamische ontwerpen voor nieuwe auto's worden bedacht en gerealiseerd, zijn TARUS en Siemens bezig met het opnieuw uitvinden en innoveren van machines, besturingen en processen die helpen om visies te realiseren", zei hij. "Dit is echt een opwindende tijd voor de productie."

Begin uw reis