Skip to main content

Maak je klaar om op te stijgen

Siemens SINUMERIK ONE houdt NWI Aerostructures, een fabrikant van complexe structurele vleugelcomponenten, in de voorhoede van een snel veranderende industrie. Bekijk hoe we de uitbreiding van dit groeiende bedrijf naar nieuwe markten ondersteunen.

In de voorhoede van de ruimtevaartrevolutie

Met meer dan 50 jaar expertise ondersteunt NWI toonaangevende OEM's die commerciële, zakelijke en algemene luchtvaartvliegtuigen produceren en NWI is snel aan het groeien. De omzet steeg met 36% tussen 2022 en 2023 en nog eens 15% tussen 2023 en 2024.

NWI verkoopt haar capaciteiten nu in militaire luchtvaartstructuren, ruimtelanceervoertuigen en scheepsbouw. Siemens is er om hen te helpen voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie.

Siemens levert productiviteit voor NWI Aerostructures

Teamleden van Siemens, NWI Aerostructures en Five Machining Systems staan voor vleugelcomponenten.

Voldoen aan de eisen van een stijgende productie

NWI Aerostructures is gespecialiseerd in de productie van enkele van de langste buitenbeplatingen, dwarsliggers en langsliggers in de branche. Dankzij de ultramoderne 5-assige bewerkingstechnologie kan het NWI-team grote, monolithische, complexe componenten produceren.

De kerncompetenties van deze stille krachtpatser zijn onder andere:

  • Precisiebewerking van lange en grote vliegtuigonderdelen, met inbegrip van autoclaaf-verouderingsverharding
  • Grootschalige verwerking
  • Geautomatiseerde bevestiging van structurele onderdelen
  • Geïntegreerde assemblage van belangrijke ruimtevaartstructuren

Het bedrijf heeft strategische investeringen gedaan in geavanceerde bewerkingsapparatuur voor lange stukken om te voldoen aan de eisen van stijgende productiesnelheden en hoogwaardige oppervlakteafwerkingen, waarbij sinds 2021 tien extra spindels zijn toegevoegd.

Vertrouwd door topnamen in de lucht- en ruimtevaart

NWI evolueert voortdurend om vooraanstaande luchtvaartbedrijven de beste producten aan te bieden. "We hebben de afgelopen 80 jaar vleugel- en staartvlakassemblages geproduceerd en detailonderdelen zoals buitenbeplatingen, langsliggers en andere componenten geproduceerd. De precisie, de oppervlakteafwerking en de snelheid waarmee we ze vandaag produceren zijn aanzienlijk anders dan 20 jaar geleden", legt Steve Freeman, manager voor CNC-programmering, uit.

Nu het vliegverkeer blijft groeien, krijgt NWI Aerostructures steeds meer bestellingen voor meer onderdelen en moest het zijn bewerkingsmogelijkheden standaardiseren om deze kans te benutten. Na het verkennen van nieuwe apparatuur stelde het NWI-team vast dat omgebouwde portaalmachines uit Cincinnati, met SINUMERIK ONE CNC-besturingen van Siemens, de beste optie waren om te voldoen aan de groeiende en evoluerende eisen van hun klanten.

Een portaalmachine met meerdere spindels bij NWI Aerostructures.
Een logo voor Fives, een bedrijf, met een magenta-wit kleurenschema en een gestileerde letter

Een efficiënte en kosteneffectieve oplossing

"We hebben gekeken naar nieuwe apparatuur", zegt Pfeffer, "maar met de solide basis van de machines waarmee we een solide geschiedenis van ervaring hebben, is het efficiënter en kosteneffectiever om ze te renoveren voor de behoeften van vandaag. We doen de mechanische renovatiewerkzaamheden, passen de uitlijning aan en voegen daar onze gereedschappen en systemen voor het verzamelen van chips aan toe. Onze kapitaalinvestering en doorlooptijd bedragen ongeveer een derde van wat nieuwe apparatuur zou zijn."

Als OEM van de NWI-machines begrijpt Fives Machining Systems de vloot als geen ander bedrijf. Het is een groot voordeel dat Fives regelmatig onderhoud uitvoert aan de apparatuur en dat de OEM deze machines opknapt met de nieuwste bedieningselementen, aandrijvingen, motoren en spindels. SINUMERIK ONE van Siemens is een integraal onderdeel van dit proces.

Succesvolle machines nieuw leven inblazen

Fives heeft verschillende machines gerenoveerd bij NWI, waarvan sommige meer dan 30 jaar succesvol dienst hebben gedaan. Elke machine werd oorspronkelijk geproduceerd tussen 1985 en 1998 en heeft een renovatieproces in meerdere fasen ondergaan. De kern van elke succesvolle vernieuwing is dat Fives vertrouwt op Siemens' beheersing van 5-assige CNC-besturing met ons SINUMERIK ONE-systeem.

"Overstappen op SINUMERIK ONE kan resulteren in een verhoging van de productiviteit met 30% voor 5-assige bewerking. Voor 3-assige machines kun je 20% snellere resultaten behalen", zegt Robert Stiefel, hoofd van Siemens Aerospace Vertical Market.

Na de installatie wordt het nieuwe controlepakket in gebruik genomen en getest om ervoor te zorgen dat het de gewenste operationele prestatieniveaus levert. Fives biedt ook gespecialiseerde opleidingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn klanten het meeste uit hun nieuwe apparatuur halen.

Een Siemens SINUMERIK ONE MCP- en Powerride 8-machine in een fabrieksomgeving.
Teamleden van Siemens en NWI staan bij een afgewerkte vliegtuigvleugel.

Baanbrekende productiviteitsverhogingen

SINUMERIK ONE is gebaseerd op een architectuur met meerdere kernen en ultramoderne microprocessors, die zorgen voor snellere CNC-cyclustijden. Door samen te werken met onze S7-1500 PLC zorgt de SINUMERIK ONE-besturing voor de beste productiviteit en beveiliging in de branche. "In het geval van NWI is de CNC de grootste technologische verandering. Je krijgt het meeste waar voor je geld door je te concentreren op de aanpassing van de elektronische componenten", zegt Stiefel.

Stiefel legt ook de nadruk op de tijdwinst van een retrofit, die doorgaans slechts 14 tot 16 weken duurt
en downtime beperkt. "De aankoop van een nieuwe machine kan zes maanden tot twee jaar duren", zegt hij. "Met een retrofit gericht op een nieuw besturingssysteem bespaar je niet alleen geld, maar bespaar je ook tijd en profiteer je van meetbare productiviteitsverbeteringen.”

Een stapje hoger met SINUMERIK ONE

Medewerkers van NWI vinden de digitale SINUMERIK ONE-bediening vertrouwd. De mogelijkheden zijn vergelijkbaar met die van hun vorige gereedschap, maar dan lichtjaren vooruit wat betreft prestaties, waarbij maximale bewerkingssnelheden worden bereikt en de baanprecisie wordt verbeterd. "Iedereen die een Siemens SINUMERIK ONE aanraakt, staat versteld van de verwerkingssnelheid", zegt Jacob Benton, productie-ingenieur bij NWI.

Naast het verbeteren van het rendement en de productiviteit van eerste onderdelen, verbetert de aanpassing ook de gebruikerservaring, waarbij wordt geprofiteerd van de bestaande synergie tussen de machines en de vaardigheden van het team. "Door bij Siemens CNC's te blijven, zijn we consistent gebleven", zegt Benton. "Standaardisatie in de hele fabriek is erg belangrijk voor NWI. Dit vermindert de opleidingsvereisten, verbetert de flexibiliteit en standaardiseert het onderhoud en de reparatie van onderdelen."

Een touchscreen-interface voor het SINUMERIK ONE-systeem van Siemens, met verschillende pictogrammen en een menubalk.
Een werknemer kijkt naar een computer waarop de gebruikersinterface van SINUMERIK ONE wordt weergegeven.

Een model om de productie te maximaliseren

Met zijn digital twin biedt SINUMERIK ONE een basis voor toekomstgerichte productie met gereedschapsmachines. "Met behulp van de digital twin krijg je een exact voorbeeld van hoe het programma op de machine zal werken, nog voordat je de eerste versie op de echte machine maakt", zegt Robert Varney, technisch directeur voor de aftermarket van Fives.

Geavanceerde cyberbeveiligingsfuncties van SINUMERIK ONE, ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor overheidscontracten, zijn ook belangrijk voor NWI en haar klanten.

Het upgraden van nog steeds levensvatbare apparatuur met de geavanceerde prestaties van SINUMERIK ONE is een model voor alle bedrijven die hun productie willen maximaliseren. Siemens verbetert de productie in de lucht- en ruimtevaartsector op manieren die economisch, dupliceerbaar en duurzaam zijn, en SINUMERIK ONE zorgt ervoor dat NWI aan de top blijft van hun bewerkingsniche.

Nu de baanbrekende SINUMERIK ONE zijn Cincinnati-portaalmachines met 10.000 rpm aandrijft, zal NWI nog efficiënter zijn en het bedrijf helpen zijn waarde voor klanten te verhogen door zich te concentreren op innovatie.
Gregory Mihalovich, Technisch verkoopmanager, Vijf bewerkingssystemen

Begin uw reis