De opkomende industriële metaversum en de gevolgen daarvan
Lees meer over de industriële wereld en hoe deze een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop we werken, leven, bouwen en produceren.
Een opvallend ontwerp met een gemengde vleugelbehuizing, uitgebreid gebruik van lichtgewicht koolstofcomposieten en een innovatieve „Diamond” laadruimte: vliegtuigen van Natilus zullen wereldwijd een revolutie teweegbrengen in de toeleveringsketens. Want vergeleken met traditionele buizen- en vleugelvliegtuigen zullen de vliegtuigen van Natilus 1,5 keer meer vracht per vlucht kunnen vervoeren en tegelijkertijd het brandstofverbruik met 50% kunnen verminderen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van duurzame luchtvracht. Maar dat is nog maar het begin, want Natilus heeft zijn vliegtuigen zo ontworpen dat ze compatibel zijn met duurzame vliegtuigbrandstoffen en toekomstige waterstofaandrijving. Het ontwerpen van vliegtuigen zoals deze is natuurlijk een uitdaging, aangezien Natilus baanbrekend is in luchtvaart. Het ruimtevaartbedrijf gevestigd in San Diego, Californië, heeft zijn ontwikkelingsprocessen aanzienlijk versneld door gebruik te maken van elementen in de Xcelerator van Siemens portfolio van industriële software, zoals NX en Teamcenter. Als gevolg hiervan konden de ingenieurs van Natilus de tijd die nodig was om hun eerste prototype te bouwen halveren. „Ons werk met Siemens en onze adoptie van het Siemens Xcelerator-portfolio stellen ons in staat om de snelheid te bereiken waarmee innovatie moet plaatsvinden — en dat helpt ons om flexibel, flexibel en reactief te blijven”, zegt Aleksey Matyushev, CEO en mede-oprichter van Natilus.
Natilus is ook een early adopter van NX Immersive Designer. In combinatie met de nieuwe Op het hoofd gemonteerd beeldscherm van Sony XR, deze meeslepende technische oplossing maakt gebruik van augmented reality om ingenieurs nauwkeurige 3D-interactie met hun ontwerpen mogelijk te maken. Ze hebben toegang tot hun plannen en kunnen eraan werken in hun context op een volledig meeslepend, oneindig canvas — waar de digitale wereld niet meer te onderscheiden is van de echte wereld. De combinatie van NX Immersive Designer en Sony XR Head Mounted Display combineert de echte en digitale wereld. Met dit technologieduo brengt Siemens meeslepende techniek naar de Industrial Metaverse. Klanten zoals Natilus kunnen nu hun Digital Twin in een meeslepende, interactieve omgeving — ze zien niet alleen hun ontwerp, maar ervaren ze het ook op grote schaal op een geheel nieuwe manier. Aleksey Matyushev herinnert zich de eerste keer dat hij de headset gebruikte om een groot vliegtuig van 85 voet te bekijken in de Natilus-hangar, wat hij en zijn collega's tot dan toe alleen kenden uit hun 2D CAD-bestanden: „De wow-factor was enorm. Het was de eerste keer dat we ooit de omvang zagen van wat we aan het bouwen zijn.”
De wow-factor was enorm. Het was de eerste keer dat we ooit de omvang zagen van wat we aan het bouwen zijn.
Een grote impact is dat de ontwerpteams een beter inzicht krijgen in het werk van elke discipline, wat de basis is voor een meer collaboratieve benadering van productengineering — dat wil zeggen, de stukken op een meer zinvolle, samenhangende manier in elkaar zetten. Een voorbeeld hiervan is het vinden van de meest optimale paden voor kabelgeleiding. Uiteindelijk helpt een beter ontwerp om dure veranderingen op de fabrieksvloer te voorkomen.
Het Natilus-team heeft ook NX Immersive Designer en Sony XR Head Mounted Display gebruikt om investeerders en klanten de omvang, diepte en complexiteit te laten zien van wat ze bouwen. De technologie is zeer draagbaar — er is alleen een laptop en een headset voor nodig — zodat de meeslepende ervaring naar elke locatie van het publiek kan worden gebracht.
Natuurlijk is er die wow-factor die Aleksey Matyushev en zijn team willen overbrengen door de fysieke omvang van hun vliegtuig in de virtuele wereld te presenteren. Maar praktisch gezien maakt de oplossing het gemakkelijker om vragen te beantwoorden, zegt hij: „Stel dat een klant meer wil weten over de vrachtsectie. In plaats van in CAD door de slides te bladeren, kunnen we de headset meenemen en zelfs laten zien hoe containerdozen in de laadruimte kunnen worden verplaatst.” Daarnaast kan hij investeerders een rondleiding geven door de fabriek en productielijn van Natilus in San Diego, ook volledig virtueel. De technologie helpt om gesprekken energiek te houden en omzet te genereren.
Dit project is een uitstekend voorbeeld van hoe innovators en pioniers Siemens Xcelerator gebruiken om een duurzamere luchtvaartindustrie op te bouwen.
Software uit het Siemens Xcelerator-portfolio is van cruciaal belang voor het baanbrekende vliegtuig met gemengde vleugelcarrosserie van Natilus, dat het luchtruim opnieuw zal definiëren. Voor Siemens is het een ereteken om gekozen te worden als betrouwbare partner om Natilus te helpen zijn missie te bereiken om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde luchtvrachtindustrie. „We kijken ernaar uit om met het team samen te werken om hun innovatieve nieuwe vliegtuigen op de markt te brengen”, zegt Todd Tuthill, vicepresident voor Luchtvaart en Defensie, Siemens Digital Industries Software. „Dit project is een uitstekend voorbeeld van hoe innovators en pioniers Siemens Xcelerator gebruiken om een duurzamere luchtvaartindustrie op te bouwen.”
augustus 2024
Neem contact op: Ben Widdowson
Natilus werd in 2016 mede opgericht door Aleksey Matyushev en Anatoly Star om de vrachtvervoersector te commercialiseren door middel van innovatie en geavanceerde technologie. De missie van het bedrijf is luchtvracht efficiënter te maken door de operationele kosten met 60% te verlagen en tegelijkertijd het vrachtvolume per vlucht te verhogen, ook met 60%. Het effect is een vermindering van de CO2-uitstoot met 50%. Lagere luchtvrachtkosten met een kleinere ecologische voetafdruk zullen waarschijnlijk de voedselkosten verlagen, de barrières in de grensoverschrijdende handel wegnemen en helpen gebieden met een lage infrastructuur te verbinden met de rest van de wereld.
Het technisch gedreven team van gepassioneerde experts heeft gewerkt aan meer dan 25 vliegtuigprogramma's voor de commerciële, militaire en algemene luchtvaart. Natilus wordt gesteund door toonaangevende investeerders en werkt samen met vooraanstaande luchtvaartmaatschappijen en leveranciers.
Natilus

Word snel en schaalbaar een digitale onderneming met Siemens Xcelerator om de digitale transformatie het hoofd te bieden.