SUSTAIRA op de Siemens Xcelerator Marketplace
Meer informatie over het Siemens Xcelerator-portfolio van SUSTAIRA.

Meer informatie over het Siemens Xcelerator-portfolio van SUSTAIRA.
Het moest pakkend en nieuw zijn, maar op de een of andere manier ook bekend klinken. Een van de lastigste taken waarmee ondernemers worden geconfronteerd wanneer ze een bedrijf oprichten, is het vinden van de juiste naam voor de onderneming. Toen Vincent de la Mar in 2021 op zoek was naar een naam voor zijn start-up, kwamen er steeds weer allerlei analogieën bij hem op. Van één ding was hij zeker: duurzaamheid moest deel uitmaken van het pakket. Nadat hij allerlei ideeën had uitgeprobeerd, vond hij de perfecte combinatie: Sustaira. „Het klinkt als een godin van duurzaamheid.” Dat past: Sustaira, een wereldwijd bedrijf met vestigingen in Boston, Montreal, Rotterdam en Singapore, helpt bedrijven duurzamer te worden door indicatoren zoals de CO2-uitstoot en sociale en reglementaire aspecten samen te voegen, te berekenen en vast te leggen en hen te helpen bij het plannen van een duurzamere toekomst.
En daar is een godin voor nodig? Reken maar, zegt Vincent de la Mar. Duurzaamheid wordt immers een van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen, zo niet de belangrijkste, niet in de laatste plaats als gevolg van steeds strengere wetten en druk van het publiek. De focus verschuift van het tellen van kilo's emissies of afvalcontainers naar het verbeteren van de KPI's voor het milieu en naar sociale duurzaamheid en bestuur. Dergelijke kwesties komen aan bod in wetten zoals de Duitse wet inzake zorgvuldigheidsverplichtingen in toeleveringsketens. Deze wet houdt bedrijven verantwoordelijk voor schendingen van de mensenrechten of voor uitbuiting van arbeidsomstandigheden bij leveranciers in andere landen. Tellen en documenteren is niet langer voldoende. Duurzaamheid moet gepland zijn en diep zijn verankerd in de doelstellingen van een bedrijf.
Bedrijven zijn hiervoor heel verschillend opgezet. Je kunt van alles vinden, van helemaal niets tot handmatig ingevulde Excel-spreadsheets en professionele geautomatiseerde rapportagesystemen. In dit proces hangt het ervaringsniveau van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid vaak samen met de omvang ervan. Daarom biedt Sustaira niet één product dat aan alle behoeften voldoet. Vincent de la Mar vergelijkt zijn aanbod met een sushirestaurant, waar kleine borden op een lopende band bij de gasten langskomen, en zij kunnen nemen wat hen bevalt. Klanten kunnen bij Sustaira hun eigen individuele menu samenstellen op basis van meer dan 20 verschillende „gerechten” — in dit geval apps met weinig code.
De apps van Sustaira zijn gebaseerd op Mendix. Het bedrijf werd in 2005 in Nederland opgericht en is nu de toonaangevende leverancier van low-code technologie voor de industrie. Vincent de la Mar maakte deel uit van het eerste team van Mendix in 2006 en heeft meer dan 11 jaar lang de Amerikaanse aanwezigheid voor Mendix opgezet.
Met low code kunnen zelfs mensen met weinig programmeerkennis kant-en-klare programmamodules combineren en aanpassen met één muisklik. Vervolgens kunnen ze samen met de IT-afdeling eenvoudige bedrijfsprocessen automatiseren of sneller complexe toepassingen creëren.
Siemens heeft Mendix overgenomen in 2018. Het low-code platform is een elementair onderdeel van het Siemens Xcelerator-portfolio en voldoet aan de groeiende vraag naar snelle digitalisering voor IoT en Industrie 4.0. In totaal maken wereldwijd 300.000 ontwikkelaars apps voor 50 miljoen gebruikers.

Zoals een sushimenu: klanten kunnen bij Sustaira hun eigen individuele menu samenstellen uit meer dan 20 verschillende „gerechten” — in dit geval apps met weinig code.
De meeste nieuwe klanten beginnen met de duurzaamheidsplanner, waarmee ze op speelse wijze maatregelen en hun impact op de CO2-uitstoot kunnen simuleren. In de volgende stap kiezen klanten vaak voor de KPI-app die ze gebruiken om initiatieven bij te houden, zoals de impact van een gratis openbaar vervoerkaart voor medewerkers of een nieuw verwarmingssysteem. De volgende stap is het samenvoegen, verzamelen en rapporteren van Scope 1-, 2- en 3-emissiegegevens op basis van het Greenhouse Gas Protocol, dat via interfaces is verbonden met het ERP-softwaresysteem. De app telt automatisch de bijbehorende CO2-uitstoot bij elkaar op voor alle grondstoffen en goederen die via het bedrijf worden vervoerd. Zodra een bedrijf zijn menu heeft samengesteld, verschijnen de apps op een webinterface, de Launchpad. Hier plant, volgt en evalueert het bedrijf zijn duurzaamheidsindicatoren en -doelstellingen. Van daaruit kunnen nieuwe apps worden toegevoegd of samen worden gecreëerd, zoals openbaarmakingen, scenarioanalyse, aggregatie van leveranciersgegevens en het betrekken van werknemers bij duurzaamheid.
Naast milieucriteria houden onze modules ook rekening met sociale criteria zoals diversiteit, gelijkheid en inclusie en bestuursaspecten.
Maar zijn er niet al heel wat van dergelijke platforms? De la Mar hoort dit bezwaar voortdurend. Zijn antwoord: „Uniek is dat het Sustaira-platform gebaseerd is op flexibele low-code bouwstenen, waardoor co-creatie mogelijk is met klanten zoals California State University en partners zoals Siemens en Capgemini. Vaker wel dan niet, werken we samen met bestaande software en worden we de flexibele duurzaamheidsapp-laag voor de eindgebruikers.” Eén ding is belangrijk voor hem: „Naast milieucriteria houden onze modules ook rekening met sociale criteria zoals diversiteit, gelijkheid en inclusie en bestuursaspecten, zoals naleving van wettelijke randvoorwaarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen — dat is uniek.”
Ongeveer 300 accounts — waaronder Siemens — maken al gebruik van de diensten van Sustaira. Er bestaat een nauwe relatie met Siemens. Sustaira is een partner voor Siemens Xcelerator, het digitaliseringsplatform van Siemens. Klanten kunnen duurzaamheidsplanning combineren met andere digitaliseringsdiensten van Xcelerator op het platform. Een voorbeeld is Castor, een start-up uit Israël. Hun software kan in enkele seconden berekenen of een onderdeel economisch kan worden geproduceerd met behulp van 3D-printen. De la Mar, oprichter van Sustaira, is ook lid van de adviesraad van Siemens Xcelerator, waar hij betrokken is bij de strategische ontwikkeling van het platform. „Siemens is enorm groot en grondig, maar vanwege zijn omvang niet zo flexibel als wij als start-up”, zegt de la Mar. Dit is precies het genie van de Siemens Xcelerator: „Het platform is krachtig en brengt veel partners samen. Net als Sustaira zijn veel leden van het Siemens Xcelerator ecosysteem kleiner en daardoor wendbaar en kunnen ze nieuwe dingen snel in de praktijk brengen.”
Waar bedrijven zich vroeger op slechts één prestatie-indicator concentreerden, namelijk winst, heeft de CO2-boekhouding nog een andere dimensie toegevoegd. Maar daar blijft het niet bij. Sustaira wil met haar menu geleidelijk een holistische kijk op duurzaamheid bieden. Dit heeft in eerste instantie betrekking op andere voor het milieu relevante parameters, zoals waterverbruik of afval, met het duidelijke doel een zo circulair mogelijke economie te bereiken, waarbij alle recyclebare materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten. Biodiversiteit, d.w.z. het behoud van dier- en plantensoorten, zou ook een sleutelparameter kunnen zijn. Meer op de werknemers gericht, zijn diversiteit en inclusie andere aspecten van duurzaamheid.
Vincent de la Mar zegt: „Uiteindelijk moet een ondernemer twee vragen beantwoorden: waar staat mijn bedrijf voor en welk verschil wil ik met mijn acties maken voor de samenleving? Sustaira helpt bij het geven van antwoorden en transparantie.”

Een open digitaal bedrijfsplatform dat samenwerking en innovatie mogelijk maakt via een samengesteld portfolio dat fysieke en digitale werelden combineert en een krachtig ecosysteem van partners die samen kunnen versnellen om uw bedrijfsspecifieke doelen te bereiken.