Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Noors bedrijf maakt van woestijn landbouwgrond

De toekomstige voedselproductie zal in slechts 3-4 decennia sneller zijn dan de afgelopen 500 jaar. Een Noorse innovatie zet woestijnen om in cultuurgrond, die momenteel floreert in parken in de VS en het Midden-Oosten, en binnenkort deel zal uitmaken van het Wereldvoedselprogramma van de VN.

— Elk uur verdwijnen bijna 2.000 voetbalvelden. Twaalf miljoen hectare akkerland verandert in woestijn met een snelheid van 210 kilometer per uur. Dat komt overeen met de afstand tussen Stavanger en Kristiansand, zegt Tor Mæhlum Karlsen, Chief Technology Officer bij Desert Control.

Hij legt uit dat de bovenste laag grond, de laag waarop we lopen en staan, de laag waarin we gewassen verbouwen, steeds dunner wordt. Het verdwijnt van onderaf.

— Uit het zicht, uit het hoofd, zegt Karlsen.

Maar dit kan niet zo blijven. De wereldbevolking groeit en we hebben meer voedsel nodig. Om meer voedsel te produceren hebben we meer water nodig. Zeventig procent van het waterverbruik gaat naar de landbouw, en dat aandeel neemt toe, volgens Desert Control.

Chief Technology Officer Tor Mæhlum Karlsen werkt sinds 2020 bij Desert Control. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Chief Technology Officer Tor Mæhlum Karlsen werkt sinds 2020 bij Desert Control.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Het Garagelaboratorium

De oplossing bestaat. Het is een vloeibare klei, de zogenaamde LNC (vloeibare natuurlijke klei), die wordt geproduceerd door het Noorse bedrijf Desert Control. Na een periode van ontwikkeling en digitalisering van het product en proces is het nu klaar om de technologie op te schalen.

Het idee voor LNC werd halverwege de jaren 2000 geboren en in een garage in Stavanger ontwikkeld door Kristian P. Olesen en zijn zoon Ole Morten Olesen, die nog steeds voor het bedrijf werken. In 2019 hebben de twee een leider van buitenaf binnengehaald en het eerste kapitaal ingezameld om een prototype te bouwen.

Sindsdien is het bedrijf gestaag op weg naar zijn doel toe te werken.

De speciale klei die Desert Control maakt, werkt door deze aan de bovenste laag van de grond toe te voegen, waardoor woestijnzand wordt omgezet in akkerland. Het kan ook worden toegevoegd aan reeds akkerland, waardoor er minder irrigatie nodig is.

Dit is nu getest op verschillende grondsoorten, onder verschillende omstandigheden.

— We hebben veel piloten geleid. Dit leek te mooi om waar te zijn, dus hadden we academische validatie nodig, zegt Karlsen.

We schrijven samen geschiedenis

Achter elk succes schuilt een verhaal dat het waard is om verteld te worden. Leer onze klanten en hun unieke verhalen beter kennen.

De proefprojecten zijn succesvol geweest. Zowel het kleimengsel, de mobiele eenheden die worden gebruikt om klei in het veld te produceren als de distributie van het LNC over grote gebieden zijn grondig getest, en Desert Control is nu klaar om het bedrijf op te schalen.

Om hierin te slagen is niet alleen geavanceerd laboratoriumwerk nodig, maar ook hoogtechnologische oplossingen.

— Parallel aan alle praktische zaken die worden gedaan, gebeurt er veel digitaal. We verzamelen gegevens van verschillende sensoren in de bodem en van de productie-eenheden die LNC maken, legt hij verder uit.

De gegevens worden gebruikt om de impact van de drijvende klei te controleren en om de productie van LNC in de lokale productie-eenheden te controleren.

— Met de systemen van Siemens kunnen we de gegevens die we verzamelen verwerken, vult CTO Karlsen aan.

Opschalen met technologie

Het recept voor de klei werd ontwikkeld in een laboratorium in Sandnes. Het wordt geproduceerd en in zakken van één ton naar de gebieden gestuurd waar de klei aan de grond wordt toegevoegd. Er zijn mobiele productie-eenheden die droge klei met water mengen voordat het wordt uitgespreid.

Dit hele proces is keer op keer getest. Zowel het kamp, de productie-eenheden als de distributie van klei over grote gebieden zijn nu op het niveau dat nodig is om te kunnen opschalen. Wij en Desert Control zijn daarmee bezig.

Wij leveren oplossingen voor het verzamelen en automatiseren van gegevens aan het bedrijf, die de speciale prijs won in het slimste industriële bedrijf van Noorwegen in 2022.

— Om van Desert Control een datagestuurde organisatie te maken, is het cruciaal dat data- en automatiseringssystemen nauw met elkaar zijn geïntegreerd. Hier komen wij bij Siemens om de hoek kijken, zegt Ståle Våga.

Hij is accountmanager voor Desert Control bij Siemens en was betrokken bij de levering van de technologie waarmee Desert Control IT-tools en werkprocessen kan gebruiken, eigen software kan ontwikkelen en kan profiteren van het uitgebreide portfolio van producten en software van Siemens.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om technologie te gebruiken om de productie overal ter wereld te regelen vanuit het kantoor in Noorwegen.

— Met één druk op de knop kunt u nieuwe apparatuur in gebruik nemen of updates naar meerdere productie-eenheden tegelijk sturen, zegt Våga.

Het doel is dat het grootste deel van het proces op deze manier kan worden bestuurd, met slechts één operator in het veld. De operator hoeft geen speciale kennis te hebben van machines, gegevens of programmering, maar moet de machine kunnen bedienen.

— De telefoniste neemt een tablet mee en krijgt via een gebruiksvriendelijke interface instructies over de verschillende stappen. Vervolgens voert de machine de taken uit die vanuit het kantoor in Noorwegen worden verzonden, legt hij verder uit.

Het is vier jaar geleden dat de samenwerking begon, en Våga vindt het spannend en zinvol om deel uit te maken van iets dat mogelijk de wereld kan redden.

— Het is altijd leuk om hier te komen. U kunt zien dat ze een drive hebben. Iedereen gelooft in het project, zegt hij, terwijl hij over de binnenplaats loopt tussen de kantoren van Desert Control in de FOMO-kantorengemeenschap in Sandnes en het laboratorium.

Technologiedirecteur Tor Mæhlum Karlsen (links) en Jarle Horneland (rechts) werken nauw samen met Ståle Våga van Siemens om het maximale te halen uit de technologie die Siemens levert aan Desert Control. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Technologiedirecteur Tor Mæhlum Karlsen (links) en Jarle Horneland (rechts) werken nauw samen met Ståle Våga van Siemens om het maximale te halen uit de technologie die Siemens levert aan Desert Control.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Red de wereld

In het lab zijn vier mensen diep geconcentreerd. Rondom staan leidingen en flessen met zand, aarde en groene planten.

— Het is ver verwijderd van de garage waar het begon, zegt Karlsen, terwijl hij Rosalia Garcia Teijeiro, hoofd onderzoek en ontwikkeling van het bedrijf, groet.

Teijeiro leidt rond in het lab en legt uit hoe de onderzoekers hier op dit moment kijken naar hoe de voedingsstoffen worden opgenomen in planten met behulp van LNC.

— Bij LNC blijven de voedingsstoffen langer in de bodem, en dan hebben de wortels meer tijd om ze op te nemen. Dit maakt de planten sterker.

Ze is ook bezig met het opzetten van een lab in de VS, waar veel van de activiteiten plaatsvinden. Het bedrijf heeft ook veel klanten en projecten in het Midden-Oosten. Ze gebruiken LNC om parken, resorts en golfbanen groen te houden, maar al snel komt de echte beloning voor hun inspanningen.

Het product zal in de woestijn in Irak worden gebruikt door het Wereldvoedselprogramma van de VN.

De VN-organisatie zet zich in om honger te bestrijden en de voedselzekerheid in de wereld te verbeteren, en dat is ongetwijfeld ook de visie van Desert Control; de wereld redden. Maar het moet worden gefinancierd, en de ontwikkeling vindt plaats door het product te verkopen aan mensen die het zich kunnen veroorloven en die zonder LNC nog grotere hoeveelheden water zouden verbruiken.

Zoetwater is een beperkte hulpbron, herinnert Karlsen ons eraan, en hij voegt eraan toe dat de aarde over een bepaalde hoeveelheid stabiele zoetwatervoorraden beschikt. Om ze lang mee te laten gaan, kunnen we niet meer uitgeven dan wat beschikbaar is.

Maar we doen het nu.

— Hoe is dat mogelijk, vraagt u zich waarschijnlijk af? Dat komt omdat we op krediet leven!

Dit is een enorm probleem dat Karlsen en zijn collega's willen oplossen.

We pompen meer grondwater op dan er wordt toegevoegd. We doen dit onder andere om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.

— We moeten de komende 30 tot 40 jaar meer voedsel verbouwen dan in de afgelopen 500 jaar.

Bestrijding van de woestijn

Wilt u meer weten? Neem contact op met Ståle Våga

Tel. +47 901 30 580

E-mailadres: staale.vaaga@siemens.com