JUNI 2025 Door: Erika Gupta en Tom Burns The
Big Idea Siemens Financial Services (SFS) streeft ernaar klanten te helpen innoveren en concurrerend te blijven. Daarom is de Digital Business Optimizer (DBO™)werd ontwikkeld. De DBO — een gratis softwaretool ondersteund door zeven betrouwbare gegevensbronnen — helpt klanten bij het baseren van bedrijfsprestaties op basis van kritieke prestatie-indicatoren (KPI's), zoals een hoog investeringsrendement (ROI), emissierapportage en risicobeperking van natuurlijke gevaren.
De uitdaging
Veel bedrijven, met name kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's), beschikken vaak niet over de gegevens die nodig zijn om de bedrijfsprestaties te baseren. SFS wilde klanten helpen bij het inschatten en identificeren van manieren om de ROI te verbeteren, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun faciliteiten beter bestand te maken tegen natuurlijke gevaren.
Het team
Door de technologische knowhow van Siemens Foundational Technologies, het interne onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Siemens, en zakelijk inzicht van SFS te combineren, kwamen twee teams samen om een pijnpunt van klanten aan te pakken. Het is die mix van technologie en financiën die Siemens in staat stelt om impactvolle oplossingen te creëren, zoals de DBO.
Als we kijken naar het aannemen van mensen, vragen we hen waarom ze Siemens overwegen in plaats van andere bedrijven. De mensen die naar Siemens komen, willen werken voor een bedrijf dat een doel heeft. Als je vanuit dat fundament begint, is het verbazingwekkend hoe snel en hoe succesvol je kunt zijn in het stimuleren van verandering.
De oplossing
Al vroeg besloot het team dat ze zoveel mogelijk openbaar beschikbare gegevens zouden gebruiken om de transparantie en betrouwbaarheid van de oplossing voor hun klanten te vergroten.
De DBO gebruikt gegevens uit een groot aantal bronnen, zoals de Environmental Protection Agency (EPA), het Amerikaanse ministerie van Energie (US DOE), het National Renewable Energy Laboratory en de Federal Emergency Management Agency (FEMA) om bedrijven basisstatistieken te verstrekken. Het helpt bedrijven te weten waar ze moeten beginnen om kosten te verlagen en geld te besparen door scenario's te genereren om hun doelen zo kosteneffectief mogelijk te bereiken.
Gebruikers kunnen een combinatie van opwekkings- en opslagtechnologieën ontdekken en kiezen die het meest geschikt is voor hun locatie, zoals zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling (WKK), thermische energieopslag, batterijopslag en meer. Verder kunnen gebruikers scenario's aanpassen op basis van de behoefte aan specifieke technologieën, een grotere weerstand tegen stroomuitval of een maximaal budget, waardoor datagestuurde besluitvorming over koolstofarme economie mogelijk wordt. De functionaliteit voor risicobeperking van natuurlijke gevaren van de DBO maakt gebruik van dezelfde informatie die is ingevoerd voor een decarbonisatiescenario, maar identificeert wat de belangrijkste natuurlijke risico's op een locatie zijn en welke maatregelen een klant kan nemen om deze te beperken.
Het prototype
Het Siemens Foundational Technologies-team ontwikkelde een oorspronkelijk prototype van Amazon Web Services (AWS) dat gebruikmaakte van de kerninfrastructuur van AWS en zich vooral concentreerde op het laten draaien van een functioneel prototype. Een AWS-oplossingsarchitect ontmoette het team en bood hulp van AWS-experts om het prototype naar een uitgebrachte applicatie te brengen.
In de loop van het volgende jaar werkten AWS en Siemens samen om de prestaties, veerkracht, kosten, milieu-impact en beveiliging van het DBO-product te optimaliseren.
Optimalisatie helpt de CO2-uitstoot van de werklast te verminderen door simpelweg op AWS te draaien. Uit een onderzoek van Accenture uit 2024 in opdracht van AWS bleek dat het verplaatsen van een platform naar de AWS-cloud de CO2-uitstoot vermindert. AWS is met name tot 4,1 keer energiezuiniger dan on-premises, en door geoptimaliseerde workloads op AWS uit te voeren, kan de bijbehorende ecologische voetafdruk met wel 99% worden verlaagd (hoe de overstap naar de AWS-cloud de CO2-uitstoot vermindert).
Samen konden de teams de functionaliteit en prestaties van de tool aanzienlijk verbeteren en tegelijkertijd de kosten met 50 procent verlagen.
Onverwachte uitdagingen
Het team kreeg echter te maken met een aantal onverwachte uitdagingen en tegenslagen:
- sommige software die voor het prototype werd gebruikt, had zeer restrictieve licentievoorwaarden waardoor het onmogelijk was om te gebruiken in een productie-as-a-service (SaaS) -systeem.
- Sommige infrastructuurelementen bestonden uit monolithische codeblokken die beter geschikt waren voor gebruik in virtuele machines dan in de serverloze architectuur die het team aan het plannen was voor de productie-implementatie. Het refactoreren van deze software was een belangrijk onderdeel van de projecttijdlijn.
Samen hebben SFS en AWS oplossingen gevonden om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en het succesvolle prototype werd omgezet in een volledig geïmplementeerde en gratis te gebruiken SaaS-applicatie die in september 2024 beschikbaar werd voor het publiek.
Win-win-implementatie
De DBO was in eerste instantie gericht op het MKB, maar zowel Amerikaanse overheidsinstanties als grote bedrijven winnen er waarde aan door het te gebruiken om de ecologische voetafdruk van hun faciliteiten te optimaliseren.
De DBO is een gratis tool die aan de leveranciers van Siemens wordt aangeboden om hun CO2-voetafdruk te rapporteren als ze niet over gegevens beschikken. De DBO benadrukt de voortdurende inzet van Siemens om onze klanten en leveranciers te helpen winnen in een veranderende wereld, door de kredietportefeuilles van SFS concurrerender en veerkrachtiger te maken tegen klimaatrisico's en tegelijkertijd enkele van de moeilijkste uitdagingen van de samenleving op te lossen. De DBO begon met de drive om klanten te helpen continu te innoveren en te concurreren in hun sector, en SFS verbetert de tool voortdurend om aan hun behoeften te voldoen.
Als je meer wilt weten over de technische details achter de bouw en implementatie van DBO, bekijk dan deze blogpost die gezamenlijk is geschreven door de technische teams van SFS en AWS.
Erika Gupta is hoofd van Sustainability bij Siemens Financial Services Americas