Skip to main content

Manufacturing and development location Amberg

At the Amberg site, two plants and two development units manufacture and develop products and solutions for the global market.

At the Amberg site, two plants and two development units manufacture and develop products and solutions for the global market. With the SIMATIC S7 control family and the SIMATIC HMI operating and monitoring systems, which roll off the production line at the Electronics Works Amberg (EWA), Siemens occupies a leading position worldwide. The device factory (GWA) manufactures products for industrial switching technology such as SIRIUS (switching and protecting consumers such as motors). In addition, circuit breakers for industrial applications, infrastructure, and buildings are developed at the site.

The multi-award-winning site uses state-of-the-art IT and manufacturing technology, making it the blueprint for the digital factory of the future. Customers and partners can gain an insight into this at “The Impulse” visitor center, which opened in 2021 and where digital technologies, concepts, and automation solutions for the autonomous factory are developed and presented.

Address

Fertigungs- und Entwicklungsstandort Amberg

Werner-von-Siemens-Straße 48-52
92224 Amberg

Tel: +49 9621 963-0

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks

Contact

Operations Management Hans-Peter Scharl mailto:bettina.popp@siemens.com

Press Contact Bernhard Lott

Human Resources Department Ramona Grosser

Training and Dual Study Programs (SPE) online.ausbildung.spe@siemens.com

Vacatures en carrières bij Siemens

Elke dag vragen we ons af hoe we het leven van mensen kunnen verbeteren. Kunt u ons helpen belangrijke oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen?

Lachende vrouw met krullend haar die een blauw shirt draagt in een kantooromgeving

Aanvullende informatie

The image shows a person standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Digital transformation of an electronics plant

The Siemens electronics plant in Amberg relies on smart production data and future technologies for efficient manufacturing.

Drie glimlachende mensen die samen staan tegen een blauwgroene achtergrond, die elk met hun handen een hart vormen.

Opleidings- en duale studieprogramma's

Ontdek uw mogelijkheden bij Siemens.

Siemens-fabriek in Erlangen op 10 december 2021 in Erlangen, Duitsland. Man met laptop die naar de robot kijkt.

Innovatie - voor een betere toekomst

Bij Siemens worden ideeën innovaties. Dit helpt ons om onze klanten te helpen bij de transformatie van de sectoren die de ruggengraat van onze economie vormen.

Foto van Berlijn bij nacht

Over Siemens in Duitsland

Siemens — uit Duitsland, voor Duitsland en de rest van de wereld: Met ongeveer 85.000 werknemers en enkele duizenden stagiaires is Siemens een van de grootste particuliere werkgevers en opleidingsbedrijven in Duitsland.