Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een foto van een groot schip met een blauwe romp en een wit dek, varend op de oceaan.

Uitgebreid energieconcept

Ferring GmbH uit Kiel wil zijn farmaceutische site zo efficiënt en duurzaam mogelijk uitbreiden. Siemens heeft een holistisch energievoorzieningsconcept ontwikkeld dat meerdere nutsvoorzieningen, intelligente gebouwenbesturing en volledige operationele ondersteuning voor groei op lange termijn integreert.

Uitbreiding ondersteunen met klimaatvriendelijke energie

Ferring GmbH in Kiel is gespecialiseerd in de productie, vriesdroging en micro-inkapseling van geneesmiddelen. Als onderdeel van een internationaal bedrijf met ongeveer 5.000 werknemers in bijna 60 landen speelt de vestiging in Kiel een belangrijke rol. Sinds de opening in 1973 is het voortdurend gemoderniseerd en uitgebreid.

Onlangs is Siemens een samenwerking aangegaan met Ferring om een nieuw energiecentrum te bouwen dat zorgt voor efficiënte, betrouwbare en klimaatvriendelijke energie voor toekomstige groei.

A person is standing in front of a large white building with a blue sky and clouds in the background.

In één oogopslag

2,4 kg vermindering van kooldioxide per jaar.

925.000€ verlaging van de energie- en bedrijfskosten per jaar.

12 jaar van gegarandeerde systeemefficiëntie en beschikbaarheid.

Zorgen voor efficiëntie en levering met een nieuwe energiecentrale

Ontdek hoe Siemens een efficiënte, betrouwbare energievoorziening mogelijk maakt voor Ferring GmbH in Kiel, Duitsland.

Verduurzaming van farmaceutische activiteiten

A person is standing in front of a large white building with a blue sky and clouds in the background.

Betrouwbaar en efficiënt energie leveren

Duurzame uitbreiding van de site is aan de orde van de dag op de locatie in Kiel. Onlangs werd een nieuw gebouw van 15.000 vierkante meter gepland voor onderzoek en ontwikkeling, laboratoria en de productie van steriele cleanrooms.

De farmaceutische productie is energie-intensief, met een aanzienlijke toename van de vraag naar elektriciteit, verwarming, koeling, stoom en perslucht voor de productie. Samen met Ferring heeft Siemens Smart Infrastructure een uitgebreid energievoorzieningsconcept ontwikkeld dat voldoet aan de hoge eisen voor efficiëntie en beschikbaarheid van de energie en de toevoer van stoom of perslucht, en dat tegelijkertijd een duurzame en betrouwbare werking garandeert.

Bouwen aan een holistische energievoorziening met volledige service

De kern van het energievoorzieningsconcept is een nieuw energiecentrum. Dit centrum is gepland en gebouwd door Siemens en beschikt over warmtekrachtkoppelingscentrales, ketels, koelmachines en luchtcompressoren, evenals bijbehorende randapparatuur en leidingaansluitingen.

De volledige energievoorziening van het nieuwe gebouw wordt geregeld door de modernste digitale meet- en regeltechnologie. De geoptimaliseerde besturing van het energiecentrum, inclusief visualisatie en bediening op een hoger niveau, verloopt via Siemens Desigo. Plant- en energiegegevens worden continu geregistreerd en geanalyseerd, wat proactief onderhoud en energiebesparende werking mogelijk maakt. Siemens neemt het technisch beheer van het energiecentrum voor twaalf jaar over in het kader van een volledig servicecontract dat zowel efficiëntie als beschikbaarheid garandeert.

A ferry boat is docked at a port with a clear sky in the background.
The image shows a group of people standing in front of a building with Siemens AG signage.

De kosten verlagen en tegelijkertijd een hoge beschikbaarheid garanderen

Het innovatieve energieconcept uit één enkele bron is speciaal ontworpen om te voldoen aan de complexe vereisten van de farmaceutische productie. Ferring profiteert van een energiekostenbesparing van ongeveer €925.000 per jaar. Subsidies ten bedrage van €1 miljoen dragen er ook toe bij dat het energiecentrum de vruchten afwerpt voor Ferring. Tegelijkertijd zal de CO₂-uitstoot met ongeveer 2.400 ton per jaar worden verminderd.

Ferring krijgt uitgebreide diensten van Siemens en een prestatiegarantie van 12 jaar. Zo kan de vestiging in Kiel zich concentreren op waar ze goed in is: hoogwaardige geneesmiddelen produceren voor de wereldmarkt.

De nieuwe energiecentrale voorziet ons op zeer efficiënte wijze van elektriciteit die wordt opgewekt op het fabrieksterrein en van warmte, koude en perslucht die nodig zijn voor de productie. Daarmee realiseren we een hoge mate van energiekostenbesparingen en verminderen we de CO2-uitstoot met ongeveer 2.400 ton per jaar.
Frans van den Braak, Bestuursdirecteur, Ferring GmbH