Un reto mundial

Cada segundo, las ciudades del mundo crecen por dos personas. ¿Cómo pueden reducir su impacto ambiental a pesar del crecimiento de la población?

En los próximos años, las comunidades urbanas enfrentarán un crecimiento explosivo, no solo en la población, sino también en el tamaño geográfico y la producción económica. Dado que las ciudades ya generan alrededor del 80% del producto interno bruto mundial, se vuelve obvio que serán la columna vertebral para el crecimiento económico y la prosperidad en el futuro. Nuestro objetivo es ayudar a las ciudades a evolucionar y ofrecerles estrategias y herramientas para garantizar que se conviertan en centros sociales, culturales y económicos.

image

, enero 08, 2019

Gana la batalla cotidiana contra la contaminación del aire.

Herramienta City Performance Tool

La adaptabilidad se convierte en primordial

En todo el mundo, las ciudades están conformadas por fuerzas profundas: su población, sus tecnologías y sus infraestructuras. Incluso hoy, estas fuerzas chocan y la urbanización y el cambio climático estimularán cambios dramáticos en las áreas metropolitanas. Las ciudades deben allanar el camino para una evolución constante: las tecnologías digitales son cada vez más importantes y las infraestructuras y edificios urbanos requieren una configuración más eficiente y sostenible.

Estos entornos cambiantes liberan un enjambre de desafíos urbanos: las ciudades desarrolladas, por ejemplo, deben centrarse en reducir las emisiones de carbono, mejorar la eficiencia en la infraestructura y los edificios, estimular un cambio de mercado hacia vehículos más limpios y un transporte público más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Al mismo tiempo, la calidad de la infraestructura en muchas economías avanzadas se está deteriorando. De cara al 2030, será necesario invertir más de $ 50 billones en infraestructura a nivel mundial para mantenerse al día con el PIB y el crecimiento de la población.

Las ciudades en los mercados emergentes, por otro lado, enfrentan problemas como cortes de energía y transporte público y carreteras inadecuadas, que frenan el crecimiento y el desarrollo. Las infraestructuras no pueden construirse lo suficientemente rápido para mantener el ritmo del desarrollo económico y urbano. En tiempos de presupuestos limitados, los líderes de la ciudad necesitan identificar cuidadosamente sus inversiones en infraestructura, asegurando que sus inversiones aborden sus prioridades ambientales y económicas. Las tecnologías deben adaptarse para satisfacer las necesidades locales para garantizar que se apliquen las tecnologías adecuadas en los entornos adecuados, adaptadas a las características específicas de cada ciudad.

Herramienta City Performance Tool

La City Performance Tool de Siemens

Para responder a estas preguntas, Siemens ha desarrollado una herramienta interactiva y completa: la herramienta City Performance Tool (CyPT). Proporciona orientación a una ciudad sobre cómo lograr sus objetivos ambientales al tiempo que proporciona una indicación de cómo cada decisión relacionada con la infraestructura influirá en la creación de empleos y el crecimiento del sector de infraestructura.

 

La herramienta City Performance Tool

  • es una herramienta de simulación de vanguardia que se puede utilizar en muchos escenarios diferentes de toma de decisiones
  • evalúa las tecnologías de edificios, transporte y energía en una ciudad a través de más de 70 tecnologías implementadas en el período de tiempo deseado y el nivel de implementación requerido
  • mide los impactos de los planes estratégicos de una ciudad y compara los métodos tradicionales con las tecnologías más avanzadas
  • determina la tasa de implementación necesaria para que cualquier ciudad cumpla con sus objetivos ambientales futuros
  • reportes de KPI tanto ambientales como económicos en los sectores de transporte, construcción y energía

Con una estrategia clara y personalizada, las ciudades pueden beneficiarse del crecimiento urbano sin sacrificar la calidad de vida. ¿Cuáles son las tecnologías adecuadas para tu ciudad? Obtenga más información en nuestro portal CyPT, nuestra herramienta de autoservicio, donde ofrecemos una versión de demostración simplificada de nuestra herramienta. Al ofrecer datos predeterminados, los usuarios pueden identificar qué soluciones / tecnologías tendrían un mejor impacto en la reducción de las emisiones de GEI y / o la mejora de la calidad del aire, así como la cantidad de empleos que se crearían.

 

Haga clic aquí para obtener más información

La herramienta City Performance Tool de Siemens muestra un camino a seguir yendo más allá de una simple huella de carbono. La inclusión de más contaminantes (PM10 y NOx) y otras dimensiones de sostenibilidad (rentabilidad y creación de empleo) va definitivamente en la dirección correcta.

Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Chair of Sustainable Engineering, TU Berlin

Reportes de la herramienta City Performance Tool

CyPT Air

Para una mejor calidad del aire en las ciudades

La mala calidad del aire es la principal causa ambiental de muerte prematura en la UE, y los responsables políticos han estado tomando la contaminación del aire extremadamente en serio. CyPT Air será una herramienta formidable para ayudar a los países a cumplir los objetivos nacionales de emisiones más estrictos para los principales contaminantes y, de este modo, mejorará la calidad del aire en las ciudades.

image

Política de aire limpio

El Paquete de Política de Aire Limpio de Europa, adoptado el 18 de diciembre de 2013, introdujo límites de emisión nacionales más estrictos para los seis contaminantes principales, partículas, oxidantes fotoquímicos y ozono a nivel del suelo, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y plomo.



Se estima que el paquete de políticas evitará 58,000 muertes prematuras, salvará 123,000 kilómetros cuadrados de ecosistemas de la contaminación por nitrógeno (equivalente a casi la mitad del área del Reino Unido), y salvará 19,000 kilómetros cuadrados de bosques de la acidificación para 2030 en comparación con los escenarios BAU. Sin embargo, muchos países están luchando para implementarlo. La aplicación Siemens CyPT Air será una herramienta formidable para ayudarles a hacerlo.

image

Cómo funciona la herramienta

CryPT Air es una evolución de la herramienta CryPT que se centra en los indicadores de la calidad del aire y la concentración local de emisiones.

 

Después de generar una línea de base de calidad ambiental / del aire, los usuarios pueden calcular el impacto en la calidad del aire de las tecnologías de infraestructura para su ciudad. Basado en la experiencia tecnológica de Siemens y en la base de datos global, CyPT Air puede calcular el impacto de más de 80 tecnologías de energía, transporte y, adicionalmente, en la industria china, en KPI relacionados con el medio ambiente, como PM2.5, PM10, NOx, etc. , en cuanto a qué extensión se puede mejorar la calidad del aire. También puede ver otros KPI relacionados con la economía social, como CAPEX y OPEX para diseñar y proporcionar la hoja de ruta tecnológica más eficaz y los consejos para la formulación de políticas.

 

Esta herramienta dinámica puede ilustrar a los tomadores de decisiones de la ciudad sobre el impacto general de sus decisiones colectivas e identificar las tecnologías correctas para mejorar la calidad del aire y la sostenibilidad sin comprometer el crecimiento económico.

image

Cómo CyPT Air ayuda a las ciudades a tomar las decisiones correctas

Como una herramienta estratégica dirigida a decisiones a largo plazo sobre opciones de infraestructura, Siemens ahora también combina las capacidades de CyPT Air con métodos de pronóstico de contaminación del aire basados en redes neuronales artificiales, combinando datos de sensores de clima, tráfico y contaminación del aire, para decisiones a más corto plazo.

Esto ayuda a las ciudades a activar medidas a corto plazo, como el cobro de contaminación, el transporte público gratuito, etc., unos días antes de que las emisiones excedan los límites definidos. También estimulará las mejoras en la calidad del aire para los próximos años, por ejemplo; con la implementación de Zonas de Baja Emisión, mayor E-Movilidad, etc.

 

Hasta ahora, CyPT Air ha sido pilotado con las ciudades de Stuttgart y Nurnberg en Alemania y las discusiones continúan con las ciudades chinas.

 

Infografía

Herramienta City Performance Tool

Cada ciudad es diferente a su manera. Comprender este contexto local es esencial para brindar las soluciones de infraestructura adecuadas. Las tecnologías deben adaptarse a los requisitos específicos de cada ciudad. City Performance Tool considera más de 400 puntos de datos y más de 70 tecnologías diferentes, evaluando tecnologías de edificios, transporte y energía en una ciudad.

The City Performance Tool compiles data from publicly available municipal and national sources from 2012 to 2015.

Revista de Siemens

Enfoque urbano: escaparates y tendencias

Lea más sobre cómo la herramienta de rendimiento de la ciudad funciona en la práctica, sobre el rejuvenecimiento urbano de China y por qué la digitalización es cada vez más crucial.