Invertir en el futuro con la conservación de los recursos

Utilizamos los recursos de manera responsable y, en muchos casos, vamos más allá de los requisitos legales. En la práctica, esto se traduce en una mayor protección del clima, la conservación de los recursos y la prevención de los rellenos sanitarios.

Introducción

Protección del medio ambiente - más de cuatro décadas de experiencia

La protección ambiental tiene una larga tradición y ha sido un tema clave para Siemens desde 1971. La gestión ambiental inteligente se está llevando a cabo en todos los sitios de Siemens relevantes para el medio ambiente en todo el mundo, para nosotros es un estándar. Utilizamos avances tecnológicos y soluciones innovadoras para minimizar el impacto negativo de nuestras operaciones en el medio ambiente. Al mismo tiempo, el uso económico de las materias primas más valiosas y costosas nos ayuda a garantizar la competitividad de manera sostenible.

El programa "Servir al medio ambiente"

Siemens refuerza el sentido de responsabilidad y autonomía entre empleados y clientes. El consumo de energía y agua, así como la generación de residuos y emisiones, afecta a todos nuestros departamentos. En nuestro programa ambiental "Servir al medio ambiente ", hemos definido objetivos y actividades diseñadas para reducir los impactos ambientales negativos en todas las ubicaciones de Siemens. Esto hace una importante contribución a la protección de los recursos y el clima al tiempo que aumenta los beneficios para el cliente. Obtenga más información sobre nuestros esfuerzos para optimizar la gestión de los residuos y el agua, y para reducir las emisiones perjudiciales para el medio ambiente.

Servir al medio ambiente

Los objetivos de nuestro programa para 2020 para minimizar el impacto ambiental de las operaciones de Siemens

Gestión inteligente de residuos

Cerramos ciclos de material

Siemens se compromete a preservar los recursos y materiales el mayor tiempo posible. Nuestro objetivo es dejar de contribuir a los vertederos. Al reutilizar, regenerar y reciclar productos, conservamos de manera sostenible los recursos de nuestro planeta y los ciclos de materiales cercanos. Para este propósito, desarrollamos modelos de negocio rentables, como renovación, contratación de energía e impresión 3D.

0 %

es la tasa total de reciclaje de Siemens. Con este número estamos orgullosos de ir más allá del simple cumplimiento de los requisitos legales.

Cero residuos de vertederos en Newcastle

0 %

es recuperada de todos los residuos en la ubicación de Siemens en Newcastle.

Gestión responsable del agua

Protege nuestro planeta azul

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por las inundaciones cada año, y más de mil millones de personas viven actualmente en regiones con poco suministro de agua. Esos números están aumentando. Siemens se enfoca en la gestión activa del agua en el presente y en el futuro. El cambio climático exige una gestión de riesgos con visión de futuro. En todas nuestras ubicaciones, nos aseguramos de que nuestra producción tenga el menor impacto negativo posible en los recursos hídricos locales. Pero vamos un paso más allá, brindando soluciones a medida para agua limpia y acceso garantizado a agua potable preciosa. Desde 2008, también hemos apoyado al CEO Water Mandate de las Naciones Unidas.

La innovación juega un papel importante en el avance de la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Perspectivas ambientales de la OCDE hasta 2050, desde 2012
Gestión inteligente del agua en Vadodara

At the Vadodara site in India, employees put the desire for sustainable water management into practice – with a mix of brain power, commitment and ingeniously deployed technology.

La oficina de Siemens, triple sostenible, en Múnich

90 percent less electricity, 75 percent less water and 90 percent less CO2 than the old office. The new Siemens headquarters in the heart of Munich is a perfect example of energy efficiency. And on top of this, it is one of the most modern and sustainable office buildings in the world.

Controles efectivos de emisiones

Respira tranquilo: nuestro aporte de aire limpio

Según la Organización Mundial de la Salud, cada vez más habitantes de las ciudades corren el riesgo de aumentar la contaminación del aire. Y las emisiones no se limitan solo al CO2; otras emisiones industriales también tienen un efecto ambiental. Por lo tanto, el control de compuestos orgánicos volátiles y sustancias que agotan la capa de ozono es tan alto como una reducción de CO2 en la agenda de Siemens. Además, los productos de Siemens proporcionan una contribución valiosa para mejorar la calidad del aire.

Ciudades inteligentes: contra la contaminación del aire

image
Siemens ha desarrollado un nuevo software que puede mostrar con precisión el nivel de contaminación del aire en las ciudades, con varios días de anticipación.

La emisión de contaminantes del aire ha disminuido en muchas partes de Europa, pero la exposición al aire nocivo sigue siendo un desafío.

Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015.

Biodiversidad

La diversidad ecológica cuenta

Los ecosistemas son cruciales para limpiar el agua y el aire, y desempeñan funciones importantes como el control de la erosión, la regulación de los contaminantes y la prevención de inundaciones. Cada una de estas funciones tiene consecuencias directas e indirectas en nuestra salud y bienestar.

image

El compromiso de Siemens con la conservación de la biodiversidad

Minimizamos el impacto negativo de nuestras actividades y promovemos proyectos de recuperación y protección del medio ambiente. Integramos sistemáticamente los proyectos de biodiversidad en nuestros sistemas de gestión siempre que sea relevante, prestando especial atención a nuestras propias ubicaciones. También estamos desarrollando nuevas tecnologías para evitar el consumo innecesario de recursos. En Australia, por ejemplo, Siemens está aportando soluciones para comprender mejor los procesos complejos en el ecosistema de la Gran Barrera de Coral, ayudando así a preservar una de las mayores maravillas naturales para las generaciones futuras.
 

Dossier de la revista Siemens: Vista del océano. Leer el artículo.  

image

Los empleados crean un oasis

En su sitio de producción de Naroda en el estado indio de Gujarat, Siemens fabrica compresores de gas reciprocantes y auxiliares. Además de su trabajo diario, muchos empleados se comprometen a cultivar los 11,000 m² de espacios verdes en el sitio. No solo tienen un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también sirven como modelos a seguir para las personas que los rodean.


Una historia de éxito ambiental de la India. Leer más al respecto.

Gestión sostenible de la energía

La eficiencia energética importa

La energía generada a partir de combustibles fósiles se suma al impacto ambiental causado por las emisiones de CO2 y otros contaminantes del aire, como partículas y óxidos de nitrógeno. Nuestro objetivo es utilizar la energía de la manera más eficiente posible o generarla de manera ecológica. Es por eso que ejecutamos nuestros propios sistemas de administración de energía y estamos implementando continuamente medidas de eficiencia energética. En el transcurso de los últimos dos años fiscales, 328 ubicaciones han puesto en práctica 577 planes de acción de eficiencia para reducir efectivamente los costos de energía y las emisiones. De esta manera podemos aumentar el valor económico y apoyar el objetivo de Siemens de tener una huella de carbono neutral para 2030. Además, ofrecemos nuestras soluciones internas a nuestros clientes y, al hacerlo, hacemos una importante contribución a la protección del medio ambiente.