Ne serait-il pas le moment de faire une mise à jour ?
Il semble que vous utilisez un navigateur qui ne soit pas entièrement pris en charge. Vous pourriez rencontrer des contraintes d’affichage et d’accessibilité au site. Pour un meilleur fonctionnement, nous vous conseillons de télécharger la dernière version d'un navigateur pris en charge
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Continuer avec le navigateur actuelEn exploitant la lumière du soleil, le Maroc génère une énergie renouvelable qui l’aidera à atteindre son objectif de 42 % d’énergies durables à l’horizon 2020.
Energie renouvelable
Bien que le désert soit incontestablement l’un des plus beaux endroits sur terre, c’est également l’un des plus durs et des plus inhospitaliers. Cependant, le désert marocain offrira désormais un nouveau mode de vie à des millions de Marocains.
Avec près de 365 jours d’ensoleillement par an, Ouarzazate est l’endroit idéal pour produire une électricité renouvelable et propre à partir du soleil.
Une fois achevé, le complexe Noor Ouarzazate sera la plus grande centrale solaire à concentration au monde. Ses trois blocs devraient fournir de l’électricité à environ 1,1 million de Marocains.
Aujourd’hui, Noor 1 est déjà opérationnel et dispose d’une capacité installée de 160 MW. Avec près d’un demi-million de miroirs pour capter et concentrer l’énergie solaire, il couvre une surface équivalente à 4 200 terrains de football. Le complexe est si grand qu'il est même visible de l'espace.
Transformer efficacement l’énergie solaire en électricité constitue une prouesse technique : les miroirs concentrent la lumière du soleil pour chauffer un liquide (huile), qui, mélangé à l’eau, atteint une température de 400 degrés Celsius. La vapeur produite par ce processus est alors transformée en électricité grâce à trois groupes de turbogénérateurs Siemens. Chacun comprend deux turbines à vapeur et un générateur. Les turbines à vapeur SST-700 et SST-900 sont conçues pour garantir une efficacité, une fiabilité et une disponibilité élevées. Les turbines SST-700 peuvent servir aux démarrages ultra-rapides et aux cycles quotidiens associés au processus thermique solaire.
L’énergie renouvelable produite par Noor est essentielle au Maroc pour atteindre son ambitieux objectif de 42 % d’énergies renouvelables en 2020. Aujourd’hui, le bloc 1 permet de compenser annuellement 240 000 tonnes de CO2, en fournissant une énergie fiable aux particuliers et aux entreprises. Grâce au soleil du désert, la vie de l’ensemble des Marocains est en train de changer.
Utiliser la lumière du soleil pour favoriser le développement durable et améliorer la qualité de vie de tous les Marocains. C’est l’ingéniosité au service de la vie.
Vue générale
La centrale solaire Noor est équipée de turbines industrielles à vapeur Siemens.
Nous proposons toute une gamme de turbines à vapeur à la fois fiables et flexibles pour des rendements de 2 à 250 MW. Faciles à construire et à mettre en service, nos turbines industrielles à vapeur sont garantes d’une exploitation économique.