Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Futūristiskais Siemens Simcenter Testlab ar modernu testēšanas aprīkojumu un zinātnieku baltā laboratorijas apvalkā.

Kas jauns Simcenter SCADAS 2506?

Efektīva, daudzpusīga un atvērta datu iegūšana

Kāpēc Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS ir modulāra datu iegūšanas sistēma, kas izstrādāta maksimālai veiktspējai dažādos testēšanas apstākļos. Izmantojot Simcenter SCADAS RS, jūs varat droši un efektīvi uztvert augstas kvalitātes daudzfizikas datus (ieskaitot NVH, izturības un enerģijas metriku), kas ir būtiski visaptverošai analīzei. Tā īpaši izturīgais dizains nodrošina uzticamību un nepārtrauktu veiktspēju pat ekstremālos apstākļos, ar kuriem jūs varat saskarties laukā. Izmantojot Simcenter SCADAS RS, jūs iegūstat lielāku produktivitāti, izmantojot ātrāku instrumentu sagatavošanu un testu sagatavošanu, efektīvus mērīšanas procesus un spēju pilnībā apstiprināt testa datus pirms iziešanas no lauka.

Droša pārbaude prasīgos apstākļos

Skarba vide

Ekstrēma temperatūra, mitrums, dubļi un putekļi un augsts trieciena un vibrācijas līmenis.

Stingri grafiki

Paātriniet testa kampaņu, optimizējot darbības procesus no sākuma līdz beigām.

Attālinātas darbības

Testēšana attālos apgabalos, kas piedāvā uzraudzību no attāluma.

Mērogojamība

Mērogojama sistēma kanālu skaita un mērījumu topoloģijas ziņā.

Simcenter SCADAS RS

Visaptveroša datu iegūšana

Select...

Izcila mērījumu veiktspēja

Veiksmīgai produkta veiktspējas novērtēšanai nepieciešams visaptverošs priekšstats par to, kas notiek, kad jūsu prototips ir pakļauts ārkārtējai slodzei. Tāpēc testa laikā ir jāmēra un jāsinhronizē plašs sensoru klāsts, tostarp celmu gāzes, akselerometri, pārvietošanās sensori, spēka elementi, termopāri, spiediena devēji, globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atrašanās vieta un daudz kas cits. Bieži vien inženieri vēlas apsvērt arī papildu informāciju, piemēram, datus, kas nāk no digitālās kopnes vai video attēlus. Bet vieta ir ierobežota, lai uz kuģa varētu ņemt vairākas ierīces visām šīm daudzveidīgajām testēšanas vajadzībām.

Viss vienā risinājumsIzmantojot Simcenter SCADAS RS, visas šīs iespējas var būt vienā lodziņā. Izmantojot jaudīgu borta universālo signālu kondicionēšanu visiem šiem fiziskajiem aspektiem, mērījumi tiek uztverti ar visaugstāko precizitāti un zemāko troksni un novirzi visā darba temperatūras diapazonā. Pateicoties augstajai signāla un trokšņa attiecībai un lielam dinamiskajam diapazonam, Simcenter SCADAS RS var pārvērst jebkuru signālu par kvalitatīviem datiem.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS iespējas

Select...

Daudzfizikas datu iegūšana

Pārbaudiet ātrāk un gudrāk ar Simcenter SCADAS RS. Izvietojiet precīzus daudzfizikas mērījumus, kas aptver dažādus lietojumus un nozares. Sākot ar datu vākšanu uz lauka izmēģinājuma lauka vai publiskā ceļa līdz NVH testēšanai laboratorijā, jūs varat veikt mērījumus jebkurā vidē, tostarp augstspriegumā un skarbajā vidē.

Veidojiet pareizo konfigurāciju, lai sasniegtu jebkuru vēlamo sensoru kombināciju: sākot no slodzes gāžām, akselerometriem un pārvietošanās sensoriem līdz piespiedu šūnām, termopāriem un riteņu spēka pārveidotājiem. Sistēmā ir integrēti arī spiediena devēji, globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atrašanās vieta, digitālās autobuses un video attēli.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Nozares pielietojumi

Select...

Ceļu slodzes datu iegūšana automobiļu OEM un piegādātājam

  • Komandas instrumenti - paātriniet instrumentāciju, izmantojot vairāku lietotāju piekļuvi
  • Izmantojiet sensoru datu bāzi ātrai un bez kļūdām iestatīšanai
  • Divu cilvēku, viena cilvēka vai pilnīgi autonoma darbība
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Gadījuma izpēte

Hyundai Motor Company

Izlasiet, kā Hyundai samazina testēšanas laiku skarbajā vidē līdz pat 12 procentiem, izmantojot Simcenter SCADAS RS un Simcenter Testlab, lai uztvertu slodzes datus un optimizētu izturības dizainu.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Uzņēmums:Hyundai Motor Company

Rūpniecība:Automotive & transportation

Atrašanās vieta:Seoul, South Korea

Siemens programmatūra:Simcenter Testing Solutions

Modulārā sistēma

Simcenter SCADAS RS vienības

Select...

Ierakstītāja bloks (REC)

Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) ierīce apkopo datus no vairākām kondicionēšanas iekārtām, nemanāmi savieno gan vadu, gan bezvadu tīkliem un var sinhronizēt ar citām REC ierīcēm. Tas atbalsta arī vairākas CAN kopnes, vairākus digitālos kodētājus un ietver savienotāju globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) antenai.

Simcenter RS Recorder unit.
  • Borta krātuve (240 GB SSD)
  • Jebkura saskarne: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB porti (tīmekļa kameras)
  • Digitālais IO (4 ieejas/izejas)
  • 3 kodētāja ieejas (9 ciparu impulsi)
  • 4 CAN autobuss
  • 4 savienotāji kondicionēšanas iekārtu margrietiņu ķēdēm
  • Borta autonomija
  • Aprēķinātie kanāli
  • Inteliģenta iedarbināšana

Simcenter SCADAS RS ierakstītāja lietotne

Izstrādāts nepārspējamai savienojamībai, Simcenter SCADAS RS ietver lietotni bez licences, kas tieši iestrādāta REC ierīcē un ir viegli pieejama, izmantojot jebkuru tīmekļa pārlūkprogrammu. Šī Simcenter SCADAS ierakstītāja lietotne ļauj attālināti definēt un saglabāt sensoru iestatījumus un nekavējoties sākt pārbaudīt datus, kamēr tests joprojām darbojas, pat viedtālrunī.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Pārnēsājamas mobilās ierīces un autonomi viedie ierakstītāji, kas ir daļa Simcenter SCADAS hardware.

Saglabājiet savu Simcenter SCADAS hardware maksimālā stāvoklī

Uzziniet vairāk par pieejamajiem tehniskās apkopes un kalibrēšanas līgumiem.

Uzziniet vairāk

Saistītie resursi

Ceļš ar transportlīdzekli, iespējams, kravas automašīnu, ar tam pievienotu ierīci, kas vāc datus.

Ceļu slodzes datu iegūšana

Simcenter SCADAS RS hardware izmantošana kā risinājums, ko ražotāji var izmantot, lai paātrinātu instrumentu un testu iestatīšanu, uzlabotu mērījumu efektivitāti un paātrinātu datu validācijas procesu.

Izlasiet tehnisko aprakstu

Biežāk uzdotie jautājumi