Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Futuristinis “Siemens Simcenter Testlab” su pažangia testavimo įranga ir mokslininku baltu laboratoriniu sluoksniu.

Kas naujo “Simcenter SCADAS 2506”?

Efektyvus, universalus ir atvirų duomenų kaupimas

Kodėl Simcenter SCADAS RS?

“Simcenter SCADAS RS” yra modulinė duomenų surinkimo sistema, sukurta maksimaliam našumui įvairiomis bandymo sąlygomis. Naudodami “Simcenter SCADAS RS” galite užtikrintai ir efektyviai fiksuoti aukštos kokybės daugialypės fizikos duomenis (įskaitant NVH, ilgaamžiškumą ir energijos metriką), būtinus visapusiškai analizei. Jo ypač tvirta konstrukcija užtikrina patikimumą ir nuolatinį našumą net ekstremaliomis sąlygomis, su kuriomis galite susidurti lauke. Naudodami “Simcenter SCADAS RS”, padidinsite produktyvumą, naudodamiesi greitesniu prietaisų ir bandymų paruošimu, efektyviais matavimo procesais ir galimybe visiškai patvirtinti bandymų duomenis prieš išvykstant iš lauko.

Patikimai išbandykite sudėtingomis sąlygomis

Atšiauri aplinka

Ekstremalios temperatūros, drėgmės, purvo ir dulkių bei didelis smūgio ir vibracijos lygis.

Griežti tvarkaraščiai

Paspartinkite bandymo kampaniją optimizuodami veiklos procesus nuo pradžios iki pabaigos.

Nuotolinės operacijos

Testavimas atokiose vietovėse, siūlančias stebėjimą per atstumą.

Mastelio keitimas

Keičiama sistema pagal kanalų skaičių ir matavimo topologiją.

Simcenter SCADAS RS

Išsamus duomenų rinkimas

Select...

Puikus matavimo našumas

Sėkmingam produkto našumo įvertinimui reikalingas išsamus vaizdas į tai, kas vyksta, kai jūsų prototipas yra labai apkraunamas. Todėl bandymo metu reikia išmatuoti ir sinchronizuoti įvairius jutiklius, įskaitant įtampos gabalus, akselerometrus, poslinkio jutiklius, jėgos elementus, termoporas, slėgio keitiklius, globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) vietą ir kt. Dažnai inžinieriai taip pat nori apsvarstyti papildomą informaciją, pavyzdžiui, duomenis, gaunamus iš skaitmeninės magistralės ar vaizdo vaizdų. Tačiau erdvė yra ribota, kad būtų galima paimti kelis įrenginius visiems šiems įvairiems testavimo poreikiams.

“Viskas viename” sprendimasNaudodami “Simcenter SCADAS RS” visas šias galimybes galite turėti vienoje dėžutėje. Su galingu laive įmontuotu universaliu signalo kondicionavimu visiems šiems fiziniams aspektams, matavimai fiksuojami didžiausiu tikslumu ir mažiausiu triukšmu bei dreifu visame darbinės temperatūros diapazone. Dėl didelio signalo ir triukšmo santykio ir didelio dinaminio diapazono “Simcenter SCADAS RS” bet kurį signalą gali paversti kokybiškais duomenimis.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

“Simcenter SCADAS RS” galimybės

Select...

Daugiafizikos duomenų rinkimas

Išbandykite greičiau ir išmaniau naudodami “Simcenter SCADAS RS”. Įdiegti tikslius daugiafizikos matavimus, apimančius įvairias programas ir pramonės šakas. Nuo duomenų rinkimo lauke bandymo aikštelėje ar viešajame kelyje iki NVH testavimo laboratorijoje galite matuoti bet kurioje aplinkoje, įskaitant aukštos įtampos ir atšiaurią aplinką.

Sukurkite tinkamą konfigūraciją, kad pasiektumėte bet kokį pageidaujamą jutiklių derinį: nuo įtampos gages, akselerometrų ir poslinkio jutiklių iki jėgos elementų, termoporų ir ratų jėgos keitiklių. Sistemoje taip pat integruoti slėgio keitikliai, Global Navigation Satellite System (GNSS) vieta, skaitmeninės magistralės ir vaizdo vaizdai.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Pramonės programos

Select...

Automobilių OEM ir tiekėjo kelių apkrovos duomenų rinkimas

  • Komandos instrumentavimas - pagreitinkite instrumentavimą per kelių vartotojų prieigą
  • Naudokite jutiklių duomenų bazę greitam ir be klaidų nustatymui
  • Dviejų žmonių, vieno žmogaus arba visiškai autonominis veikimas
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Atvejo analizė

“Hyundai Motor Company”

Skaitykite, kaip “Hyundai” sumažina testavimo laiką atšiaurioje aplinkoje iki 12 procentų naudodamiesi “Simcenter SCADAS RS” ir “Simcenter Testlab”, kad užfiksuotų apkrovos duomenis ir optimizuotų patvarumo dizainą.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Įmonė:Hyundai Motor Company

Pramonė:Automotive & transportation

Vieta:Seoul, South Korea

Siemens Programinė Įranga:Simcenter Testing Solutions

Modulinė sistema

Simcenter SCADAS RS vienetai

Select...

Įrašymo įrenginys (REC)

“Simcenter SCADAS RS Recorder” (REC) įrenginys renka duomenis iš kelių kondicionavimo įrenginių, sklandžiai jungiasi tiek prie laidinio, tiek prie belaidžio tinklo ir gali sinchronizuoti su kitais REC įrenginiais. Jis taip pat palaiko keletą CAN magistralių, kelis skaitmeninius koderius ir apima jungtį pasaulinei navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) antenai.

Simcenter RS Recorder unit.
  • Laive įmontuota saugykla (240 GB SSD)
  • Bet kokia sąsaja: UTP, “Wi-Fi”, USB, LTE
  • 2 USB prievadai (kameros)
  • Skaitmeninis IO (4 įvestis/išėjimai)
  • 3 kodavimo įėjimai (9 skaitmeniniai impulsai)
  • 4 CAN autobusas
  • 4 jungtys kondicionavimo įrenginių ramunės grandinėms
  • Borto autonomija
  • Apskaičiuoti kanalai
  • Pažangus suveikimas

“Simcenter SCADAS RS” įrašymo programa

Sukurta neprilygstamam ryšiui, “Simcenter SCADAS RS” apima licencijos neturinčią programą, tiesiogiai įdėtą į REC įrenginį ir yra lengvai pasiekiama per bet kurią žiniatinklio naršyklę. Ši “Simcenter SCADAS Recorder” programa leidžia nuotoliniu būdu apibrėžti ir saugoti jutiklio nustatymus ir nedelsiant pradėti tikrinti duomenis, kol bandymas vis dar veikia, net išmaniajame telefone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Nešiojami mobilieji įrenginiai ir autonominiai išmanieji įrašymo įrenginiai, kurie yra “Simcenter SCADAS hardware dalis.

Laikykite “Simcenter SCADAS hardware puikioje būklėje

Sužinokite daugiau apie prieinamas techninės priežiūros ir kalibravimo sutartis.

Sužinokite daugiau

Susiję ištekliai

Kelias su transporto priemone, galbūt sunkvežimis, su pritvirtintu prietaisu, renkančiu duomenis.

Kelių apkrovos duomenų rinkimas

Naudojant Simcenter SCADAS RS hardware aparatūrą kaip sprendimą, kurį gamintojai gali naudoti norėdami pagreitinti prietaisus ir bandymų nustatymą, pagerinti matavimo efektyvumą ir pagreitinti duomenų patvirtinimo procesą.

Skaitykite informacinį leidinį

Dažniausiai užduodami klausimai