삶을 이롭게 하는 지멘스의 독창적 가치는 우리의 삶에 어떠한 영향을 미칠까요?

지멘스는 끊임없는 혁신과 기업가 정신으로 고객과 사회를 위한 이익을 창출합니다. 지멘스는 전력화, 자동화, 디지털화 분야에서 삶의 질을 향상시키는 데 기여합니다.

Ingenuity for life

작은 발명에서 삶을 이롭게 하는 독창적 가치에 이르기까지

지난 170년 동안 지멘스는 다양한 분야에서 보다 나은 삶을 위한 방법을고민해왔습니다. 지멘스는 기술개발에 대한 열정과 함께 고객과 사회, 그리고 각 개인을 위한 기준을 세우고 지속가능한 가치를 창출합니다. 지멘스의 창립자 베르너 폰 지멘스는 이것을 독창성(Inventiveness)이라고 일컬었습니다. 오늘날 지멘스는 이를 Ingenuity for life라고 부릅니다.

image

지멘스는 오늘날 에너지 및 환경 문제에 대한 해결방안을 제안함으로써 견실한  경제활동의 토대를 구축합니다. 한 예로, 불안정한 풍력과 태양 에너지원을 지능형 테크놀로지를 통해 관리하여 전력이 안정적으로 공급되도록 보장합니다.

지멘스는 산업을 미래로 인도합니다. 유연한 대량 생산 방식을 통해 개별적인 요구사항을 충족하는 등, 생산 프로세스 전체를 디지털화하는 것을 한 가지 예로 들 수 있습니다.

지 멘스는 도시를 보다 효율적이고 친환경적인 곳으로 만드는 한편 정확성을 개선하여 도시를 보다 살기 좋은, 매력적인 곳으로 만듭니다. 예를 들어 교통 신호체계를 지능형 네트워크로 관리하여 버스와 응급차량이 우선적으로 운행될 수 있게 합니다.

지멘스는 고객과 함께 현재 직면한 다양한 문제들을 해결해나가고 있습니다. 지멘스는 전력화, 자동화, 디지털화 영역에서 지멘스가 보유하고 있는 전문성을 활용해 삶의 질을 향상시키고 미래 세대에게 물려줄 지속적인 가치를 창출하기 위해 끊임없이 노력합니다.

이것이 지멘스를 움직이는 원동력이자 지멘스가 여러분에게 드리는 약속- Ingenuity for life의 의미입니다.

제조업의 미래

보다 신속하고 유연한 생산

디지털화 는 제조업에 커다란 변화를 불러일으키고 있습니다. 공정 산업을 비롯한 각 개별 산업은 제품 개발, 생산, 공급망으로부터 발생 하는 데이터를 원활하게 통합하여 효율적으로 운영되고 있습니다. 또한, 이를 바탕으로 제조업체는 고객의 특정한 요구에도 유연하게 대응이 가능합니다.

고객 맞춤형 요구사항을 충족시키며 전 세계적으로 산업을 강화하는 지멘스

기업 간 경쟁은 그 어느 때보다 심화되고 있습니다. 디지털화로 인해 제조 프로세스는 새로운 환경을 맞이하고 있습니다. 즉 공장, 제품, 기계가 하나의 통합된 가치사슬 내에서 더욱 긴밀한 네트워크로 연계된 것입니다. 공정 산업과 개별 산업이 직면한 주요 도전과제는 동일합니다. 바로 출시시간 단축, 유연성 및 효율성 증대입니다.

 



오늘날 합리적인 가격의 맞춤형 제품을 원하는 고객이 점점 더 많아지고 있습니다. 게다가 고객들은 전문화된 표준에 맞춰 제조된 제품을 적절한 시기에 공급받고자 합니다. 이와 같은 고객의 기대에 부응하려면 제조업체와 중소기업은 유연성 수준이 높은 제품을 생산해야만 하고 주문, 제품 개발, 생산, 공급 프로세스 전체를 효율적으로 관리해야 합니다.

 



지멘스의 혁신 기술을 활용하는 제조업체는 최신 디지털 제품 개발 및 생산 방법으로 업그레이드할 수 있습니다. 그 결과 기업은 유연성과 속도를 대폭 개선할 수 있게 되어 고객 만족도가 높아질 것입니다.

향상된 효율성

/

산업에너지는 전세계 에너지 사용의 ¼을 차지합니다.

제품의 시장 출시 시간 단축

%

지난 15년 간 제품의 수명주기는 25% 감소하였습니다.

향상된 유연성

x

지난 15년 간 제품 다양성의 범위는 두 배 이상이 되었습니다.

지능형 인프라 시스템

인프라의 최적화

센서,소프트웨어, 제어 시스템은 지능형 인프라의 핵심으로 교통의 흐름을 한결 원활하게 만들고, 에너지 소비를 감소시키고, 환경을 보호하며,도시를 살기 좋고 경제활동이 용이한 매력적인 곳으로 변모시킵니다.

image

시장경제와 도시는 경쟁력을 갖추고 높은 삶의 질을 제공해야 합니다.

최적화된 인프라 시스템은 도시와 경제를 지지하는 토대가 됩니다. 효율적인 인프라의 구축은 이동성, 에너지, 급수, 안전 등 높은 수준의 생활을 보장합니다. 지방 및 중앙 정부는 현재와 미래 수요를 모두 충족할 수 있는 인프라를 지원해야 합니다. 지능형 인프라를 활용하면 필수적인 서비스를 효율적이고 안정적으로 공급할 수 있습니다.

 

지능형 빌딩 관리는 IT와 자동화를 통해 더욱 안전하면서도 쾌적한 환경을 조성할 뿐 아니라 건물 내 에너지 생산과 소비도 최적화합니다.

 

스마트한 통합 이동성 시스템을 이용하면 비용은 낮추면서 활용도는 더 높일 수 있습니다. 게다가 사람들은 보다 정확하게 시간에 맞춰 운행되는 교통편을 더욱 편리하고 안전하게 이용할 수 있습니다.

 

자본이 넉넉하지 않은 시장경제와 도시의 경우 지능형 기술을 사용하면 기존 인프라를 더 신속하고 더 효율적인 방식으로 최적화할 수 있습니다. 지멘스는 혁신적인 파이낸스 솔루션을 제공하여 이러한 가능성이 실현될 수 있도록 지원합니다.

지속가능한 에너지

신뢰할 수 있는 경제적인 에너지

image

현대 사회에서 에너지는 마법의 묘약입니다. 가정과 일터, 주거용 건물과 사무실, 산업단지와 교통 시스템을 비롯해 어느 분야든 안전하고 깨끗하며 효율적인 에너지 공급은 반드시 필요합니다.

오 늘날 에너지 시장은 급속하게 변화하고 있습니다. 그 결과 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 재생 에너지 자원 활용을 늘리려는 노력이 이루어지고 있습니다. 따라서 새로운 에너지 환경으로 성공적으로 탈바꿈하려면 대안 비즈니스 모델과 혁신 기술이 반드시 필요합니다.


이 모든 것은 효율적인 에너지 생산에서 시작됩니다. 육지와 바다에 설치된 풍력 터빈과 가스 또는 석탄으로부터 얻은 에너지를 전기로 전환하는 터빈 모두 에너지 효율을 최대한도로 끌어올린 상태에서 가동되어야 합니다.


전 력 공급에 있어서도 손실을 최소화하고 안전하게 송전하는 배전 시스템이 필요합니다. 지능형 네트워크를 통해분산되고 변동이 심한 재생 에너지 공급을 전력망에 안정적으로 통합할 수 있습니다. 분산화된 발전소와 저장 솔루션이 서로 연결되어 가상 발전소를 만들고 전력망 안정화를 지원합니다. 마지막으로 첨단 제어 기술은 발전소의 유연성을 개선합니다.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.