Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 심센터 SCADAS ES예요?

테스트 프로그램이 점점 복잡해지면서 엔지니어들은 여러 센서 유형, 측정 도메인, 수집 시스템에서 데이터를 수집하고 동기화해야 해요.동시에 팀은 기존 하드웨어를 교체하지 않고도 테스트를 더 빠르게 구성하고, 데이터를 더 일찍 검증하고, 변화하는 애플리케이션 요구 사항에 적응해야 해요.

Simcenter SCADAS ES는 엔지니어링 팀이 간단한 설정에서 복잡한 측정 시나리오로 확장되는 모듈식 아키텍처를 통해 이러한 복잡성을 해결할 수 있도록 도와줘요.엔지니어들은 Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go, Simcenter Testlab을 사용하여 측정 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하고, 여러 장치에서 동시에 액세스하고, 획득, 검증 및 분석 워크플로를 통합할 수 있어요.

그 결과 계측기에서 엔지니어링 인사이트에 이르는 경로가 간소화되어 팀이 더 효율적으로 작업하면서 신뢰할 수 있고 재사용 가능한 AI 지원 데이터를 만들 수 있어요.

심센터 스카다스 ES

더 빠르게 테스트하고, 더 스마트하게 일하고, 자신 있게 확장하세요

최대 50% 더 빠른 설정 및 검증

모듈식 하드웨어, 유연한 시스템 액세스, 병렬 설정 워크플로를 사용하여 측정 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하세요.측정을 더 빨리 검증하고 테스트를 계속 진행하세요.

AI를 지원하는 신뢰할 수 있는 데이터를 만드세요

동기화되고 주석이 잘 달린 다중물리 측정을 캡처하면 불필요한 테스트 재실행을 방지하고 데이터 일관성을 보장하며 엔지니어링 분석, 디지털 트윈, AI 모델 개발을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 제공해요.

데이터를 의사 결정으로 더 빨리 전환하세요

테스트 준비, 획득, 검증, 분석을 확장 가능한 엔드-투-엔드 워크플로로 연결해요.광범위한 테스트 시나리오에서 수동 핸드오프를 줄이고 엔지니어링 결과에 대한 액세스를 가속화하세요.

처음부터 다시 시작하지 않고도 스케일링할 수 있어요.

오늘날 필요한 측정 기능부터 시작하여 애플리케이션, 채널 및 요구 사항이 진화함에 따라 확장하세요.모듈식 아키텍처, 개방형 에코시스템, 확장 가능한 소프트웨어 워크플로우가 인수 투자를 보호하는 데 도움이 돼요.

심센터 스카다스 ES

Simcenter SCADAS ES가 차이를 제공하는 방법

Select...

정확히 필요한 것을 만들어보세요.

똑같은 테스트는 두 개 없어요.Simcenter SCADAS ES를 사용하면 측정 요구사항에 맞는 전력, 네트워크, 컨디셔닝 및 처리 장치를 사용하여 시스템을 구성할 수 있어요.작게 시작하여 애플리케이션, 채널 및 프로젝트 요구가 진화함에 따라 확장하세요.

하이라이트

  • 실제 측정 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하세요.
  • 채널과 기능을 점진적으로 확장하세요
  • 불필요한 하드웨어 투자를 최소화하세요.
  • 요구사항 증가에 따라 기존 투자를 재사용하세요.
스택 기반 아키텍처를 사용한 심센터-스캐다스-이-모듈화
심센터 스카다스 ES

심센터 스카다스 ES 기능들

Select...

스택 기반 획득 시스템 구성해요

Simcenter SCADAS ES는 전력 및 네트워크 인터페이스 유닛과 교체 가능한 측정, 기록, 처리 모듈을 결합한 모듈식 스택 아키텍처를 기반으로 구축됐어요.특정 테스트 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하고 요구 사항이 변화함에 따라 확장할 수 있어요.

전원 및 네트워크 인터페이스 (PNI/PNU)

  • 시스템 파운데이션
  • 파워 디스트리뷰션
  • 네트워크 연결
  • 동기화 서비스

컨디셔닝 유닛

  • 교체 가능한 측정 모듈
  • 다양한 센서 기술 지원
  • 멀티도메인 데이터 수집

레코더와 처리 장치

  • 로컬 레코딩
  • 엣지 프로세싱
  • 독립 실행형 작업이에요
심센터 스카다스 ES

산업 애플리케이션

Select...

실험실에서 실제 운영까지 검증을 가속화하세요.

오늘날의 자동차와 모바일 머신을 개발하려면 소음, 진동, 내구성, 전기화, 에너지 관리 분야 전반에 걸친 동기화된 테스트가 필요해요.Simcenter SCADAS ES SCADAS 는 실험실, 테스트 현장 및 현장 측정을 연결하는 확장 가능한 플랫폼을 제공하여 팀이 신뢰할 수 있는 데이터를 더 빠르게 캡처하고 더 일찍 확신을 갖고 엔지니어링 결정을 내릴 수 있도록 해요.

애플리케이션

  • 소음, 진동, 거칠음 (NVH)
  • 내구성
  • 전송 경로 분석 (TPA)
  • 전기화예요.
  • 차량 에너지 관리 (VEM)
  • 도로 하중 데이터 취득
Simcenter SCADAS ES와 Simcenter SCADAS Go를 사용하여 차량 데이터를 수집하는 엔지니어들
모듈식 시스템이에요

심센터 스카다스 ES 유닛

Select...

전력, 동기화, 연결 백본

Simcenter SCADAS ES 전력 및 네트워크 인터페이스 유닛은 전체 측정 시스템의 필수 백본을 제공해요.안정적인 전력, 정확한 동기화, 고속 연결, 온보드 제어 기능을 제공하여 Simcenter SCADAS ES 및 RS 구성 전반에서 독립형 및 분산 테스트 설정을 안정적으로 작동시킬 수 있어요.

섹스 핀

SCES‑PNI 장치는 동기화, 통신, 시스템 제어를 관리하면서 SCADAS ES 스택에 전원을 공급하고 연결해요.원활한 데이지 체인을 가능하게 하고 연결된 모든 장치에서 일관되고 동기화된 작동을 보장해요.

심센터-스카다스-에스-PNI-Unit-1280x720
  • SCADAS ES 스택을 위한 중앙 집중식 전력 공급 (최대 96W)
  • 호스트 통신하고 데이지 체이닝을 위한 고속 이더넷 연결
  • 스캐다스 ES와 스카다스 RS 장치 둘 다 지원하는 크로스 플랫폼 연결
  • 분산 시스템 전반의 정확한 시간 정렬을 위한 IRIG‑B 동기화
  • On/Off 인터페이스를 통한 원격 및 로컬 시스템 제어
  • 구성과 기록을 위한 온보드 Simcenter SCADAS Go 애플리케이션

SCES-PNU예요

SCES‑PNU 장치는 통합 배터리 백업, 무선 연결 및 유연한 전원 관리를 추가하여 PNI의 기능을 확장해요.원격 액세스와 시스템 자율성을 지원하면서 모바일이나 불안정한 전력 환경에서 연속 작동을 보장해요.

심센터-스카다스-에스-PNU-Unit-1280x720
  • 연속 작동을 위한 통합 무정전 전원 공급 장치 (내장 배터리)
  • 다양한 전원 환경을 지원하는 확장된 입력 전압 범위
  • 원격 액세스 및 모니터링을 위한 내장 Wi‑Fi를 통한 무선 연결이에요.
  • 전체 PNI 기능: 전력 공급, 동기화, 연결 및 제어
  • 온보드 Simcenter SCADAS Go 구성 또는 레코더 애플리케이션
심센터 스카다스 고

임베디드 측정 앱, 즉시 준비 완료

Simcenter SCADAS Go는 Simcenter SCADAS ES 하드웨어에서 직접 실행되는 임베디드 웹 기반 측정 환경이에요.소프트웨어를 설치하거나 라이선스를 요구하지 않고도 획득 수준에서 측정을 빠르게 구성, 모니터링 및 검증할 수 있어요.

노트북, 태블릿, 스마트폰 등 모든 기기에서 액세스할 수 있어 엔지니어들이 현장에서든 원격에서든 실시간으로 측정 설정에 상호작용할 수 있어요.

Simcenter SCADAS Go는 조기 데이터 검증과 테스트 중 즉각적인 피드백을 가능하게 함으로써 재작업을 줄이고 반복을 가속화하며 분산된 팀 간의 협업을 개선해요.

심센터 테스트랩 고

Windows PC용 무면허 취득 소프트웨어

Simcenter Testlab Go는 라이센스가 필요 없는 윈도우 PC용 획득 환경으로, 엔지니어가 추가 취득 소프트웨어 라이선스 없이 측정을 설정, 확인, 교정, 획득 및 검증할 수 있게 해줘요.일상적인 테스트 활동을 위해 제작되었으며 팀이 계측 데이터에서 검증된 데이터로 빠르게 이동할 수 있도록 도와주는 친숙한 데스크톱 환경을 제공해요.

PC 기반 워크플로를 선호하는 엔지니어들을 위해 설계된 Simcenter Testlab Go는 단일 환경에서 측정 설정 및 검증, 센서 교정, 획득, 검증 및 내보내기를 지원해요.이 소프트웨어는 Simcenter SCADAS ES 하드웨어와 직접 통합되어 배포를 단순화하면서 광범위한 Simcenter 테스트 워크플로우와의 호환성을 유지해요.

Simcenter Testlab Go는 구성, 보정, 검증 활동을 하나의 워크플로우에 결합함으로써 엔지니어링 팀이 설정 노력을 줄이고 데이터를 더 일찍 검증하며 측정에서 엔지니어링 의사결정까지의 과정을 가속화할 수 있도록 도와줘요.

Simcenter Testlab

Simcenter 테스트랩으로 워크플로를 확장하세요.

Simcenter SCADAS Go와 Simcenter Testlab은 빠른 획득 및 검증을 지원하는 반면, Simcenter Testlab은 고급 데이터 처리, 분석 및 보고를 위한 포괄적인 환경을 제공해요.

Simcenter SCADAS ES의 측정 데이터를 Simcenter Testlab에서 원활하게 사용하여 상세한 엔지니어링 분석을 수행하고, 테스트와 시뮬레이션 결과의 상관 관계를 파악하고, 고품질 보고서를 생성할 수 있어요.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab이 함께 있으면 측정에서 인사이트에 이르기까지 지속적이고 확장 가능한 워크플로우가 가능해요.

Simcenter SCADAS 하드웨어의 일부인 휴대용 모바일 장치 및 자율 스마트 레코더.

Simcenter SCADAS 하드웨어를 최상의 상태로 유지하세요

이용 가능한 유지 보수 및 교정 계약에 대해 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기

관련 자료

심센터-스캐다스-패밀리

Simcenter SCADAS를 통한 물리적 테스트 가속화

Simcenter™ SCADAS™ 하드웨어는 초기 개발부터 최종 검증까지 전체 테스트 수명 주기에 걸쳐 데이터 수집 요구를 해결해요.

eBook 읽기

자주 묻는 질문