Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA 구동됩니다. QUMEA

시스템: QUMEA는 3D 레이더와 업계 최고의 인공 지능 (AI) 을 결합하여 병원과 요양 시설에 대한 가장 포괄적인 이동성 모니터링을 제공해요.<br/>기술: 카메라가 없는 유일한 시스템이에요. 윤리적이고 데이터 보호 규정을 준수하며 균형적이에요.<br/>레이더 기반의 AI 지원 모션 인텔리전스는 비접촉 방식으로 사람의 움직임을 정밀하게 감지하고 익명의 움직임 데이터를 기반으로 잠재적으로 위험한 상황을 인식해요.치료 과정에 관련된 모든 사람을 보호하기 위해 비윤리적인 이미지 처리를 하지 않았어요.

왜 그럴까요 환자 안전을 위한 디지털 모빌리티 모니터링?

병원 후천성 질환 (HAC) 은 환자 10명 중 한 명에게 영향을 미치고 환자 안전 위험뿐 아니라 재정적 위험도 초래해요.병원 경영진, 간호 책임자, 안전 또는 품질 담당자는 특히 낙상 위험 병동이나 치매 병동에서 환자 활동을 실시간으로 파악하지 못하는 상황에 처해 있어요.QUMEA를 사용하면 카메라 없이도 환자 움직임을 실시간으로 모니터링할 수 있어 직원들이 사전에 개입하고 낙상을 줄이고 워크플로를 개선할 수 있어요.

이점

  • 환자가 위험에 처했을 때 알림을 받기 때문에 환자 안전이 개선되고 간호사가 “안심할 수” 있어요.
  • 낙상 관련 사고 감소, 여러 평가 연구에서 입증됐어요.
  • 운영 부담을 줄이고 데이터를 기반으로 의료 결정을 내려 치료를 측정 가능하게 만들어요.

주요 기능

Case Study

QUMEA는 섬망 환자의 낙상을 줄이는 데 도움이 돼요

섬망 환자의 침대에서 일어나 쓰러지는 경향을 인식하는 QUMEA 시스템으로 기존 방법에 비해 낙상을 43% 줄일 수 있었어요.

실제 적용 사례

Select...

환자 안전을 위한 디지털 모빌리티 모니터링

QUMEA는 환자 안전 향상, 낙상 관련 사고 감소, 운영 부담 감소, 데이터 기반 치료 결정을 상징해요.하드웨어, 클라우드 소프트웨어 및 지원을 포함하는 “서비스형 모니터링” 솔루션으로 제공되는 QUMEA는 130개 이상의 병원에서 실적을 쌓았어요.