Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

UAE의 지속 가능한 물을 위한 파트너십

자금 조달이 세계 최대의 역삼투압 담수화 플랜트를 가능하게 하는 방법

아랍에미리트(UAE)는 천연 수자원이 제한적임에도 불구하고 세계에서 1인당 물 소비율이 가장 높은 국가 중 하나라는 것을 알고 계십니까?

중동 경제의 번영과 함께 UAE의 급속한 도시화 및 인구 증가는 지속 가능하고 비용 효율적인 음용수 생산에 대한 전례 없는 수요를 촉진했습니다. 이는 기술과 자금 조달이 새로운 해결책을 제시할 수 있는 과제입니다.

물 방정식의 일부로서의 에너지

에미레이트 전역의 음용수는 대부분 담수화된 해수에서 나옵니다. 이는 물 공급을 보호하는 데 있어 담수화 플랜트의 중요한 역할을 뒷받침하며, 기후 변화 시대에 국가와 더욱 밀접하게 관련된 유엔의 지속 가능한 개발 목표입니다.

현재 세계자원연구소(World Resources Institute)는 전 세계적으로 물 공급이 가장 부족한 164개국 중 UAE를 10위로 선정했습니다. 이러한 자원 부족을 완화하려면 새로운 물 생산 인프라뿐만 아니라 이를 가동하는 데 필요한 상당한 양의 에너지 또한 필요합니다.

따라서 미래 지향적인 기술은 이 지역의 장기적인 물 전략의 핵심입니다. 즉, 물 생산량을 늘리면서 동시에 에너지 효율적이고 환경 친화적일 수 있는 담수화 시설이 중요합니다.

세계 최대 역삼투압 담수화 플랜트에 자금 조달

아부다비에서는 현대 기술과 프로젝트 파이낸싱이 곧 세계 최대 담수화 플랜트가 될 해수 역삼투압 기술을 사용하는 시설을 현실화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 전통적인 열 담수화 작업보다 에너지 소비가 적은 정수 공정입니다.

타윌라 담수화 플랜트는 하루 909,200m3의 물을 공급할 예정이며, 이는 세계 최대 역삼투압 플랜트의 현재 용량인 624,000m3보다 44% 많아 350,000가구의 물 수요를 충족시킬 것입니다.

규모와 비용 효율성에서 새로운 기준을 세운 타윌라는 민관 파트너십(PPP)으로 구현된 선도 프로젝트입니다. 30년간 시설을 건설, 소유 및 운영하는 입찰은 사우디아라비아에 본사를 둔 발전 및 담수화 플랜트 개발사, 투자자 및 운영자인 ACWA Power가 수주했습니다.

Siemens가 디지털 산업 및 스마트 인프라 기술의 하위 공급업체로서 기여하고 있지만, 8억 6,900만 달러 규모의 이 프로젝트 자금 조달의 대부분은 6개 대출 기관 클럽의 선순위 프로젝트 파이낸스 대출로 가능했습니다. 이 클럽에서 Siemens Financial Services (SFS)의 은행 자회사인 Siemens Bank가 상당한 지분을 인수하고 Mandated Lead Arranger (MLA) 역할을 맡았습니다.

전 세계의 많은 사례와 마찬가지로 Siemens는 동일한 출처에서 기술과 자금을 제공하여 대규모 인프라를 실현하도록 돕습니다. UAE Siemens 디지털 산업, 프로세스 자동화 부문의 수직 영업 책임자인 Marcus Oates는 다음과 같이 언급했습니다. “SFS의 채무 금융 참여는 ACWA Power가 EPC 합작 투자 파트너와 Siemens 간의 조기에 긴밀한 협력을 촉진하는 데 동기를 부여했습니다.”

중동의 물 전환 가속화

아부다비에서 발전소와 독립적으로 건설되는 최초의 담수화 플랜트인 타윌라는 겨울과 여름 시즌에 전력과 물 생산을 분리하여 가스 소비를 줄이고 이산화탄소 배출량을 낮추려는 UAE의 비전을 지원하는 데 기여할 것입니다.

담수화 인프라는 중동 전역의 장기적인 지속 가능한 개발에 필수적이지만, 동시에 자본 집약적인 프로젝트이기도 합니다. 타윌라의 경우, Siemens Financial Services(SFS)는 Siemens의 기술을 활용하여 최첨단 프로젝트를 성공적으로 지원한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 맞춤형 프로젝트 파이낸싱과 기술을 전체적인 솔루션으로 제공하는 것은 시장에서 독보적인 조합이며, 핵심 인프라를 구현하는 데 필수적입니다.
Siobhan Smyth, 프로젝트 및 구조화부채 책임자 유럽/아시아, Siemens Financial Services

미래를 살펴보면, 인구 증가와 경제적 번영의 결합으로 향후 수십 년 내에 중동 지역의 물 수요가 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요구에 지속 가능하게 대처하기 위해서는 스마트 기술의 영향과 이에 조기 투자할 수 있도록 맞춤화된 파이낸싱 솔루션이 급속히 발전하는 이 지역에 필수적인 요소로 남을 것입니다.