Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고객 성공사례

개조를 통해 스피닝 머신에 새 생명을 불어넣어요

슈치트노에 있는 사필린 공장이 낡은 방적기에 새 생명을 불어넣었어요.장비를 개조해서 비용 절감, 생산 효율성과 안전성 향상, 작업 편의성 개선에 도움이 됐어요.

프랑스 자본과 폴란드의 전문 기술을 결합한 회사인 사필린은 의류, 가구, 공업용 섬유, 식품, 자동차 및 기타 여러 산업에 사용되는 원사를 포함해서 아마와 대마 기반 제품을 제조해요.회사는 또한 복합 재료용 로빙뿐만 아니라 다양한 용도의 꼬기와 꼬인 실을 생산해요.폴란드에서 사필린은 미와코보와 슈치트노에서 생산 시설을 운영해요.후자의 부지에는 습식 방적소와 빗질 공장이 둘 다 있어요.이 시설에서는 연간 약 2,000톤의 완제품을 생산해요.습식 스피닝의 경우 흔히 PM이라고 하는 PM88 기계를 사용해요.이 기계들은 1982년부터 운영돼왔어요. 즉, 40년 넘게 작동해왔다는 뜻이에요.산업 전략의 일환으로 회사는 기존 장비의 대안을 모색하고 깊은 공정 전문 지식을 활용하여 아마사 생산에서 경쟁 우위를 구축하기로 결정했어요.기존 자산을 최대한 활용하기 위해 경영진이 PZ-KA로 이름을 바꾸고 PM 기계에 제2의 생명을 불어넣는 개조 프로그램을 시작했어요.노후화된 기계를 현대화하기로 한 결정으로 프로세스를 자동화하고 생산 매개변수를 실시간으로 시각화하여 운영 효율성이 향상되고 비용이 크게 절감됐어요.핵심 성공 요인은 이니셔티브에 적극적으로 기여한 다양한 분야의 사필린 전문가들을 모아 포괄적인 프로젝트 팀을 만든 것이었어요.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

현대화 이후의 PM88 스피닝 머신이에요.장비를 개조해서 비용 절감, 생산 효율성과 안전성 향상, 작업 편의성 개선에 도움이 됐어요.

개조 대신에 중국에서 기계를 사는 거였어요.하지만 현대화를 선택한 이유는 현재 시장에 나와 있는 장비로는 필요한 수준의 품질이나 생산성을 보장하지 못하기 때문이에요.게다가 기존 기계를 개조하고 업그레이드하는 것보다 비용이 더 많이 들어요.새 기계의 투자 회수 기간은 8년을 초과하는데, 개조한 경우 2년 미만이에요.현대화된 PZ-KA가 스피닝 부서 머신 파크의 일부가 된 이유예요.”
사필린 슈치트노의 공장 책임자인 얀 슬로빈스키가 말해요.

아마 가공의 복잡한 과정들

아마 방사 공정에는 화학적으로 처리된 로빙, 즉 사전 처리되고 지정된 선형 밀도의 약간 꼬인 아마 슬라이버를 드래프팅하는 동시에 비틀는 과정이 포함돼요.

슈치트노 시설에서 스피닝은 습식 스피닝 방식으로 해요.로빙 보빈은 스피닝 프레임에 올려져 있어요. 거기서 '스피닝 준비' 과정이 시작돼요.여기에는 로빙을 18~22°C로 유지되는 수조를 통과한 다음 천천히 그리고 통제된 방식으로 긴장을 풀 수 있게 해주는 일련의 가이드가 포함돼요.
사필린의 프로세스 엔지니어 알렉산드라 카즈보스카가 설명해요.

컬리지 페이즈에서 태스마 불로프까지 전달이 안 돼요.광고가 너무 많아요. 제가 발음할 수 있는 방법을 찾아내면, 처리 과정이 너무 짧아지고 시간이 많이 걸려요.그림의 끝부분이 장바구니에 들어가게 돼요.측정 최적화와 명료도를 조절해서 그 매개 변수의 길이, 기울기, 크기, 크기를 제어할 수 있어요.개조, 프로세스 자동화, 모니터링 기능 조정 등을 끝낼 수 있게 됐어요.

현대화 이전의 초기 조건

PM88 기계는 세 가지 주요 구성품으로 이루어져 있어요: 전기 캐비닛, 기계 캐비닛, 작동 모듈.기계 캐비닛은 기어, 체인, 벨트 시스템을 통해 구동력을 전달하도록 설계됐어요.사실 약 50개의 부품, 주로 스퍼 기어로 구성된 전체 메커니즘이 단일 전기 모터로 구동됐어요.

이 솔루션을 사용하면 기어를 교체하여 변속비를 변경하는 등 수동 개입이 필요했기 때문에 기계 매개변수를 변경하기가 어려웠어요.또한 순환 동작을 제어하기 위한 래칫 메커니즘 같은 기계식 조정 부품을 사용해야 했어요.이를 위해서는 정밀한 설정 조정이 필요했고 기계를 새 제품군에 적응시키는 데 필요한 시간이 길어졌어요.
스피닝 부서 수퍼바이저 아네타 시에맥이 떠오르네요.

게다가 샤프트나 베어링 어셈블리 같은 일부 구동계 부품이 기계 작동 조건에 맞게 제대로 조정되지 않아 기계 신뢰성과 가동 시간에 영향을 미치는 고장과 오작동이 더 자주 발생했어요.” 스피닝 부서 수석 기계 엔지니어인 크시슈토프 오고노프스키가 덧붙여요.

기존 PM88 기계의 전기 시스템에는 제어 시스템과 드라이브에 동력을 공급하는 데 필요한 최소한의 부품만 들어 있었어요.기계의 전체 제어 다이어그램이 한 장에 맞아요.”이것은 기계의 제한된 기능 때문이었어요.아네타 시에맥이 설명해요.

피드 롤러, 드래프팅 롤러, 링 레일 진동 메커니즘 등 모든 기계 부품을 메인 모터가 구동했어요.” 그녀가 추가해요.

모터는 3×400 V 주전원에서 직접 전원을 공급받았어요.감지 장치, 즉 리미트 스위치의 수는 기계 메커니즘의 끝 위치를 확인하는 것으로 제한됐어요.제어 시스템은 시동, 정지, 사이클 완료 등 기본 기능만 수행했어요.

사필린 - 개조 - 사례 연구 - 03

현대화 이전에는 기계 캐비닛이 기어, 체인, 벨트 시스템을 통해 동력을 전달하도록 설계됐어요.전체 구동계가 하나의 전기 모터로 구동됐어요.
개조 덕분에 기계에 새 생명을 불어넣었어요.현대화 과정의 일환으로 기계식 캐비닛이 서보 모터 설치에 맞게 재설계되고 개조됐어요.

현대화로 바어요.

개조 프로젝트 작업이 2023년 5월에 시작되어 2024년 7월까지 계속됐어요.기계 캐비닛 전체가 서보 모터 설치에 맞게 재설계되고 개조됐어요.현대화 과정에서 서보 구동 시스템으로 대체된 기어 트레인을 포함하여 몇 가지 부품이 교체됐어요.베어링 어셈블리와 구동축도 새 조건에서 작동하도록 개조됐어요.이러한 변경으로 기계 작동 매개변수를 정밀하게 조정하여 전체 성능을 크게 향상시켰어요.

서보 모터 덕분에 더 이상 구동 시스템에 수동으로 개입할 필요가 없어 기어를 교체할 필요가 없어요. 기계 파라미터는 이제 PLC 컨트롤러를 통해 조정돼요.또한 기계의 각 작업 섹션 내의 모든 매개 변수를 완벽하게 볼 수 있어 설정을 빠르고 쉽게 재구성하고 생산 프로세스를 최적화할 수 있어요.사필린의 수석 에너지 엔지니어인 마치에이 루시넥이 말해요.

베어링, 샤프트, 기타 어셈블리 같은 주요 동력 전달 부품의 내구성을 최적화하여 전체 시스템의 신뢰성을 크게 향상시켰어요.” 사필린의 기계 엔지니어인 카밀 바란이 덧붙여요.

기계 부품 수가 줄어들면서 중요 부품에 더 쉽게 접근할 수 있고 가동 중지 시간이 크게 줄어들어 유지 보수가 더 쉬워졌어요.전체적으로 이러한 개선이 기계 효율성 향상과 운영 신뢰성 향상에 기여했어요.

현대화에 따라 PM88 기계의 전기 시스템에는 수정된 구동 시스템의 개념에 맞는 구성 요소들과 생산 요구 사항을 충족하기 위해 도입된 새로운 기능이 통합돼요.이러한 솔루션은 Safilin의 기대를 충족하고 기계 개조 프로젝트에 이상적으로 적합하다는 것이 입증된 Siemens 기술을 기반으로 해요.지멘스의 선임 기술 지원 전문가인 야쿱 초즈나키가 설명해요.

주 구동 요소는 여전히 비동기 모터예요. 하지만 그 기능은 스핀들 구동에만 국한됐어요.시모틱스 GP (VSD) 모터와 모듈식 SINAMICS G120 주파수 변환기의 특수 설계 덕분에 성능이 크게 향상됐어요.프로세스별 기능을 담당하는 나머지 드라이브 부품은 고성능, 고동적 SIMOTICS S-1FK2 영구 자석 동기 서보 모터 및 SIMOGEAR 2KJ 기어박스와 함께 SINAMICS S210 서보 드라이브 시스템을 사용해요. S-1FK2

모든 작동 기능을 HMI 패널로 전송하여 작동 패널의 물리적 제어 요소 수가 0으로 줄었어요.남은 물리적 제어는 안전 시스템에 연결된 것, 즉 비상 정지 버튼과 안전 회로 리셋 제어뿐이에요.사필린의 자동화 전문가인 빅토르 바트코가 설명해요.

새 솔루션에는 기계 전원이 꺼지면 보조 매체, 즉 물과 압축 공기를 자동으로 차단하는 유틸리티 차단 기능도 탑재됐어요.추가 기능으로는 머신 트로프의 자동 물 보충과 전기 캐비닛과 기계 캐비닛 자동 냉각 등이 있어요.전체 제어 시스템은 HMI 패널과 함께 작동하는 믿을 수 있는 지멘스 S7-1500 제품군 컨트롤러에 의해 관리돼요.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

현대화 전 전기 제어 캐비닛.

Case study - 07 img 02

현대화 이후의 전기 제어 캐비닛.

생산성과 안전을 향상시키는 자동화요

개조 덕분에 기계 작동 안전도 크게 개선됐어요.PZ-KA에 이제 위험 평가 프로세스를 통해 확인된 요구 사항에 따라 설계된 새로운 안전 시스템이 장착됐어요.다른 기능들 중에서도 기계에 표준 버섯형 비상 정지 버튼이 장착되어 있어요.

안전 시스템은 SIRIUS 3SK2 제품군의 프로그램 가능한 안전 릴레이가 감독해요..기본 비상 정지 기능 외에 기계를 안전하게 정지시킬 수 있는 잠금 해제 요청 기능도 구현됐어요.보건, 안전, 환경 전문가 이웰리나 라돔스카가 말해요.

서보 드라이브와 주파수 변환기에 통합된 안전 회로와 안전 기능을 통해 기계 드라이브를 안전하게 정지시킬 수도 있어요.이 기능들은 안전 릴레이에서 생성된 신호를 기반으로 작동하여 위험 상황에서 신속하게 대응할 수 있어요.동시에 안전이 크게 개선된 반면 기계 생산성도 높아졌어요.

SINAMICS G120 송신기 제작자가 영화 제작을 중단했어요.지원 기술 87Hz는 출력 출력 실린더에서 2610 RPM까지 출력할 수 있고, 최대 출력 주파수를 12 독일 RPM으로 끌어올렸어요.스타노위 투 비로스트 또는 173%
맥시 러시넥, 수석 에너지 엔지니어예요., 사필린
사필린 - 개조 - 사례 연구 - 10 이미지

현대화 전후 오퍼레이터 패널.

자동화는 에 의해 통제돼요 SIMATIC S7-1500 컨트롤러에 지멘스 CPU가 통합돼요 S7-1500, 서보 드라이브하고 다른 기계 부품들의 작동을 조정해요.그 기능 중에는 구동 속도와 프로세스의 동기화와 솔레노이드 밸브와 환기 시스템의 제어가 있어요. TP1200 컴포트 HMI 오퍼레이터 패널차례로, 기계의 기본 기능을 관리해요.드라이브를 포함한 시스템 구성 요소를 진단할 수 있고 프로세스 매개변수를 제어하고 모니터링할 수 있어요.패널은 실이 감긴 보빈의 충전 레벨과 같은 주요 작동 데이터도 시각화해요.

HMI 패널에는 실 감긴 길이 (미터) 랑 공정 기간이 표시돼요.작업자가 실험실 테스트 결과를 기반으로 현재 공정 설정을 조정할 수 있고 링 레일 서보 드라이브의 위치 그래프를 생성할 수 있어요.” 빅토르 바트코가 설명해요.

최적의 생산 달성

기계 현대화 프로젝트에는 기술 통합과 새로운 IT 솔루션 구현과 관련된 광범위한 활동이 포함됐어요.이 부분의 주 목적은 디지털 방식으로 생산 데이터를 수집하고, 처리하고, 분석하여 제조 프로세스를 최적화할 수 있는 시스템을 만드는 거였어요.

수집된 데이터를 통해 기계 작동의 전체 그림을 재현할 수 있어 잠재적 문제를 식별하고 시정 조치를 계획하고 운영 효율성을 개선할 수 있어요.120개 이상의 기계 매개변수가 기록되는데, 그 중 가장 중요한 매개변수에는 스핀들 속도, 링 레일 진동, 이송 속도, 전달 속도가 포함돼요.얀 슬로빈스키가 말해요.

또한 기계 작동 시간과 가동 중지 시간을 모니터링하여 프로세스 효율성과 에너지 소비를 평가할 수 있어 효과적인 비용 관리가 가능해요.생산량, 제품 품질, 폐기물 발생에 관한 데이터도 수집돼요.기술적 수준에서 기계와의 디지털 데이터 교환은 모드버스 통신 프로토콜과 API를 사용하여 수행돼요.모드버스는 제어 기기와의 안정적인 연결을 제공하는 반면 API는 다른 IT 시스템과의 유연한 통합을 가능하게 해요.이 두 기술을 결합하면 실시간으로 데이터를 수집하고 추가 분석을 위해 통합 보고서를 서버로 전송할 수 있어요.

프로젝트의 일환으로 애플리케이션 서버가 라이브 프로덕션 데이터를 수집하도록 구성됐어요.서로 다른 시스템 간의 데이터 흐름을 자동화할 수 있는 Node-RED 프로세스 오케스트레이션 환경으로 데이터 전송이 간소화돼요.크론 스케줄링 유틸리티와 결합하면 정보 전송 시기와 방법을 완전히 유연하게 정의할 수 있어요.수집된 모든 기계 데이터는 SQL 데이터베이스에 저장돼요.사필린의 소프트웨어 엔지니어 마치에이 추진스키가 설명해요.

IT 구현의 마지막 단계는 Power BI에서 데이터 시각화 시스템을 개발하는 것이었어요.이 플랫폼을 사용하면 사용자에게 생산 성과에 대한 명확하고 동적인 통찰력을 제공하는 대화형 보고서와 분석 대시보드를 만들 수 있어요.이러한 시각화는 문제 식별을 지원하고 데이터에 기반한 의사 결정을 용이하게 해요.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

프로젝트의 핵심 요소는 관련된 사람들이었어요.얀 슬로빈스키가 지적했듯이 그들의 헌신과 전문 지식이 없었다면 PM88 개조는 불가능했을 거예요.

개조의 이점

PM88의 현대화를 통해 달성한 결과가 너무 성공적이어서 공장에서 추가 기계를 개조할 계획이에요.프로젝트 가정에 따르면, 투자 수익률은 1년 남짓한 기간에 달성될 것으로 예상돼요.다른 이점으로는 소음 수준을 94dB에서 89.5dB로 낮춰 작동 안전이 향상되고 작업 조건이 크게 개선됐어요.완제품의 품질도 향상됐어요, 특히 강도와 실 균일성 측면에서 말이죠.구현된 IT 솔루션 덕분에 이제 Power BI에서 원사 품질 지표를 지속적으로 모니터링해요.

금전적 이익은 주로 기계 생산성의 약 19% 향상을 통해 달성되는 원사 생산 비용 절감에서 비롯돼요.절대 환산하면, 평균 생산량이 하루 176kg에서 209.5kg으로 올랐어요.

SIMATIC S7-1500 컨트롤러를 중심으로 구축된 자동화 시스템, HMI를 통한 유연한 공정 파라미터 조정, kWh/kg 인디케이터를 포함한 지속적인 에너지 소비 모니터링 덕분에 슈치트노 플랜트는 비용을 크게 절감했어요. S7-1500사필린이 개보수에 투자하기로 한 결정과 프로젝트의 긍정적인 결과는 이러한 접근 방식이 회사에 환경적으로 유익할 뿐만 아니라 경제적으로도 실행 가능하다는 것을 보여줘요.” 폴란드 지멘스의 세일즈 매니저 슬라보미르 칼리타가 강조해요.